ABB liefert Antriebslösungen für neue wasserstoffbetriebene Containerschiffe

ABB liefert Antriebslösungen für neue wasserstoffbetriebene Containerschiffe

  • ABB liefert Komplettlösung für Stromversorgung, Antrieb und Automatisierung von wasserstoffbetriebenen Containerschiffen der Samskip-Gruppe
  • Containerschiffe stellen als eine der ersten ihrer Art Potenzial von Wasserstoff-Brennstoffzellen als saubere und erneuerbare Energiequelle unter Beweis
  • Stromverteilungssystem Onboard DC Grid™ von ABB sorgt für optimierte Leistung, Effizienz und Systemsicherheit

ABB wird ein umfassendes Stromverteilungssystem für zwei neue Kurzstrecken-Containerschiffe des weltweit aktiven Logistikkonzerns Samskip Group mit Sitz im niederländischen Rotterdam liefern. Die Schiffe gehören zu den ersten ihrer Art, die mit Wasserstoff betrieben werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Der Auftrag wurde im zweiten Quartal 2023 gebucht.

Die beiden 135 Meter langen Schiffe werden von Cochin Shipyard Ltd gebaut, der grössten Schiffbau- und Reparaturwerft Indiens, und sollen im dritten beziehungsweise vierten Quartal 2025 geliefert werden. Die Schiffe sind für den Einsatz zwischen dem Oslofjord und Rotterdam vorgesehen, eine Strecke von etwa 700 Seemeilen.

Zum Lieferumfang von ABB gehört neben der Integration der Wasserstoff-Brennstoffzellen auch eine neue, kompakte Version des Stromverteilungssystems Onboard DC Grid, das für die optimale Energienutzung an Bord sorgen wird. Die Komplettlösung umfasst ausserdem das digitale Betriebssystem für Energiespeicher von ABB mit branchenführender Automationstechnologie und das ABB Ability System 800xA für den nahtlosen Betrieb der Onboard-Ausstattung. Die ABB Ability Remote Diagnostic Systems sorgen mit Fernsupport rund um die Uhr für verbesserte Betriebssicherheit und optimierte Leistung der neuen Schiffe.

Brennstoffzellen wandeln die chemische Energie von Wasserstoff durch elektrochemische Reaktion in elektrische Energie um. Werden zur Herstellung des Wasserstoffs erneuerbare Energien verwendet, ist die gesamte Energiekette sauber. Die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie gilt als eine der vielversprechendsten Lösungen für die Dekarbonisierung des Seeverkehrs, mit dem Potenzial, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.

Die Schiffe von Samskip werden von je einer Wasserstoff-Brennstoffzelle mit einer Leistung von 3,2 MW angetrieben und mit Dieselgeneratoren als Backup ausgestattet. Der Logistikkonzern will bis 2040 das Ziel Netto-Null erreichen und geht davon aus, mit jedem Schiff, das mit Brennstoffzellen betrieben und im Hafen mit grünem Landstrom versorgt wird, rund 25’000 Tonnen an CO2-Emissionen pro Jahr einsparen zu können. Während die Schiffe neue Standards für den umweltfreundlichen Betrieb setzen, sollen sie genauso leistungsstark sein, wie die konventionellen Schiffe von Samskip.

Das Projekt steht in Einklang mit der überarbeiteten Strategie der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Schiffen. Danach sollen die Emissionen des internationalen Seeverkehrs bis 2050 auf Netto Null gebracht werden, verbunden mit der Verpflichtung zur Gewährleistung der Einführung kohlenstoffarmer Kraftstoffe bis 2030.

«ABB freut sich sehr, bei diesem Projekt zur Emissionsvermeidung und zur Senkung der Betriebskosten mit Samskip und Cochin Shipyard Limited zusammenzuarbeiten», sagte Juha Koskela, Leiter der Division Marine & Ports von ABB. «ABB ist an den ehrgeizigsten Dekarbonisierungsprojekten der Schifffahrt beteiligt und setzt neue Massstäbe für den grünen Seeverkehr.»

«Samskip kann seine ehrgeizigen Emissionsziele nicht ohne Partner wie ABB erreichen, die unseren Willen zur Innovation und zur Investition in die Zukunft teilen», sagte Erik Hofmeester, Leiter Flottenmanagement der Samskip Group. «Diese Schiffe sind ein Meilenstein für die Schiffsindustrie und Vorzeigemodelle für die Nutzung von Wasserstoff-Brennstoffzellen als eine saubere und erneuerbare Technologie.»

«Cochin Shipyard ist stolz auf die Zusammenarbeit mit ABB, weil wir damit unsere Position als ein Vorreiter nachhaltiger Technologie festigen und auch einen Beitrag zum Ziel der indischen Regierung leisten, Indien zu einem globalen Hub für grünen Schiffbau zu machen», sagte Madhu S. Nair, Aufsichtsratsvorsitzender und Geschäftsführer von Cochin Shipyard Limited.

Das Projekt wird vom staatlichen norwegischen Unternehmen ENOVA mitfinanziert. ENOVA ist dem norwegischen Ministerium für Klima und Umwelt unterstellt und fördert den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Energieproduktion, energieeffiziente Lösungen und die Entwicklung von Energie- und Klimatechnologien.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105’000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp