ABB setzt elektrotechnisches Know-how in dänischer Grossanlage für grünen Wasserstoff ein

ABB setzt elektrotechnisches Know-how in dänischer Grossanlage für grünen Wasserstoff ein

  • ABB stellt elektrotechnische Unterstützung für Wasserstoff-Produktionsanlage von H2 Energy Esbjerg in Dänemark bereit
  • 1-GW-Anlage wird jährlich 90 000 Tonnen grünen Wasserstoff herstellen, was rund 1,9 Millionen Barrel Öl pro Jahr entspricht
  • Produktion soll Dekarbonisierung der Schwerindustrie und des Strassenverkehrs unterstützen

ABB hat vom dänischen Unternehmen H2 Energy Esbjerg ApS den Auftrag erhalten, grundlegendes Elektro-Engineering für die Stromverteilung vom Netzanschlusspunkt zu den Elektrolyseuren sowie für die weitere Verfahrenstechnologie in der 1-GW-Wasserstoff-Produktionsanlage in Esbjerg und im Wasserstoff-Verteilzentrum in Fredericia in Dänemark bereitzustellen. Die Anlage zählt zu den grössten Wasserstoffprojekten in Europa und wird jährlich bis zu 90 000 Tonnen Wasserstoff produzieren – das entspricht 1,9 Millionen Barrel Öl pro Jahr.

Mit dem im dritten Quartal 2023 gebuchten Projekt baut ABB auf ihrem Know-how im Bereich Power-to-X (PtX) für die Entwicklung von grünem Wasserstoff auf. In diesem Sektor unterhält das Unternehmen bereits Kooperationen in Schweden, Norwegen und anderen Teilen Dänemarks.

Die Power-to-X-Anlage in Esbjerg, die bis 2027 in Betrieb gehen soll, wird erneuerbaren Strom aus Offshore-Windkraft in grünen Wasserstoff umwandeln und damit die Dekarbonisierung der Schwerindustrie und des Strassenverkehrs unterstützen. Darüber hinaus kann der Wasserstoff zur Produktion von grünen E-Fuels wie Methanol und Ammoniak genutzt werden.

"ABB setzt sich engagiert für das vorrangige Ziel der EU ein, erneuerbaren Wasserstoff zu entwickeln", sagte Per-Erik Holsten, Leiter Nordeuropa bei ABB Energy Industries. "Wir engagieren uns verstärkt auf dem zukunftsweisenden Power-to-X-Markt, der für die Umsetzung der weltweiten Energiewende und die Verwirklichung einer kohlenstoffarmen Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist."

"Es war uns wichtig, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das als Experte für die Steuerung des Energiebedarfs und die Optimierung der Energieeffizienz bei der Produktion von grünem Wasserstoff gilt", erklärte Julian O'Connell, Projektleiter bei H2 Energy Esbjerg ApS. "Ausserdem mussten wir sicherstellen, dass uns eine zuverlässige und leicht zugängliche Energiequelle für den Betrieb des Verteilzentrums zur Verfügung steht."

Die Anlage von H2 Energy Esbjerg ApS wird voraussichtlich bis zu 60 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen und ausreichend grünen Wasserstoff liefern, um den jährlichen Treibstoffbedarf von mehr als 10 000 Lkw – etwa der Hälfte aller Lkw in Dänemark – und den Bedarf für die Schwerindustrie zu decken.

Laut Global Hydrogen Review1 der Internationalen Energieagentur wächst die Zahl der Projekte für die Herstellung von emissionsarmem Wasserstoff mit beeindruckender Geschwindigkeit. Werden alle Projekte umgesetzt, könnte sich die Produktion bis 2030 auf 24 Millionen Tonnen jährlich belaufen.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 140 Jahren Exzellenz sind die rund 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

 1 https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp