- ABB liefert über 1 300 Roboter inklusive Funktionspaketen für nächste Generation von Elektrofahrzeugen an Volvo Cars
- Neue Familie energieeffizienter Grossroboter und OmniCoreTM-Steuerungen von ABB helfen Volvo Cars, bis zu 20 Prozent Energie einzusparen und seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
- Bereitstellung startet 2024 an Produktionsstandorten von Volvo Cars in Torslanda (Schweden) and Daqing (China)
ABB hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre langjährige Partnerschaft mit Volvo Cars erweitert und mehr als 1 300 Roboter und Funktionspakete für den Bau der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen liefern wird. Damit unterstützt sie den schwedischen Autobauer bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele.
"Die historische Transformation der Automobilindustrie, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und das Streben nach nachhaltigeren Produktionsprozessen, bringt weltweit sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Hersteller mit sich", sagte Marc Segura, Leiter der Robotics-Division von ABB. "Der jüngste Auftrag unseres Partners Volvo Cars unterstreicht unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltigere Fertigung. Mit unserer neuen energieeffizienten Grossroboterfamilie und unseren OmniCoreTM-Steuerungen unterstützen wir Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent an Standorten rund um den Globus."
Die Vereinbarung umfasst auch Funktionspakete für verschiedene Fertigungsaufgaben wie Punktschweissen, Nieten, Materialauftrag, Fliesslochbohren oder Ultraschall-Schweissprüfung. Jedes Paket beinhaltet eine einsatzbereite, praxisbewährte Kombination von Hardware, Software und Services und wird in den Fabriken von Volvo Cars im schwedischen Torslanda und in Daqing in China implementiert. Neben der Hardware und den Funktionspaketen ermöglichen die neuesten OmniCoreTM-Robotersteuerungen von ABB mit ihrer hocheffizienten Leistungselektronik und Bremsenergierückgewinnung im Roboter an den Standorten Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent.
ABB wird ihre Planungs- und Programmiersoftware RobotStudio® einsetzen, um die Inbetriebnahme der Roboter vor deren Installation zu visualisieren und optimieren. So wird gewährleistet, dass die laufende Produktion während der Inbetriebnahme nicht unterbrochen werden muss. Durch die Entwicklung und Validierung der erforderlichen Automatisierungssysteme im virtuellen Raum erstellen Volvo Cars und ABB Lösungen, die nach einmaliger Konzeption vielfach implementiert werden können.
Volvo Cars und ABB blicken auf eine lange Tradition der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen zurück, die die Automobilproduktion effizienter machen und die Fähigkeiten von Industrierobotern in diesem Bereich kontinuierlich verbessern. Im Rahmen des Projekts werden die beiden Unternehmen mehrere Jahre lang zusammenarbeiten – die ersten Bereitstellungen werden Anfang 2024 erwartet. Dies ist die jüngste in einer Reihe von Lösungen, mit denen ABB die weltweite Automobilindustrie dabei unterstützt, ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umzustellen. Hier erfahren Sie mehr über ABB Robotics in der Automobilindustrie: www.abb.com/automotive
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 140 Jahren Exzellenz sind die rund 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com