ABB bietet eine exklusive Vorschau auf eine neue Software, die Kunden intelligenter arbeiten lässt

ABB bietet eine exklusive Vorschau auf eine neue Software, die Kunden intelligenter arbeiten lässt

Das führende Digitaltechnologieunternehmen ABB präsentiert auf der SPS IPC Drives in Nürnberg eine neue Software, die Kunden dabei unterstützt, eine höhere Produktivität zu erreichen und eine höhere wirtschaftliche Rendite zu erzielen und so ihre Leistungs- und Qualitätsziele zu erreichen.

Die Asset Management Application ist eine digitale Lösung, die es der Prozessindustrie ermöglicht, ihre Anlagen durch vorausschauende und vorbeugende Wartung zu verwalten und zu schützen, um kostspielige Ausfälle zu vermeiden. Kosteneffizientes Management wird durch die Optimierung von Arbeitsabläufen und die eingehende Analyse von Ergebnissen Realität und bietet effiziente Asset-Management-Strategien, die intelligente, fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Die Software bietet Industrieanlagen eine Echtzeit-Zustandsüberwachung von Maschinen, verbundenen Geräten und Feldgeräten, um ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, Geräteausfälle zu vermeiden und den Betrieb und die Wartung der Installationen zu optimieren. ABB ermöglicht eine vorausschauende und präventive Instandhaltung, indem es die Anlagenzustände diagnostiziert und drohende Geräteprobleme vor Ort und zum ersten Mal auch auf globaler Unternehmensebene voraussagt. Darüber hinaus ermöglicht die Software den Einsatz fortschrittlicher Analysemethoden wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Geräteprobleme zu analysieren und die Leistung zu optimieren.

Da geografisch verteilte Produktionsstandorte ständig wachsen, ist die Konnektivität auf globaler Ebene, unterstützt durch fortschrittliche Cloud-Technologien, ein wichtiges Merkmal. Sie bringt zusätzliche Vorteile durch eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb von Teams und dem Management und der Betriebsebene.

ABB Ability™ Edge sorgt für eine sichere Verbindung zwischen industriellen Anlagen und der Cloud und trennt IT und OT effizient. Edge-Technologie kann auch als Plattform für Anwendungen dienen, die es Kunden ermöglicht, ausschließlich vor Ort und nicht in der Cloud zu arbeiten.

Im Falle eines Problems können die Benutzer fundierte und schnelle Entscheidungen auf der Grundlage klarer Empfehlungen treffen. Die Maßnahmen reichen von der sofortigen Aufmerksamkeit über die Planung der Wartung in naher Zukunft bis hin zur Identifizierung von Problemen, die bei routinemäßigen Wartungsarbeiten von Geräten gelöst werden können. Die Software ist für einfache Messgeräte in allen Prozess- und Fertigungsindustrien verfügbar, für umfassendere Geräte wie Motortransformatoren oder Leistungsschalter und komplexe elektrische oder rotierende Anlagen sowie für mechanische Förderanlagen wie Förderbänder. Durch die genaue Angabe der Ursache eines Geräteproblems ermöglicht die Anwendung auch eine schnelle Identifizierung und Wiederherstellung, was die Kosten weiter reduziert.

"Eine unserer Prioritäten bei der Entwicklung der Asset Management App war es, den Kunden die vollständige Kontrolle über das Prozesswissen zu geben. Damit geben wir ihnen erstmals die Flexibilität, aus den gesammelten Informationen schnell eigene Anlagenmodelle zu erstellen", sagt Neil Shah, Global Product Manager für Device Management & Asset Optimization bei ABB. "Die Asset-Analyse, einschließlich der Fehlerursachenanalyse, ist ein weiterer wichtiger Faktor, um den Kunden zu helfen, im heutigen industriellen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."

Die Asset Management Application wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 eingeführt. Sie ist Teil von ABB Ability™, dem digitalen Angebot von ABB, das mehr als 210 industrielle Internetlösungen sowie eine Plattform für industrielle Internettechnologie und Cloud-Infrastruktur umfasst. ABB Ability™ unterstützt Kunden bei der Entwicklung neuer Prozesse und der Weiterentwicklung bestehender Prozesse, indem es Erkenntnisse liefert und die Planung und Steuerung für den Echtzeitbetrieb optimiert. Die Ergebnisse können in Prozessleitsysteme wie ABB Ability™ System 800xA einfließen, um die wichtigsten Leistungskennzahlen von Maschinen und Anlagen zu verbessern.

Mit über 70 Millionen angeschlossenen Geräten, mehr als 70.000 digitalen Steuerungssystemen und 6.000 Unternehmenssoftwarelösungen ist ABB ein zuverlässiger Marktführer bei der Entwicklung digitaler Lösungen für Kunden in der Industrie.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Stromnetze, Elektrifizierungsprodukte, industrielle Automation und Robotik und Antriebe mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147 000 Mitarbeitende. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp