Mit ABB auf dem Weg zur vernetzten, zukunftsfähigen Fabrik
Auf der SPS IPC Drives, der führenden Fachmesse für smarte und digitale Automatisierung, zeigt ABB vom 27. bis 29. November 2018 auf der SPS (Halle 4, Stand 420) Produkte und Lösungen für die digitale Transformation der Industrie. Diese eröffnen innovative Geschäftsmodelle und Dienste, die Unternehmen - unabhängig von Größe und Branchenzugehörigkeit - für höhere betriebliche Effizienz, zusätzliche Sicherheit und gestiegene Performance nutzbringend einsetzen können.
Neue Faktoren, wie die zunehmende Verarbeitung wachsender Datenmengen und die intelligente Vernetzung von Automatisierungskomponenten, kennzeichnen die Fabrik im Zeitalter von Industrie 4.0. Umfassende wegweisenden Technologien positionieren ABB optimal für diese Anforderungen: Mit ABB AbilityTM bündelt der Technologiekonzern sein digitales Know-how und verschafft seinen Kunden dadurch Zugang zu den attraktiven Möglichkeiten der Digitalisierung.
Auf Basis von ABB Ability hat B&R als integrierte ABB-Geschäftseinheit für Maschinen- und Fabrikautomation seine erste Cloud-Applikation für Maschinenbauer entwickelt. Die Anwendung „Asset Performance Monitor“ erfasst rund um die Uhr Daten, wie Produktionsrate, Energieverbrauch oder Temperatur und liefert so einen zuverlässigen Überblick über alle Maschinen im Feld. Der Anwender legt fest, welche Informationen er benötigt, die Anwendung berechnet daraufhin automatisch Key-Performance-Indikatoren (KPIs), wie die Gesamtanlageneffektivität. Der Asset Performance Monitor bereitet die Daten auf und stellt sie übersichtlich dar. Auf Basis dieser Informationen kann der Maschinenbauer Optimierungsbedarf einfach erkennen, den Service für seine Kunden verbessern und neue Umsatzpotenziale erschließen. Die Sicherheit und Integrität der gespeicherten Daten werden durch die Verwendung modernster Sicherheitsstandards und Übertragungsprotokolle garantiert.
In Nürnberg präsentiert ABB sichere, skalierbare und flexible Lösungen, die den Paradigmenwechsel von der analogen zur smarten Fabrik unterstützen. Das Unternehmen präsentiert sich dabei als agiler Partner auf Augenhöhe, der die Business- und Technologieanforderungen von Maschinenbauern und Systemintegratoren jeglicher Größe kennt, versteht und individuell begleitet.

Die Digitalisierung des gesamten Prozesses reduziert Kosten, Ausschuss und Verzögerungen und unterstützt das Ziel von ABB, Kunden mehr Nutzen und Ertrag zu ermöglichen. So können durch virtuelle Inbetriebnahme von Antrieben und SPSen Projektkosten deutlich gesenkt und die Engineering-Produktivität gesteigert werden. Die Kommunikation auf Basis von OPC UA wird es darüber hinaus künftig noch einfacher machen, Daten in der Produktion herstellerunabhängig auszutauschen und Maschinen und Anlagen in übergeordnete Systeme zu integrieren.
ABB Ability umfasst auch eine Reihe von Angeboten, die eine sichere, wirtschaftliche Energieverteilung unterstützen, etwa indem mittels einer innovativen Cloud-Computing-Plattform die elektrischen Geräte einer Anlage mit dem Industriellen Internet vernetzt sowie Schaltgeräte genutzt werden, um präzise Informationen und Steuerfunktionen bereitzustellen. Neue intelligente Kompaktleistungsschalter verbinden dank integrierter Konnektivität Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools in der ABB Ability-Cloud-Plattform.
Auch der digitale Antriebsstrang basiert auf den Möglichkeiten der Digitalisierung. Diese Lösung verbindet die Sensor- und Antriebsdaten mit einer Cloud-basierten Analyse über alle in einer Industrieanlage verwendeten Komponenten zu einer Einheit – von den Frequenzumrichtern und Motoren bis zu den Pumpen und Lagern. Entscheidungen, etwa zu notwendigen Wartungsmaßnahmen, können damit besser und zuverlässiger getroffen werden. Auch vor dem Kabelschutz macht die Digitalisierung nicht halt. Mit einer neuen digitalen, sensorgestützten Kabelschutzlösung werden Schutzsysteme überwacht, um rechtzeitig reagieren zu können, wenn beispielsweise Feuchtigkeit eingedrungen ist oder eine ungewollte Temperaturentwicklung registriert wird.
Cybersecurity und Safety werden bei all dem berücksichtigt. Durch ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept können die Kunden die Vorteile der Digitalisierung ohne Einschränkung der Sicherheit nutzen. Gleichzeitig lassen sich übergreifende Schutzbereiche realisieren, die trotz erhöhter Produktivität und steigender Komplexität von Maschinen und Anlagen ein Höchstmaß an funktionaler Sicherheit bieten.
Digitale Lösungen erfordern eine Zusammenarbeit über Bereichs- und Unternehmensgrenzen hinweg – agil, flexibel und kollaborativ. In live auf dem Messestand durchgeführten Workshops mit den Digitalexperten von ABB erfahren Kunden mehr über die digitale Transformation in ihrer Branche. Es werden Lösungen für ihre Geschäftstreiber, wie z. B. Produktivität, Qualität und Sicherheit, gefunden und die Auswirkungen möglicher digitaler Lösungen auf ihre Unternehmen diskutiert. ABB Ability-Lösungen werden für Kunden dadurch erfahrbar. Intensives Zuhören sorgt gleichzeitig dafür, dass ABB ihre Lösungen an die Anwendungen und Anforderungen der Kunden optimal anpassen kann.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein innovativer Technologieführer in den Bereichen Stromnetze, Elektrifizierungsprodukte, Industrieautomation sowie Robotik und Motion und ist für Kunden aus der Energiewirtschaft, Industrie, dem Transportsektor und der Infrastruktur weltweit tätig. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem beliebigen Kraftwerk zur Steckdose zu transportieren und die Automatisierung der Industrie von den natürlichen Ressourcen bis zum fertigen Produkt sicherzustellen. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der ABB Formel E, der vollelektrischen internationalen Motorsportklasse der FIA, die Grenzen der Elektromobilität. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt ca. 147.000 Mitarbeiter. www.abb.com