- Zeit ist Geld – bestückte und vorverdrahtete Stromkreisverteiler für blitzschnelle Elektroinstallationen
- Mehr Kompaktheit und Effizienz mit geringerem Aufwand
- Weniger Fehler durch den Einsatz von Komplett-Verteilern
In Zeiten zunehmender Anforderungen an Elektrohandwerksbetriebe und einem bestehenden Fachkräftemangel strebt ABB danach, Elektroinstallateure bei Zeit- und Kapazitätsengpässen zu unterstützen und ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Die Lösung dafür: Bestückte und vorverdrahtete Stromkreisverteiler, mit denen insbesondere Großprojekte im Eiltempo abgewickelt werden können. ABB bietet die Komplett-Verteiler für die Aufputz- und Unterputzmontage an. Die AK600 beziehungsweise UK600 sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.
Zeitersparnis ist ein deutlicher Vorteil von bestückten und vorverdrahteten Verteilern. Elektroinstallateure müssen keine einzelnen Komponenten zusammensetzen und verbinden – lediglich die von außen kommenden Leitungen werden angeschlossen. Dadurch lässt sich eine Zeiteinsparung von bis zu 50 Prozent erzielen. Neben der effizienten Elektroinstallation erfolgen auch die Planung und der Bestellprozess beim Elektrogroßhandel sehr viel schneller, da nur noch eine Position bestellt werden muss. Diese Lösung eignet sich besonders für große Projekte, wie beispielsweise der Bau eines Wohnkomplexes, in denen vielfach der gleiche Verteiler zum Einsatz kommt. ABB kommt mit den Komplett-Verteilern dem Wunsch nach erhöhter Arbeitseffizienz nach. Neben Wohnungsbaugesellschaften eignet sich deshalb diese Lösung auch für Fertighaushersteller, den Ausbau von Bau- und Wohncontainern oder Zweckgebäude mit hohem Standardisierungsanteil.
Platzersparnis ist ein weiteres herausragendes Merkmal der Komplett-Verteiler. Die klar strukturierte und kompakte Verdrahtung reduziert den Platzbedarf, was besonders in beengten Umgebungen oder Schaltschränken von Vorteil ist. Für Erweiterungen und Anpassungen bietet der Verteiler ausreichend Raum. Die Ausstattung der bestückten und vorverdrahteten Stromkreisverteiler gibt es entweder als 4-reihigen Komplett-Verteiler mit Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter oder als platzsparende 3-reihige Lösung in der Kombination Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (DS301C) – jeweils für die Aufputz- und Unterputzmontage. Des Weiteren erübrigt sich eine doppelte Lagerhaltung, da der Unterputzverteiler mittels des Hohlwandsets (als Zubehör erhältlich) mühelos in einen Hohlwandverteiler umgewandelt werden kann.
Die Fehlerreduktion ist ein weiterer Vorteil. Hergestellt werden die Komplett-Verteiler in einer sorgfältig überwachten Produktionsumgebung, um die Wahrscheinlichkeit von Verdrahtungsfehlern zu minimieren. Dies erhöht die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der elektrischen Anlage. Alle Stromkreisverteiler sind mit einem 4-poligen Überspannungsableiter Typ 2 gegen Überspannungen geschützt. Die schnelle und einfache Befestigung der Leitungen erfolgt durch eine serienmäßige Kabelzugentlastung oben und unten. Dank Überspannungs-, Personen-, Kurz- und Überlastschutz ist zudem höchste Sicherheit gewährleistet. Der Einbau vorverdrahteter Geräte ermöglicht den Einsatz weniger erfahrener Arbeitskräfte, was zu mehr Flexibilität und Effizienz führt.
Bestückte und vorverdrahtete Verteiler bieten nicht nur eine effiziente Installation und Kostenersparnis über die Zeit, sondern auch die Sicherheit der Normkonformität und reibungsloser Interoperabilität. Die Komplett-Verteiler sind ab dem zweiten Quartal 2024 erhältlich.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von über 140 Jahren Exzellenz sind die mehr als 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com
Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für elektrische Energieverteilung und Energiemanagement. Die Welt sicher, intelligent und nachhaltig zu elektrifizieren, ist dabei unser Anspruch – von der Energieerzeugung bis hin zu ihrem Verbrauch. Unsere mehr als 50.000 Mitarbeitenden in 100 Ländern arbeiten in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern an den weltweit größten Herausforderungen in den Bereichen Energieverteilung und -management. Dafür entwickeln wir innovative Produkte, Lösungen und digitale Technologien für Unternehmen, Industrien und Endnutzer, die eine energieeffizientere und nachhaltigere Arbeits- und Lebensweisen ermöglichen. Durch unsere innovativen Ansätze tragen wir aktiv zur Beschleunigung der globalen Energiewende bei und treiben die nachhaltige Zukunft der Gesellschaft voran. go.abb/electrification