Schulabschluss in der Tasche - und jetzt?
Diese Frage stellen sich viele junge Menschen und ABB - insbesondere die ABB Ausbildungszentrum gGmbH - gibt durch unterschiedliche Formate Orientierung. Es ist natürlich wichtig, sich frühzeitig mit der Frage zu befassen: "Was will ich werden, wenn ich groß bin?" Nichtsdestotrotz wird sich im Laufe des beruflichen Werdegangs sicherlich noch einiges verändern. Eine Ausbildung bzw. ein duales Studium in den Bereichen Technik, IT oder Wirtschaft sind dafür ein guter Start.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren. ABB bietet u. a. ...
- Praktika (besonders für Schülerinnen und Schüler)
- Bewerbungstrainings (vor allem an Schulen)
- Berufsorientierung an Schulen - ganz neu auch als Escape Game
- Info-Veranstaltungen wie Messen
Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die bei den verschiedenen Formaten involviert waren. Von unseren Ausbilderinnen und Ausbildern über die Auszubildenden waren alle dabei und konnten tolle Einblicke geben. Ein paar Eindrücke geben folgende Aufnahmen:

Unser Messe-Team von der diesjährigen Jobs for Future in Mannheim (22. - 24. Februar 2024). ©ABB 
Der Messe-Stand lud zum Austausch ein und auf dem Bildschirm haben sich auch die Logos der Unternehmen, die im Verbund mit uns ausbilden, präsentiert. Jobs for Future in Mannheim 2024 ©ABB 
Faszination Roboter - hier zeigt unser Ausbilder Jonas Eisinger ©ABB 
Auch in Cottbus waren wir für euch auf der IMPULS (16. + 17. Februar 2024) vor Ort. ©ABB 
Unser Kollege Marco Schmittinger hat dort die Möglichkeit genutzt, die Interessenten über die Möglichkeiten der Berufsorientierung sowie die Aubsildungswege bei und mit ABB zu informieren. ©ABB 
Im direkten Austausch auf dem Tag der Berufe in Wiesloch. ©ABB 
An der Realschule Neckargemünd waren wir auch zum Abend der Berufe eingeladen, an dem sich Unternehmen aus der Umgebung in drei Zeitrahmen verschiedenen Gruppen vorstellen konnten. ©ABB 
Immer mit dabei: Unsere Azubis, die alle Fragen offen beantworten und einen direkten Einblick in die Ausbildung geben können. ©ABB 
Am DHBW CampusTag war der Fokus auf dem dualen Studium in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. ©ABB 
Auch an Schulen finden Messen statt. Hier in der Turnhalle der Langebergschule Birkenau mit einem Azubi, der auch dort zur Schule gegangen ist. ©ABB 
In Wald-Michelbach haben wir das neue Escape Game zur Berufsorientierung ausprobiert - in 1,5h konnten die Jugendlichen ihre Möglichkeiten mit und bei ABB entdecken. ©ABB 
Eine weitere Schule in Franfkurt lud auch zur Messe ein, an der sich rund 80 Unternehmen beteiligt haben. ©ABB 
Am 21. März 2024 öffnete unser ABB Ausbildungszentrum in Berlin die Türen und durfte mehr als 400 Besucherinnen und Besucher begrüfen - mit dabei das Projekt girlsatec - junge Frauen erobern technische Berufe. ©ABB
Noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz?
Auch in den kommenden Wochen und Monaten ist ABB auf verschiedenen Veranstaltungen vertreten - Termine im Veranstaltungskalender. Dort besteht die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort auszutauschen und einen ersten Eindruck zu gewinnen.
Wer sich direkt bewerben möchte, findet die offenen Ausbildungstellen online:
go.abb/azubi-werden