ABB Robotics startet globale Challenge für Start-ups, um Innovation in der Robotik und KI zu fördern

ABB Robotics startet globale Challenge für Start-ups, um Innovation in der Robotik und KI zu fördern

  • Start-ups und Scale-ups können Ideen in den Bereichen Natural Language Programming (NLP), Erlernen von Skills und autonome Entscheidungsfindung einreichen
  • Gewinner erhalten Zugang zum weltweiten ABB-Netzwerk, zu neuesten Technologien und die Aussicht auf eine langfristige Partnerschaft
  • ABB Robotics baut auf dem Erfolg bisheriger Challenges für Start-ups auf, um Innovation und Kollaboration voranzutreiben

ABB gab den Start der Robotics AI Start-up Challenge 2024 bekannt. Mit dem weltweiten Wettbewerb möchte das Unternehmen die Entwicklung von Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) in der Robotik vorantreiben. Die Challenge ist fester Bestandteil des ABB-Ökosystems für Innovation und hat im Januar 2024 bereits zur Übernahme des Schweizer Start-ups Sevensense, einem führenden Anbieter von KI-gestützter 3D-Vision-Navigationstechnologie für autonome mobile Roboter (AMR), geführt. Die neueste Challenge soll die Innovation und Kollaboration zwischen ABB und wegweisenden Start-ups und Scale-ups weltweit fördern.

„Innovation ist seit der Gründung unserer Robotiksparte vor 50 Jahren ein zentraler Aspekt von ABB, und wir sind uns des immensen Potenzials bewusst, das Start-ups und Scale-ups bieten, um den technologischen Fortschritt voranzutreiben“, sagt Marc Segura, Leiter der Robotics-Division bei ABB. „Die ABB Robotics AI Start-up Challenge ist eine Gelegenheit für uns, mit den kreativsten und weitsichtigsten Köpfen auf diesem Gebiet zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Robotik und Automatisierung zu gestalten.“

Zusammenarbeit mit den hellsten Köpfen in KI und Robotik

Interessierte sind eingeladen, innovative Ideen und Lösungen in drei Schwerpunktbereichen einzureichen: Natural Language Programming (NLP), Erlernen von Skills und autonome Entscheidungsfindung. ABB nutzt das Potenzial der KI zur Entwicklung einer neuen Generation von intuitiveren, adaptiveren, benutzerfreundlicheren und effizienteren Robotern, die dabei helfen, Branchen zu transformieren, um Unternehmen robuster und die Arbeit für den Menschen erfüllender zu gestalten.

Teilnehmende an der Challenge haben die Möglichkeit, eng mit Spitzeningenieuren von ABB zusammenzuarbeiten. Außerdem erhalten sie Zugang zu neuester Robotertechnologie und zum weltweiten Kunden- und Partnernetzwerk von ABB. Das Gewinnerteam erhält neben einem Preisgeld von 30.000 US-Dollar die Aussicht auf eine langfristige Partnerschaft mit ABB sowie die Möglichkeit, gemeinsame Markteinführungsstrategien und Investmentmöglichkeiten zu erschließen.

Bewerbungen für die ABB Robotics AI Start-up Challenge sind ab sofort möglich. Start-ups und Scale-ups mit entsprechender Expertise im Bereich KI und Robotik werden gebeten, ihre Vorschläge bis zum 12. Juni 2024 einzureichen. Weitere Informationen über die Challenge einschließlich der Zulassungskriterien und Bewerbungsunterlagen finden Sie hier.

Die ABB Robotics AI Start-up Challenge ist Bestandteil des erweiterten Innovations-Ökosystems von ABB, das sich der Kollaboration und dem transformativen Potenzial neuer Technologien widmet. Durch Initiativen, die darauf ausgelegt sind, vielversprechende Start-ups aus unterschiedlichen Branchen zu identifizieren, zu unterstützen und zu skalieren, schließt sich ABB mit wegweisenden Unternehmen zusammen, um den Innovationsprozess zu beschleunigen. Ziel dieser gemeinsamen Anstrengungen ist es, neue Lösungen auf den Markt zu bringen, die die Mission von ABB zur Schaffung einer nachhaltigeren und produktiveren Zukunft vorantreiben.

ABB Robotik und Fertigungsautomation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Robotik und Maschinenautomation und verfügt als einziges Unternehmen über ein umfassendes und integriertes Angebot an Robotern, autonomen mobilen Robotern und Technologien für die Maschinenautomation, die mithilfe unserer wertschöpfenden Software entwickelt und koordiniert werden. Wir helfen Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik – robuster, flexibler und effizienter zu werden. ABB Robotik und Fertigungsautomation unterstützt Kunden auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. Der Geschäftsbereich beschäftigt circa 11.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in rund 53 Ländern. www.abb.de/robotics

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp