Das neue Depot «En Chardon» der transports publics genevois (tpg) liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des internationalen Flughafens Genf, bloss 200 Meter vom Südende der Piste entfernt, auf dem Boden der Gemeinde Vernier.
Zwei der drei Geschosse unterirdisch angelegt
In der Flugschneise gelegene Gebäude unterliegen sehr strikten Höhenbeschränkungen. So sind zwei der drei Geschosse des Depots unterirdisch angelegt. Umso höher sind die Anforderungen an die Beleuchtung dieses riesigen Bauwerks, das auf einer Grundfläche von 33’000 Quadratmetern realisiert wurde, was fast fünf Fussballfeldern entspricht.

Der Standort En Chardon – eine Investition von 310 Millionen Franken – ist das dritte und neuste Tram- und Busdepot der tpg. Es hat eine Werkstatt für Reparatur und Unterhaltsarbeiten integriert. Offiziell am 26. Oktober 2020 in Betrieb genommen, bietet es Platz für bis zu 70 Strassenbahnzüge und 130 Gelenkbusse. Es handelt sich um das erste Depot von tpg, das am rechten Ufer der Rhône angesiedelt ist. Es soll die zukünftige Entwicklung des tpg-Netzes innerhalb der Genfer Agglomeration unterstützen.
Beleuchtungslösung mit maximaler Energieeffizienz
Das Depot wurde im Minergie-Standard erbaut. Da nachhaltige Entwicklung steht im Zentrum des Handelns der tpg steht, legte das Verkehrsunternehmen Wert darauf, in diesem weitgehend unterirdischen Depot eine Beleuchtungslösung zu installieren, die sowohl eine maximale Energieeffizienz als auch beste Arbeitsbedingungen für das Personal bietet, das täglich hier tätig ist, wie auch für die ankommenden Chauffeurinnen und Chauffeure, insgesamt etwa 300 Personen.

Über 25’000 Leuchtmittel mit 600 Präsenzmeldern
Über 25’000 Leuchtmittel sind in En Chardon installiert – gesteuert über das Gebäudeautomationssystem KNX. Groupe E, Anbieter von elektrischen Schaltanlagen und verantwortlich für die gesamte Programmierung des KNX-Systems, hat es mit Geräten von ABB realisiert. Ziel war es, den hier Beschäftigten bei der Arbeit möglichst ideale Beleuchtung zu bieten als auch, in aktuell nicht benutzten Räumen das Licht auszuschalten. Deshalb sind in diesem riesigen Depot über 600 Präsenzmelder installiert, um das automatische Ausschalten zu gewährleisten.

Auch Sidus-Lichtschalter von ABB wurden montiert, um die Beleuchtung manuell ein- und auszuschalten. Und die Leuchtmittel in den zahlreichen Sektoren im Depot können auch über Tablets angesteuert und kontrolliert werden.
Liefertreue geschätzt
«Wir haben bei anderen Projekten gute Erfahrungen mit KNX-Lösungen von ABB gesammelt und schätzen deren hohe Qualität. Deshalb wählten wir sie auch für die Gebäudeautomatisierung von En Chardon aus», erklärt Sébastien Mouthon, zuständiger Projektleiter bei Groupe E. So wurden zuvor auch die beiden weiteren tpg-Depots, in Bachet-de-Peday und Jonction gelegen, mit KNX von ABB automatisiert. Sébastien Mouthon schätzte speziell die Liefertreue von ABB. Selbst während der Pandemie mit ihren Einschränkungen konnte ABB die zahlreichen Installationsgeräte pünktlich liefern.

Die Optimierung dieser umfassenden Beleuchtungslösung nahm eine gewisse Zeit in Anspruch. «Heute sind wir sehr zufrieden, so, wie sie nun funktioniert», betont François Filet, verantwortlich für Gebäudetechnik bei tpg.