- Motor und Umrichter wurden gemeinsam entwickelt und arbeiten daher optimal zusammen
- Neues Paket mit erstem 3-Level-Umrichter für Busse verlängert die Lebensdauer und bringt hohe Effizienzgewinne mit bis zu 12 Prozent geringeren Motorverlusten bei typischen Fahrzyklen gegenüber früheren 2-Level-Umrichtern
- Motor bietet zudem hohe Drehmomentdichte für verbesserte dynamische Leistung sowie leiseren Betrieb für mehr Fahrgastkomfort
ABB hat die Einführung eines innovativen Pakets aus AMXE250-Motor und HES580-Umrichter speziell für Elektrobusse bekannt gegeben. Das perfekt abgestimmte neue Antriebspaket bietet der Industrie eine effizientere, zuverlässigere und leicht erhältliche Lösung und markiert einen großen Schritt in Richtung sauberer und nachhaltigerer Verkehrsoptionen.
Der HES580 ist der erste 3-Level-Umrichter für Elektrobusse am Markt und zeichnet sich durch eine hervorragende Energieeffizienz und Leistungsabgabe aus. Im Vergleich zu konventionellen 2-Level-Umrichtern senkt er die Oberwellenverluste im Motor um bis zu 75 Prozent, was die Wärmeabgabe minimiert und Energieeinsparungen maximiert. Der Schlüssel zu dieser Performance liegt in der innovativen 3-Level-Architektur. Im Gegensatz zu 2-Level-Umrichtern, die zwischen zwei Spannungsebenen (DC+ und DC-) umschalten, führt der HES580 eine dritte Spannungsstufe ein - den Mittelpunkt. Dadurch werden die Spannungssprünge bei jedem Schaltvorgang effektiv halbiert, was zu verringerten Oberwellen und damit zu weniger harmonischen Verlusten führt. Infolgedessen arbeitet der AMXE250-Motor mit einem höheren Wirkungsgrad und liefert unter verschiedenen Betriebsbedingungen eine bessere Leistung.
Der HES580 weist bei typischen Fahrzyklen jedoch nicht nur bis zu 12 Prozent geringere Motorverluste auf als konventionelle 2-Level-Umrichter, sondern optimiert auch die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des AMXE250-Motors. Durch die Abschwächung von Oberschwingungseffekten und eine minimierte Belastung der Motorwicklungen sorgt diese fortschrittliche Technologie für eine nachhaltige Performance und Langlebigkeit des gesamten elektrischen Antriebsstrangs.
Darüber hinaus zeichnet sich der AMXE250 als kompakter Permanentmagnet-Synchronmotor aus, der für hocheffiziente Antriebe entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Drehmomentdichte für eine verbesserte dynamische Leistung sowie einen leiseren Betrieb für mehr Fahrgastkomfort. Der HES580 und der AMXE250 wurden speziell auf Flexibilität ausgelegt und können in größerem Abstand voneinander installiert werden, sodass Betreiber den Raum optimal nutzen können. Dank der einfachen Parametereinstellung, Inbetriebnahme und Startup-Fähigkeiten kann das Paket schnell im Fahrzeug eingebaut werden.

Im Vergleich zu konventionellen 2-Level-Umrichtern senkt der HES580 die Oberwellenverluste im Motor um bis zu 75 Prozent. 
Der AMXE250 bietet hohe Drehmomentdichte für verbesserte dynamische Leistung sowie leiseren Betrieb für mehr Fahrgastkomfort.
David Segbers, Global Product Manager in der ABB-Division Traction, sagte: «Wir freuen uns sehr, den ersten 3-Level-Umrichter für Elektrobusse auf den Markt zu bringen. Das Motor-Umrichter-Paket ist perfekt aufeinander abgestimmt und bringt sowohl Betreibern als auch Erstausrüstern erhebliche Energieeffizienzgewinne.»
Fabiana Cavalcante, Global Head of Mobile e-Power bei ABB, ergänzte: «Die Elektrifizierung von Bussen ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen, sauberen öffentlichen Verkehr, der die Lebensqualität verbessert. Wir freuen uns, zukunftssichere Lösungen bereitzustellen, die der Branche beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeits- und Leistungsziele helfen.»
ABB Motion, ein weltweit führender Anbieter von Motoren und Frequenzumrichtern, steht im Zentrum der Entwicklung hin zu einer produktiveren und nachhaltigeren Zukunft. Wir treiben Innovationen voran und verschieben die Grenzen des technisch Machbaren, um energieeffiziente, dekarbonisierende und zirkuläre Lösungen für Kunden, Industrien und die Gesellschaft bereitzustellen. Mit unseren digitalisierten Antrieben, Motoren und Services unterstützen wir unsere Kunden und Partner, um eine bessere Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Wir liefern Motorlösungen für eine breite Palette von Anwendungen in allen Industriesegmenten. Aufbauend auf über 140 Jahren Erfahrung im Bereich elektrischer Antriebe lernen unsere mehr als 22.000 Mitarbeitenden in rund 100 Ländern täglich dazu. www.abb.de