- Mit einem E-Truck am Standort Heidelberg investiert ABB weiter in eine nachhaltige und emissionsfreie Zukunft
- Der vollelektische Lkw ersetzt ein Diesel-Fahrzeug, das bisher den Lieferverkehr übernahm
- Das neue Fahrzeug ist nicht nur eine Investition in die Nachhaltigkeit, sondern bietet auch deutliche Vorteile für die Arbeitssicherheit
Mit der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 hat sich ABB ambitionierte Ziele gesetzt. Ein Schlüsselelement dieser Strategie ist die Transformation hin zu einer umweltfreundlicheren Produktion und die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Eine Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels ist der Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Was bisher bei der Dienstwagenflotte Standard ist, wird nun auch beim Lieferverkehr durchgesetzt. Mit dem neuen E-Truck werden jährlich rund 12 Tonnen CO2 eingespart. Ein Vergleich mit der Natur zeigt die Relevanz dieses Einsparpotenzials: Um die gleiche Menge an CO2 zu kompensieren, müssten jährlich etwa 1.000 Bäume neu angepflanzt werden.
Der neue E-Truck verkehrt zwischen verschiedenen Standorten von ABB, um die Produktions- und Logistikbereiche nun emissionsfrei mit Material zu beliefern. Das neue Modell von Volvo hat 306 PS, ein automatisches 2-Gang-Getriebe und einen Batteriespeicher von 265 kWh. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen und einer Länge von 7,56 Meter hat der E-Truck in seinem Laderaum Platz für bis zu 14 Europaletten in der Bodenebene.
Der neue E-Truck wird direkt auf dem Firmengelände an einer speziell für ihn errichteten ABB-Ladestation Terra AC AGC107236 aufgeladen. Eine Photovoltaikanlage versorgt den Standort seit 2021 mit Energie, während das Werk bereits seit 2019 Ökostrom aus Wasserkraft bezieht. Der Einsatz des klimaneutralen E-Trucks trägt dazu bei, den Energiekreislauf am Standort weiter zu optimieren.
Neben dem Einsatz umweltfreundlicher, emissionsfreier und geräuscharmer Technologie bringt das Fahrzeug auch Verbesserungen für die Mitarbeitenden beim Be- und Entladen. Der Vorgänger-Lkw konnte nur per Hubwagen über eine Hebebühne entladen werden. Nun erfolgt die Entladung per Gabelstapler einfacher und sicher. Der im Betrieb nahezu klimaneutrale E-Truck ist so ein Invest in die Arbeitssicherheit – neben Nachhaltigkeit das Thema mit höchster Priorität für ABB.
Intralogistikleiter Oliver Komorowski: „Der E-Lkw passt perfekt zu unserem Anforderungsprofil. Er verfügt über modernste Systeme zum Öffnen des Laderaums und zur Ladungssicherung. Außerdem hat er eine ausreichende elektrische Reichweite und ist sehr geräuscharm. Die Mitarbeitenden sind weder Abgasen noch Vibration oder Lärm ausgesetzt. Der neue E-Truck ermöglicht es uns als Unternehmen, unseren CO2-Ausstoß weiter zu senken und damit unserem Ziel einer kohlenstoffarmen Gesellschaft ein Stück näher zu kommen.“

Quelle: ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von über 140 Jahren Exzellenz sind die mehr als 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com
Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für elektrische Energieverteilung und Energiemanagement. Die Welt sicher, intelligent und nachhaltig zu elektrifizieren, ist dabei unser Anspruch – von der Energieerzeugung bis hin zu ihrem Verbrauch. Unsere mehr als 50.000 Mitarbeitenden in 100 Ländern arbeiten in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern an den weltweit größten Herausforderungen in den Bereichen Energieverteilung und -management. Dafür entwickeln wir innovative Produkte, Lösungen und digitale Technologien für Unternehmen, Industrien und Endnutzer, die eine energieeffizientere und nachhaltigere Arbeits- und Lebensweisen ermöglichen. Durch unsere innovativen Ansätze tragen wir aktiv zur Beschleunigung der globalen Energiewende bei und treiben die nachhaltige Zukunft der Gesellschaft voran. go.abb/electrification