ABB liefert Automatisierungs-, Elektrifizierungs-, Antriebs- und Motorenlösungen für SSAB Warmwalzwerk in Schweden

ABB liefert Automatisierungs-, Elektrifizierungs-, Antriebs- und Motorenlösungen für SSAB Warmwalzwerk in Schweden

  • ABB erhält drei zusammenhängende Aufträge für neue Schaltanlagen, Leitsysteme, Antriebe und Motoren für das Walzwerk bei SSAB Borlänge
  • Stahlhersteller tätigt diese Reinvestition, um von optimierter Effizienz zu profitieren und die Produktionsstabilität für 2026 und darüber hinaus zu sichern

ABB hat mit SSAB, dem weltweit führenden Hersteller von hochfestem Stahl, drei zusammenhängende Verträge über die Implementierung von Automatisierungs-, Elektrifizierungs-, Hauptgerüstmotoren- und Antriebstechnologien in Borlänge, Schweden, abgeschlossen. ABB ist Teil eines umfassenden Reinvestitionsprojekts im Warmwalzwerk von SSAB und unterstützt damit auch die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Stahlherstellers. Das Reinvestitionsprojekt wird zwischen 2024 und 2027 durchgeführt.

SSAB ist ein globales Unternehmen mit einer Präsenz in über 50 Ländern und Produktionsstätten in Finnland, Schweden und den USA mit einer jährlichen Stahlproduktionskapazität von 8,8 Millionen Tonnen. Mit dem Ziel, im Jahr 2026 als erstes Stahlunternehmen fossilfreien Stahl auf den Markt zu bringen und die Kohlendioxidemissionen aus dem Betrieb langfristig weitgehend zu eliminieren, gilt SSAB als führend in der Metallindustrie.

Das Erreichen der Nachhhaltigkeitsziele von SSAB hängt in hohem Maße von der stabilen Produktion des Werks in Borlänge ab. Oft als "Herzstück" des Unternehmens bezeichnet, wird dort seit 1878 Stahl herstellt. Die Modernisierung des Werks in Borlänge, sichert die Stabilität der Produktion, steigert die Effizienz und unterstützt dabei auch SSAB’s Ziel, auf eine fossilfreie Stahlproduktion umzusteigen. Die weitere Nutzung des Werks in Borlänge ist entscheidend dafür, den Bau eines neuen, 4,4 Milliarden EUR teuren, fossilfreien Stahlwerks in Luleå, Schweden, zu ermöglichen. Das Warmwalzen soll in das neue Werk in Luleå verlagert werden, und die Stilllegung des Warmwalzwerks in Borlänge ist bis 2030 geplant. Das Modernisierungs-Projekt mit ABB wird sicherstellen, dass es bis dahin weiterhin produktiv und effizient bleibt.

  • ABB liefert Technologielösungen für eine Vielzahl von Kunden in der Metallindustrie, einschließlich Warmwalzwerken. Bild: ABB
  • ABB ist Teil eines umfassenden Reinvestitionsprojekts im aktuellen Warmwalzwerk von SSAB Borlänge. Bild: SSAB

"Diese Zusammenarbeit unterstreicht das unermüdliche Engagement von ABB, den Übergang der Stahlindustrie in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen", sagte Martin Björnmalm, Local Business Line Manager für Metals in Schweden bei ABB Process Industries. "Wir sind stolz darauf, durch die Optimierung des Betriebs in Borlänge einen Beitrag zu den bahnbrechenden Bemühungen von SSAB um eine fossilfreie Stahlproduktion zu leisten."

Mattias Gidlund, Leitender Projektmanager und verantwortlich für das Reinvestitionsprojekt bei SSAB, hob die Bedeutung eines vertrauenswürdigen lokalen Partners hervor: „ABBs globale Expertise in Kombination mit ihrer starken lokalen Präsenz waren entscheidende Faktoren für unsere Entscheidung. Wir sind zuversichtlich, dass die umfassenden Lösungen von ABB den weiteren Erfolg unseres Werks in Borlänge sicherstellen und wesentlich zur Effizienz unserer Abläufe sowie zur Stabilität der Produktion beitragen können.  

Diese umfassende Lösung zeigt, dass ABB ein komplettes Portfolio an Technologien und Dienstleistungen anbieten kann, welches alle Bereiche umfasst:

Verbesserte Leistung der Schaltanlagen: ABB wird ein umfassendes Upgrade der Schaltanlagen durchführen, um eine kontinuierliche Zuverlässigkeit und effiziente 10,5-kV-Stromverteilung im Warmwalzwerk in Borlänge sicherzustellen. Diese Modernisierung wird ABBs branchenführende Expertise in Schaltanlagen-Upgrades nutzen und Vorteile wie eine verlängerte Betriebsdauer der bestehenden Schaltanlagen, Digitalisierung für verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle sowie erhöhte Sicherheit durch Lichtbogenerkennung bieten.

Upgrade der Leitsysteme: Zur Verbesserung der Diagnose und Fehlersuche sowie zur Schaffung einer einheitlichen Systemumgebung arbeitete ABB eng mit SSAB zusammen, um eine langfristige Evolutions-Roadmap zu entwickeln. Diese sieht den Ersatz, das Upgrade und die Integration der verbleibenden veralteten Steuerungssysteme in die bestehende ABB Ability™ System 800xA®-Umgebung vor. Darüber hinaus wird die bestehende Hauptbedienkonsole durch eine modernere und verbesserte Arbeitsumgebung für den Bediener ersetzt.

Austausch vorhandener Hauptantriebe und Motoren: Dies wird die betriebliche Stabilität und Zuverlässigkeit verbessern. ABB wird veraltete Umrichter, Motoren und Transformatoren in drei Phasen ersetzen. Der erste Schritt der Modernisierung der Anlage durch Austausch und Verbesserungen wird im Sommer 2025 erfolgen.

ABB bietet vollständig integrierte Automatisierungs- und Elektrifizierungslösungen für die Metallindustrie, um höhere Produktivität, Qualität und Verfügbarkeit sicherzustellen. Unter Einsatz modernster Technologie und basierend auf über 100 Jahren Branchen-Know-how unterstützt ABB Metallhersteller dabei, deren Produktanforderungen sowohl in Neuprojekten als auch in Modernisierungs- und Upgrade-Projekten zu erfüllen.

Der ABB-Geschäftsbereich Prozessautomation automatisiert, elektrifiziert und digitalisiert industrielle Abläufe, die eine Vielzahl von Grundbedürfnissen abdecken - von der Energie-, Wasser- und Materialversorgung über die Produktion von Gütern bis hin zu deren Transport zum Markt. Mit rund 20.000 Mitarbeitern, führender Technologie und Service-Know-how unterstützt ABB Prozessautomation Kunden in der Prozess-, Hybrid- und maritimen Industrie bei der Verbesserung der Leistung und der Sicherheit der Abläufe und ermöglicht so eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft. go.abb/processautomation 

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 140 Jahren Exzellenz sind die rund 105'000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp