- Mit dem Energieeffizienz-Service lassen sich Kosten senken und die Nachhaltigkeit verbessern – durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 30 Prozent1
- Tools und Analyseverfahren bieten eine einfache Möglichkeit zur Messung und Optimierung der Energieeffizienz von Robotern
- Umfrage von Global Energy Efficiency Movement2 zeigt: Industrieunternehmen erachten geringere Energiekosten und eine verbesserte Nachhaltigkeit als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit
ABB Robotics hat einen Energieeffizienz-Service ins Leben gerufen – bestehend aus Beratung, Analyseverfahren und Tools, um die Energieeffizienz von installierten Robotern zu steigern. Der neue Service ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent1. Damit begegnen die Unternehmen den hohen Energiekosten. Denn laut eines aktuellen Berichts von Energy Efficiency Movement2 bestätigten 58 Prozent der weltweit befragten Hersteller, dass die hohen Energiekosten ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.
„Den Energieverbrauch zu senken, hat für Hersteller Priorität. 93 Prozent der Befragten gaben an, in den nächsten drei Jahren in die Verbesserung der Energieeffizienz zu investieren, um Kosten zu reduzieren und Fortschritte auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Betrieb zu erzielen“, betont Michael Hose, Leiter Customer Service bei ABB Robotics. „Unser neuer Service bietet eine Lösung, um diese Ziele zu erreichen – dank Steigerung der Energieeffizienz von Robotern, einschließlich Leistungsoptimierung und Verwendung der neuesten Robotertechnologien.“

Mit dem neuen Energieeffizienz-Service von ABB Robotics können Unternehmen ihren Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent senken. Dabei kommen eine Reihe von Tools und Analyseverfahren zum Einsatz, um die Energieeffizienz von installierten Robotern zu messen und zu optimieren. (Bild: ABB) 
Der Energieeffizienz-Service von ABB Robotics ist eine Lösungssuite bestehend aus drei zentralen Tools – Standby-Energieoptimierung, Programmoptimierung sowie Energiemonitoring und Benchmarking. (Bild: ABB) 
Der neue Energieeffizienz-Service von ABB Robotics ermöglicht es, Daten zum Energieverbrauch zusammen mit Empfehlungen zur Leistungsoptimierung zur Verfügung zu stellen und mit Daten von Robotern in ähnlichen Anwendungen zu vergleichen. (Bild: ABB)
Die Ermittlung der Energieeffizienz von Industrierobotern stellt eine komplexe Aufgabe dar, bei der mehrere elektrische Komponenten gemessen werden müssen. Zudem ist es schwierig, die Auswirkungen von Faktoren wie ineffiziente Einrichtung, Komponentengröße, Überlastung und Anwendungsänderungen zu bewerten, welche zu Veränderungen der ursprünglichen Leistung eines Roboters führen können.
Hier setzt der Energieeffizienz-Service von ABB Robotics an, indem er die 50-jährige Erfahrung von ABB in der Industrierobotik mit einer Reihe von Energiemessinstrumenten kombiniert und so eine einfache Möglichkeit zur Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz von Robotern bereitstellt.
Die Lösungssuite besteht aus drei zentralen Tools – Standby-Energieoptimierung, Programmoptimierung sowie Energiemonitoring und Benchmarking.
Standby-Energieoptimierung ist ein externes Messinstrument, mit dem Kunden den tatsächlichen Energieverbrauch ihres Roboters und ihrer Steuerung erfassen können. Die vom Tool gesammelten Daten werden für einen Bericht herangezogen, der Empfehlungen zur Energieeinsparung und zu weiteren Maßnahmen für die Leistungsoptimierung enthält.
Das Tool Programmoptimierung analysiert das Betriebssystem eines Roboters und zeigt Bereiche auf, in denen Energieeinsparungen vorgenommen werden können. Anhand von Backup-Daten des Roboters identifiziert das Tool Maßnahmen wie die Anpassung der programmierten Geschwindigkeit oder der Bewegungspfade des Roboters, die die Leistung verbessern und den Energieverbrauch senken können.
Mit dem Tool Energiemonitoring und Benchmarking können Unternehmen den Energieverbrauch ihrer Roboter kontinuierlich überwachen und Abgleiche vornehmen. Dabei werden Daten zum Energieverbrauch zusammen mit Empfehlungen zur Leistungsoptimierung zur Verfügung gestellt und mit Daten von Robotern in ähnlichen Anwendungen verglichen.
Mit dem neuen Service lässt sich auch analysieren, wie sich Upgrades auf neue Technologiegenerationen mit Energiesparfunktionen auswirken. Die neueste Generation der OmniCore-Robotersteuerung von ABB bietet beispielsweise eine führende Bewegungssteuerung sowie eine 20-prozentige Energieeinsparung durch Funktionen wie Energierückspeisung und Bremsenergierückgewinnung.
Der Energieeffizienz-Service ist die jüngste Entwicklung im Rahmen der ABB-Strategie, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern – indem sie die Automatisierung zur Optimierung von Prozessen und zur Reduzierung von Abfällen einsetzen.
Quellenangaben:
1 ABB-Pilotstudien auf der Grundlage des Zustands der installierten Basis und optimaler Leistungsverbesserungen gemäß allen ABB-Empfehlungen
2 ABB Energy Efficiency Movement (2024) – From Insight to Implementation: Business Perspectives on Energy Efficiency Investment
Eine Zusammenfassung des Berichts „Energy Efficiency Movement“ ist hier verfügbar: ‘A new report shows an increase in the number of businesses investing in energy efficiency, up 7 percent from 2022’