- RB 1000i-S steigert den Auftragswirkungsgrad um bis zu 10 Prozent und reduziert Lackverluste um mindestens 30 Prozent – für einen nachhaltigen Betrieb
- 10 Prozent weniger Lack pro Fahrzeug bedeuten ein Plus an Effizienz in der Lackiererei sowie finanzielle Einsparungen
ABB hat ihr Portfolio an Lackierlösungen um den innovativen Lackzerstäuber RB 1000i-S erweitert. Der neue Lackzerstäuber, der auf einen ABB-Roboter montiert wird, verbessert den Auftragswirkungsgrad um zehn Prozent. Mehr noch: Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem RB 1000i, kann der RB 1000i-S Lackverluste um mindestens 30 Prozent sowie den CO2-Ausstoß signifikant reduzieren. Dies bringt zudem erhebliche finanzielle Einsparungen mit sich.
„Die großen Automobilhersteller haben sich verpflichtet, bis 2035 klimaneutrale Fabriken zu errichten und setzen alles daran, dieses Ziel zu erreichen“, betont Marc Segura, Leiter der Robotics-Division bei ABB. „ABB entwickelt kontinuierlich Produkte und Services, die Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der neu vorgestellte RB 1000i-S ist nur ein Beispiel dafür, wie ABB ihr Portfolio ausbaut, damit Unternehmen die Herausforderungen der Zukunft meistern.“
Der Lackzerstäuber RB 1000i-S reduziert die Emissionen an CO2 und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Autolackierereien, indem er den Lackabfall sowie den Gesamtenergieverbrauch der Anlagen durch einen effizienteren Lackierprozess verringert.

Effizient und nachhaltig: Der neue Lackzerstäuber RB 1000i-S von ABB bietet einen bis zu 10 Prozent höheren Auftragswirkungsgrad und reduziert Lackverluste um mindestens 30 Prozent. (Bild: ABB) 
Mit Einsatz des neuen Lackzerstäubers RB 1000i-S von ABB lassen sich die Kosten für die Autolackierung signifikant reduzieren, da der Lackierprozess effizienter vonstattengeht und weniger Lack verbraucht wird. (Bild: ABB)
Auch die Kosteneinsparungen können erheblich sein. Wenn zum Beispiel ein Hersteller 2,5 Liter Lösungsmittel pro Fahrzeug verwendet und jährlich 200.000 Fahrzeuge pro Werk produziert, kann der Lackzerstäuber RB 1000i-S durch seinen verbesserte Auftragswirkungsgrad dazu beitragen, 50.000 Liter Lack pro Werk einzusparen. Dies entspricht einer unmittelbaren finanziellen Einsparung von 500.000 US-Dollar1.
Kunden können den RB 1000i-S mit einem neuen Lackierroboter bestellen oder ein Service-Kit erwerben, um ihren bestehenden RB 1000i durch den Austausch von Schlüsselkomponenten wie Glockenteller und Lenkluftdüse aufzurüsten. Dieses Upgrade kommt der Kreislaufwirtschaft entgegen und maximiert die Lebensdauer vorhandener Lackzerstäuber. Zudem werden Abfälle weiter reduziert.
Der neue Lackzerstäuber reiht sich ein in weitere robotergestützte Lösungen von ABB, die Kunden helfen, eine nachhaltigere und ressourcenschonende Zukunft zu gestalten. Dazu gehört etwa der neue Energieeffizienz-Service von ABB Robotics: Er bietet Herstellern ein Paket aus Beratung, Analyse und Tools zur Steigerung der Energieeffizienz ihrer Roboter und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent (weitere Einzelheiten stehen in der zugehörigen Pressemitteilung von ABB zur Verfügung). Darüber hinaus verbrauchen die OmniCoreTM-Steuerungen dank integrierter Netzrückspeisung und Regenerationstechnologie bis zu 20 Prozent weniger Energie in intensiven Belastungszyklen2. Die Funktion Automatic Path Planning in ABB RobotStudio® ermöglicht eine kürzere Bewegungsdauer und reduziert den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent.
Quellen:
1 Unter der Annahme eines durchschnittlichen Preises von 10 US-Dollar pro Liter Farbe
2 Verglichen mit der vorherigen ABB-Steuerung IRC5, siehe OmniCore-Webseite
ABB Robotik & Fertigungsautomation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Robotik und Maschinenautomation und verfügt als einziges Unternehmen über ein umfassendes und integriertes Angebot an Robotern, autonomen mobilen Robotern und Technologien für die Maschinenautomation, die mithilfe unserer wertschöpfenden Software entwickelt und koordiniert werden. Wir helfen Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik – robuster, flexibler und effizienter zu werden. ABB Robotik & Fertigungsautomation unterstützt Kunden auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. Der Geschäftsbereich beschäftigt circa 11.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in rund 53 Ländern. www.abb.at/robotics