- Bessere Transparenz durch verifizierte Daten von Drittanbietern zum Potenzial der CO2-Emissionsreduzierung
- Die Nutzungsphase grosser Elektromotoren macht 99 % der Gesamtemissionen während der Lebensdauer aus, was die wichtige Rolle der Energieeffizienz und der sauberen Energieversorgung bei der Erreichung der Dekarbonisierungsziele unterstreicht
- Umweltproduktdeklarationen werden voraussichtlich eine Schlüsselrolle bei künftigen nichtfinanziellen Berichtspflichten spielen und alle an den Börsen in den USA, Grossbritannien, der Schweiz oder der EU notierten Unternehmen betreffen
ABB hat als erstes Unternehmen der Branche die erste Umweltproduktdeklaration (EPD) für grosse Elektromotoren gemäss ISO 14025:2006 Typ III veröffentlicht, die die Synchronmotoren-Serie AMS 1120 abdeckt. Damit setzt ABB einen neuen Branchenmassstab für die Transparenz bei der Emissionsdeklaration für grosse Elektromotoren. Diese Motoren werden hauptsächlich in der Gas- und Luftverdichtung in der Flüssigerdgas- (LNG) oder anderen petrochemischen Industrien sowie in der Luftzerlegung für die Chemie- oder Metallindustrie eingesetzt.
Die EPD, ein standardisiertes Dokument, das die Umweltauswirkungen eines Produkts detailliert beschreibt, bietet einen umfassenden, von Dritten verifizierten Überblick über die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Motors, von der Konstruktion über die Materialgewinnung, die Herstellung und die Nutzung bis hin zum Ende der Lebensdauer. Die EPD liefert ABB-Kunden daher verifizierte Umweltdaten, sorgt für Transparenz und ermöglicht es ihnen, fundiertere Entscheidungen bei der Auswahl von Produkten zu treffen, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.
Die Daten aus der Umweltproduktdeklaration für die AMS-Motorserie bieten Transparenz über die CO2-Emissionen in jeder Phase des Lebenszyklus. Die grössten Auswirkungen auf die Emissionen während der Lebensdauer treten in der Nutzungsphase auf, die für 99 % oder 2,4 Megatonnen CO2 verantwortlich ist, was die entscheidende Bedeutung einer hohen Energieeffizienz und der Wahl der Stromquelle in dieser Phase unterstreicht. Daher sind die Verbesserung der Energieeffizienz und die Auswahl nachhaltiger Stromquellen Schlüsselstrategien zur Reduzierung der Gesamtumweltbelastung durch diese Motoren. Ein weiterer entscheidender Teil des Lebenszyklus von AMS-Motoren ist die vorgelagerte Phase, in der die Rohstoffe gewonnen und Zwischenkomponenten hergestellt werden, da diese für 279 Tonnen CO2 verantwortlich sind.
David Bjerhag, Global Business Line Manager, High Speed Synchronous bei ABB Large Motors and Generators, sagte: «Diese Umweltproduktdeklaration bekräftigt das Engagement von ABB für Nachhaltigkeit und Transparenz. Die Veröffentlichung der ersten EPD für grosse Motoren ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg unserer Branche zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft. Durch die öffentliche Weitergabe von Informationen über den AMS-Motor und andere zukünftige Produkte ermöglichen wir es unseren Kunden, den ökologischen Fussabdruck von Elektromotoren zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.»
Mit Blick auf die Zukunft soll dies sicherstellen, dass die Branche gut positioniert ist, um zukünftige regulatorische Anforderungen zu erfüllen, einschliesslich der erwarteten EU-Ökodesignrichtlinie und der bevorstehenden Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung, die sich auf Unternehmen auswirken werden, die an den Aktienmärkten der USA, des Vereinigten Königreichs, der Schweiz oder der EU notiert sind.