- Bewährte Synchronreluktanzmotor-Technologie erreicht als erstes magnetfreies Design IE6-Hypereffizienz – ein erwartetes Effizienzniveau, das laut ABB-Definition 20 Prozent weniger Energieverluste aufweist als vergleichbare IE5-Motoren
- Magnetfreie Synchronreluktanzmotoren (SynRM) sind Teil eines umfassenden Technologieportfolios, das auch Permanentmagnetmotoren für unterschiedlichste Anwendungen umfasst
ABB bietet als erster Hersteller die erwartete Effizienzklasse IE6 in einem magnetfreien SynRM-Design an. Dies ist die neueste Entwicklung der bewährten SynRM-Technologie, die ABB bereits im Jahr 2011 in Pionierarbeit eingeführt hat. Die Motoren sollen Kunden ansprechen, die mit der höchsten am Markt verfügbaren Energieeffizienzklasse ihre Ausrüstung zukunftssicher machen wollen. Erstanwender von IE6-Hypereffizienzmotoren werden von geringeren Energiekosten und höherer Produktivität profitieren und gleichzeitig die aktuellen Nachhaltigkeitsziele übertreffen.
„Motorbetriebene Systeme in Industrieanlagen sind große Stromverbraucher, so dass Effizienzsteigerungen hier erheblich zur Emissionsreduktion und Umsetzung von Klimaschutzzielen beitragen können. Zusätzlich lassen sich mit dem Einsatz unserer neuen magnetfreien SynRM, die das voraussichtliche Effizienzniveau der künftigen IE6-Klasse erreichen, deutliche Energieeinsparungen erzielen“, sagt Stefan Flöck, Leiter der Division IEC Low Voltage Motors bei ABB Motion. „Die SynRM-Technologie ist ein Beispiel für das in unserer DNA verankerte Engagement für Innovation. Da der IE6-SynRM die gleiche Baugröße aufweist wie der entsprechende IE3-Asynchronmotor, können bestehende Motoren schnell und einfach ausgetauscht werden. Das ermöglicht Kunden die Umrüstung auf moderne, hocheffiziente Produkte, um ihren Betrieb in einer Welt der schwankenden Energiekosten zukunftssicher zu machen.“
Das umfassende SynRM-Portfolio von ABB hat Maßstäbe im Bereich des magnetfreien Designs gesetzt. Dabei ist die Effizienz von der Klasse IE4 bis zu den 2019 eingeführten IE5-Varianten vorangeschritten. IE6 dürfte der nächste logische Schritt sein, der die Leistungsfähigkeit und technische Überlegenheit der SynRM-Technologie untermauert. Zwar wurde IE6 noch nicht in einer offiziellen Industrienorm spezifiziert, doch bisher wies jede neue IE-Effizienzklasse 20 Prozent weniger Energieverluste auf als die vorherige Stufe. Diesem Ansatz ist ABB mit dem IE6-SynRM gefolgt.
SynRM kombinieren die Leistung von Permanentmagnet-Motoren mit der Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit von Asynchronmotoren, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen, die kurze Amortisationszeiten gewährleistet. Der Rotor kommt ohne Magnete und Wicklungen aus und verzeichnet praktisch keine Leistungsverluste. Außerdem werden keine Seltenen Erden benötigt. Hohe Benutzerfreundlichkeit ist gewährleistet, aufgrund passender Frequenzumrichter für die geforderten Steuerungsmöglichkeiten.
SynRM von ABB sind Teil des EcoSolutions-Portfolios, das Kunden und Partnern nachhaltige Produkte bietet. Das Portfolio weist mehr Transparenz über den kreislaufwirtschaftlichen Wert und die Umweltauswirkungen der einzelnen Produkte auf, was eine fundierte und verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung ermöglicht. Produkte des Portfolios erfüllen eine Reihe von Leistungskennzahlen, die im ABB-Rahmen für Kreislaufführung definiert sind. Außerdem sind sie mit einer von unabhängigen Dritten geprüften Umweltproduktdeklaration (ISO 14025 Typ III) ausgestattet.
Die magnetfreien SynRM sind jedoch nur ein Element des umfassenden Premium-Portfolios von ABB-Hochleistungsmotoren, das auf mehr als 140 Jahren Fach- und Branchenkompetenz basiert, maximale Verfügbarkeit gewährleistet und der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. In dem Bewusstsein, dass nicht alle Kundenanforderungen mit einer einzigen Technologie erfüllt werden können, will ABB alle Motortechnologien anbieten. Folglich kann das Unternehmen das erwartete Niveau der künftigen IE6-Effizienzklasse nicht nur mit SynRM-, sondern auch mit Permanentmagnetmotor- und PMaSynRM-Technologie erreichen – einer Hybridtechnologie, die das SynRM-Design mit der Leistung von Permanentmagnetmotoren kombiniert. Dieses breite Spektrum von hypereffizienten Technologiebausteinen bietet die passende Lösung für alle segment- und anwendungsspezifischen Anforderungen.
ABB Motion, ein weltweit führender Anbieter von Motoren und Frequenzumrichtern, steht im Zentrum der Entwicklung hin zu einer produktiveren und nachhaltigeren Zukunft. Wir treiben Innovationen voran und verschieben die Grenzen des technisch Machbaren, um energieeffiziente, dekarbonisierende und zirkuläre Lösungen für Kunden, Industrien und die Gesellschaft bereitzustellen. Mit unseren digitalisierten Steuerungen, Frequenzumrichtern, Motoren und Services unterstützen wir unsere Kunden und Partner, um eine bessere Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Mit dem Claim „We help industries outrun – leaner and cleaner”, liefern wir elektrische Antriebslösungen für eine breite Palette von Anwendungen in allen Industriesegmenten. Unsere mehr als 22.000 Mitarbeitenden in rund 100 Ländern können auf mehr als 140 Jahre Erfahrung im Bereich elektrischer Antriebe zurückgreifen und lernen täglich dazu. www.abb.de