Ein Tag voller Aktionen und Informationen
Die Besucherinnen und Besucher, darunter acht Schulen und Institutionen mit größeren Gruppen, hatten die Möglichkeit, die modernen Räumlichkeiten der Ausbildungswerkstatt zu besichtigen. Vor den Mitmachaktionen wurden die Gruppen durch das Ausbildungszentrum geführt, wobei Auszubildende an vielen Stationen spannende Einblicke in ihre Arbeit gaben. Die Führungen boten die Möglichkeit, die „Faszination Technik“ hautnah zu erleben und sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu informieren.
Vielfältiges Ausbildungsangebot
Das Ausbildungszentrum in Heidelberg bietet auf über 3.500 Quadratmetern eine hochmoderne Ausbildungswerkstatt mit umfassender Betreuung durch das Ausbildungsteam. Hier lernen die Auszubildenden mit modernster Technik sowohl im Metall- als auch im Elektrobereich. Darüber hinaus stehen gut ausgestattete Schulungsräume für den theoretischen Unterricht zur Verfügung. Neben den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen ist auch der Karrierestart im kaufmännischen sowie IT-Bereich möglich – die Webseite zeigt die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten: https://go.abb/ausbildung

Motivation ist da - unsere Auszubildenden sind bereit für die Besucherinnen und Besucher, um spannende Einblicke zu geben. ©ABB 
Zum ersten Mal dabei: Fotobox für Erinnerungsbilder. ©ABB 
Eine ruhige Hand konnte am heißen Draht bewiesen werden. ©ABB 
Was lernen die Auszubildenden in der Ausbildungswerkstatt? Das Projekt "Aufzug" gibt spannende Einblicke in die Technik. ©ABB 
Bevor es zum Ausprobieren ging, wurden die Besucherinnen und Besucher in Führungen durch das Ausbildungszentrum geleitet. ©ABB 
Schlüsselanhänger zum Mitnehmen - hierfür musste zur Feile gegriffen werden... ©ABB 
... und das Angebot wurde rege angenommen. ©ABB 
Sowohl die Auszubildenden als auch Ausbilder standen zu Gesprächen bereit... ©ABB 
... sowie einige unserer Partnerunternehmen, die im Verbund mit uns ausbilden. ©ABB 
Achtung, heiß! Auch beim Löten konnten sich die Jugendlichen ausprobieren ... ©ABB 
... und bekamen Unterstützung von Auszubildenden. ©ABB 
Technik, die begeistert - das konnte im Rahmen der vielen Mitmach-Stationen erlebt werden. ©ABB 
Unser ABB-Teddy und wir sagen Danke für die vielen Interessenten - bis zum nächsten Mal! ©ABB
Positive Resonanz und Ausblick
Die Veranstaltung wurde von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. Viele nutzten die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen. Das Team des Ausbildungszentrums bedankt sich bei allen Beteiligten, insbesondere den Partnerunternehmen und Auszubildenden, und freut sich schon auf den nächsten Tag der offenen Tür.
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.de