ABB hat heute die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht, die am Donnerstag, 27. März 2025, um 10:00 Uhr stattfinden wird. Die Einladung ist angehängt und kann unter go.abb/agm aufgerufen werden. Die Generalversammlung 2025 findet in der Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, Schweiz, statt und wird im Internet unter go.abb/agm übertragen.
Registrierung und Zutrittskarten
An der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind die am 19. März 2025, 15:00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten ihre Zutrittskarte (per APost) auf Anforderung entweder mit dem der Einladung beiliegenden Antwortschreiben oder elektronisch (EVoting). Das Antwortschreiben oder eine entsprechende Benachrichtigung muss spätestens am 21. März 2025 (per Post oder EVoting) bei der Gesellschaft eintreffen. Später eintreffende Antwortschreiben oder Benachrichtigungen werden nicht mehr berücksichtigt.
Vertretung/Stimmabgabe
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen.
Elektronische Anmeldung/Abstimmung mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (EVoting)
Aktionärinnen und Aktionäre können sich über die Aktionärsplattform unter www.gvote.ch zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung anmelden oder Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen.
Die benötigten Zugangsdaten sind auf dem Antwortformular ersichtlich. Die elektronische Vollmacht und Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am 21. März 2025 um 23:59 Uhr (MEZ) möglich. Weitere Informationen sowie eine Anleitung zur Anmeldung und Bedienung der EVotingPlattform finden Sie im Internet unter go.abb/agm.
Tagesordnung
- Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2024
- Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024
- Konsultativabstimmung über das Sustainability Statement 2024
- Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d. h. von der Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026
6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2026 - Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
- Wahlen in den Vergütungsausschuss
- Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
- Wahl der Revisionsstelle
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com