- Investition in zwei US-Produktionsstätten unterstützt erwartetes Wachstum in Schlüsselbranchen wie Rechenzentren und Versorgungsunternehmen
- Investition von 80 Millionen US-Dollar in Selmer, Tennessee, schafft 50 neue Arbeitsplätze
- Investition von 40 Millionen US-Dollar in Senatobia, Mississippi, schafft 200 neue Arbeitsplätze
- ABB hat in den USA, ihrem weltweit grössten Markt, in den letzten drei Jahren mehr als 500 Millionen US-Dollar investiert
ABB hat heute bekannt gegeben, dass sie in den USA 120 Millionen US-Dollar in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten für Elektrifizierungsprodukte im Niederspannungsbereich investieren wird. Die Investition wird es ABB ermöglichen, die steigende Nachfrage von Kunden aus verschiedenen wichtigen Wachstumsbranchen zu decken, darunter Rechenzentren sowie der Gebäude- und Versorgungssektor.
ABB wird in einer neuen, hochmodernen Produktionsstätte in Selmer, Tennessee, voraussichtlich 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Zusätzlich verdoppelt das Unternehmen die Fläche seines bestehenden Werks in Senatobia, Mississippi, und schafft weitere 200 Arbeitsplätze.
«Die Nachfrage nach fortschrittlichen Elektrifizierungstechnologien steigt stetig, angetrieben durch das Wachstum in wichtigen Sektoren wie Rechenzentren und Versorgungsunternehmen. Mit den heute angekündigten Investitionen fördern wir unser Wachstum in den USA, dem weltweit grössten Markt von ABB», sagte Morten Wierod, CEO von ABB. «Unsere neuen Anlagen in Selmer und Senatobia werden dazu beitragen, dass unsere US-Kunden Wegbereiter der Energiewende bleiben und ihre Leistungs-, Produktivitäts- und Energieeffizienzziele erreichen.»
ABB investiert im Rahmen des Vorhabens 80 Millionen US-Dollar in den Bau eines neuen, knapp 28’000 Quadratmeter grossen Werks in Selmer, Tennessee. Es soll die bestehende Anlage von ABB in Selmer ersetzen und die Produktionskapazität um mehr als 50 Prozent steigern. Das neue Werk wird wichtige Stromverteilungsanlagen für grosse industrielle und technologiebasierte Einrichtungen wie Rechenzentren, Fabriken und vielgeschossige Wohn- und Bürogebäude produzieren, in denen eine kontinuierliche, hochwertige Stromversorgung von zentraler Bedeutung ist. Die Schienenverteiler und Busstecker von ABB helfen Unternehmen, ihre Energieverteilung zu vereinfachen, indem sie eine nahtlose Erweiterung oder Neukonfiguration ohne aufwändige Umverdrahtung ermöglichen. Das neue Werk wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 eröffnet und 50 qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Damit wird die Belegschaft von ABB in Selmer um mehr als 25 Prozent erhöht.
Zusätzlich investiert ABB 40 Millionen US-Dollar in eine Verdoppelung der Fläche ihrer Fabrik in Senatobia, Mississippi, um die wachsende Nachfrage von Kunden in Nordamerika zu bedienen.Die Industrie-Leistungsschalter von ABB bieten die höhere Zuverlässigkeit der Stromversorgung, die für die Erweiterung von Rechenzentren, hochmoderne Produktionsstätten und Mikronetze auf Basis erneuerbarer Energien entscheidend ist.Der Produktionsausbau soll zudem die wachsende Nachfrage von Kunden in Nordamerika bedienen, die ihre alternde Energieinfrastruktur modernisieren und ihre Betriebe ausbauen. Mit der Eröffnung des Werkes im zweiten Quartal 2026, wird die Belegschaft in Senatobia dank 200 neuer Arbeitsplätze auf über 1000 Mitarbeitende anwachsen.
In den letzten drei Jahren hat ABB mehr als 500 Millionen US-Dollar in ihr US-Geschäft investiert. Unter anderem wurden 100 Millionen US-Dollar in ein neues Produktions- und Innovationszentrum für industrielle Elektroantriebe in New Berlin, Wisconsin, investiert, das im Oktober 2024 in Betrieb genommen wurde. Im April 2025 eröffnet ABB ein neues Werk für 40 Millionen US-Dollar in Albuquerque, New Mexico, um neueste Technologien für die Verbesserung der Robustheit und Resilienz von Stromnetzen herzustellen.
Alle neuen ABB-Werke sind mit den neuesten Technologien für einen nachhaltigen Betrieb ausgestattet und vereinen digitale und Erneuerbare-Energien-Lösungen von ABB, um die Energieeffizienz zu erhöhen und Emissionen zu senken.
2024 erzielte ABB in den USA einen Umsatz von annähernd 9 Milliarden US-Dollar, was etwa 27 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns entsprach. Mit einer Belegschaft von rund 17’000 betreibt ABB in 20 US-Bundesstaaten fast 40 Fertigungs-, Vertriebs- und Betriebsstätten, darunter neun grosse Forschungs- und Entwicklungszentren. ABB ist in allen 50 US-Bundesstaaten vertreten. Etwa 75-80 Prozent der von ABB in den USA verkauften Produkte werden heute in den USA hergestellt. Seit 2010 hat ABB mehr als 14 Milliarden US-Dollar in den Kapazitätsausbau und in Fusionen und Übernahmen in den USA investiert.
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com