ABB und Charbone Hydrogen unterzeichnen Vereinbarung, um Produktionsstätten für grünen Wasserstoff in Nordamerika voranzutreiben

ABB und Charbone Hydrogen unterzeichnen Vereinbarung, um Produktionsstätten für grünen Wasserstoff in Nordamerika voranzutreiben

  • Zusammenarbeit macht ABB zur bevorzugten Lieferantin von modularen und standardisierten Umspannwerken – künftige Einbeziehung von Automationslösungen möglich
  • Vereinbarung ermöglicht es Charbone Hydrogen, Produktion von grünem Wasserstoff in Kanada und den USA voranzutreiben
  • Kooperation unterstützt Energiestrategie 2030 der Regierung von Québec, die Verbrauch von Erdölprodukten um eine Milliarde Liter jährlich reduzieren soll

ABB und Charbone Hydrogen Corporation – ein integrierter Hersteller von grünem Wasserstoff mit Sitz in Montreal, Kanada – haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um in den nächsten fünf Jahren gemeinsam bis zu 15 modulare und skalierbare Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Nordamerika zu entwickeln. Dadurch werden eine saubere Brennstoffquelle für bestehende Wasserstoffnutzer sowie Prozesse für die Schwerindustrie wie die Stahlproduktion bereitgestellt, die derzeit grauen Wasserstoff als Energiequelle verwenden.

Die Absichtserklärung positioniert ABB als bevorzugte Lieferantin für das Design, die Planung, Herstellung, Prüfung und Lieferung von modularen und standardisierten Umspannwerken (E-Houses) für die Verbindung zwischen Produktionsanlagen und lokalen Versorgungsunternehmen. ABB unterstützt Charbone bei der Standardisierung der Grundlagenplanung für Systeme und Komponenten aus Charbones Projektportfolio, um die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Abhängig von den Projektanforderungen könnte ABB in Zukunft auch als Hauptauftragnehmerin für die Automatisierung, Elektrifizierung und Telekommunikation auftreten.

Zu den Standorten, die unter die Kooperation fallen, gehört auch Charbones Vorzeigeanlage in Sorel-Tracy in der Nähe von Montreal in Québec, Kanada. Diese Anlage wird voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2025 an das Stromnetz von Hydro-Québec angeschlossen und Strom aus Wasserkraft für den Antrieb der Elektrolyseure für grünen Wasserstoff nutzen. Anschliessend wird Sorel-Tracy als Blaupause für den Entwurf und die Planung der modularen und skalierbaren Ausrüstung für andere von Charbone entwickelte Standorte dienen. Das nächste Projekt soll im Grossraum Detroit in den USA umgesetzt werden, dem zentralen Produktionsstandort grosser Automobilkonzerne.

«Diese strategische Zusammenarbeit mit ABB setzt ein deutliches und wichtiges Zeichen hinsichtlich unseres Angebots für den nordamerikanischen Markt für grünen Wasserstoff», sagte Daniel Charette, Chief Operating Officer der Charbone Hydrogen Corporation. «Beim Sorel-Tracy-Projekt beginnt der Bau in Kürze, und dank des modularen Plug-and-Play-Konzepts kann innerhalb weniger Wochen die Produktion aufgenommen werden. So trägt Charbone zur Dekarbonisierung der Industrie bei.»

Das Gouvernement du Québec hat eine lokalisierte Strategie für grünen Wasserstoff und Bioenergie erstellt, um die Nutzung von Wasserstoff und Bioenergie zur Versorgung von Industriesektoren wie den Verkehr, die Primärmetallindustrie und die Chemiebranche zu fördern. Der Strategie zufolge haben grüner Wasserstoff und Bioenergie das Potenzial, Québecs Verbrauch von Erdölprodukten bis 2030 um fast eine Milliarde Liter jährlich zu senken. Das könnte die Treibhausgasemissionen der Region um vier Megatonnen CO2 im Jahr reduzieren, was den Emissionen von 1,2 Millionen benzinbetriebenen Fahrzeugen entspricht.

«Grüner Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle beim Übergang in die kohlenstoffarme Energieversorgung der Zukunft», erklärte Per Erik Holsten, Leiter der ABB-Division Energy Industries. «Wir sind stolz, Charbone bei der Umsetzung seiner Strategie zu unterstützen, Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Nordamerika zu entwickeln und auszubauen. So fördern wir das Wachstum eines wichtigen Sektors und helfen der Industrie, produktiver und nachhaltiger zu werden und dabei laufend hohe Leistungen zu erbringen.»

Zusätzlich zur Absichtserklärung will Charbone alle geplanten Produktionsstätten mit dem Extended Operator Workplace (EOW) von ABB ausstatten und für die Überwachung aller Anlagen einen zentralen Operator Workplace im Hauptsitz von Charbone installieren. Diese EOWs – die ersten, die in Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff zum Einsatz kommen – werden die Produktion steigern und die Ausfallzeiten mit Hilfe von 24/7-Überwachung durch lokale und Remote-Leitstände verringern.

Die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff, die sich weitgehend auf den Raffinerie- und Chemiesektor konzentriert, lag 2023 bei 97 Megatonnen und damit 2,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Produktion von emissionsarmem Wasserstoff betrug weniger als 1 Megatonne, könnte auf Basis angekündigter Projekte bis 2030 jedoch auf 49 Megatonnen pro Jahr ansteigen.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

CHARBONE ist ein integriertes Unternehmen für grünen Wasserstoff, das sich auf den Aufbau eines Netzwerks von modularen Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Nordamerika konzentriert. Mit erneuerbaren Energien erzeugt CHARBONE umweltfreundlichen Diwasserstoff (H2) für industrielle, institutionelle und kommerzielle Zwecke sowie für die Mobilität der Zukunft. CHARBONE ist derzeit das einzige börsenkotierte Unternehmen, das ausschliesslich im Bereich grüner Wasserstoff tätig ist. Seine Aktien sind an der TSX Venture Exchange (TSXV: CH), an OTC Markets (OTCQB: CHHYF) und an der Börse Frankfurt (FSE: K47) kotiert. www.charbone.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp