Wachsender Bedarf an Maßnahmen gegen Erdgasleckagen: ABB meldet starken Anstieg der Nachfrage nach Detektionslösungen

  • ABB verzeichnete 2024 einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach dem Detektions- und Quantifizierungssystem MobileGuard™ in Europa und Nordamerika
  • Die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Verbesserung der Sicherheit und Resilienz der Energieinfrastruktur gegenüber dem Klimawandel sind die Hauptgründe für die Nachfrage nach der mobilen Lecksuchtechnologie von ABB
  • MobileGuard™ hat eine über 1.000-mal höhere Empfindlichkeit als herkömmliche Technologien

ABB verzeichnete 2024 einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach seiner bewährten Leckagedetektionssystem MobileGuard™ im Vergleich zum Vorjahr. Da Öl- und Gasunternehmen sowie Erdgasversorger in Europa und Nordamerika nach Möglichkeiten suchen, die Umweltvorschriften einzuhalten und ihre Infrastruktur sicherer und widerstandsfähiger zu machen, ist das Aufspüren und Messen von Erdgaslecks von entscheidender Bedeutung. 

Im August 2024 trat die EU-Methanverordnung in Kraft, die die Betreiber von Energieinfrastrukturen in Europa dazu verpflichtet, Methanemissionen regelmäßig zu messen und Gaslecks schnell zu beseitigen. Da Erdgas hauptsächlich aus Methan besteht, ist es wichtig, Leckagen in Erdgasleitungen einzudämmen, um die Emissionen dieses Treibhausgases zu limitieren.    

Gleichzeitig haben extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme und Tornados aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels zugenommen, sodass Energieunternehmen, z. B. in Nordamerika, unbedingt zuverlässigere Wege finden müssen, um die Energieinfrastruktur schnell und wirtschaftlich zu inspizieren.

Weltweit gibt es mehr als 1,1 Millionen km Pipelines - genug, um die Erde 30 Mal zu umrunden. Diese Pipelines sind in der Regel unterirdisch verlegt, was das Aufspüren unerwünschter Methanlecks erschwert, da Methan unsichtbar und geruchlos ist und keine Rauchspuren hinterlässt.

„Die effektive Erkennung von Lecks und die Messung von Emissionen in der Nähe von Erdgaspipelines ist für unsere Energiekunden von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit der Infrastruktur zu gewährleisten. Herkömmliche Methoden sind jedoch langsam und verfügen nicht über die erforderliche Genauigkeit und Empfindlichkeit“, sagt Jason Ghiraldini, Global Product Manager, Natural Gas Leak Detection, ABB Measurement & Analytics. „ABB engagiert sich seit langem für die Entwicklung zahlreicher innovativer Technologien zur Überwachung von Emissionen und Gaslecks, die unseren Kunden helfen, optimale Leistungen zu erbringen.“

  • ABB's MobileGuard™.
  • Detecting gas leaks with ABB's MobileGuard™ and MicroGuard™.
  • How it works: ABB's MobileGuard™.

Das fahrzeugmontierte, laserbasierte MobileGuard™ hat eine mehr als 1.000-mal höhere Empfindlichkeit als herkömmliche Technologien und ist 10-mal schneller als traditionelle Geräte bei der Erkennung von einzelnen Teilen pro Milliarde (ppb) von Methan und Ethan. Es misst die Methan- und Ethankonzentrationen gleichzeitig mehrere Male pro Sekunde mit der OA-ICOS™-Technologie (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy), die mit einer abstimmbaren Laserquelle arbeitet, die Licht mit einer bestimmten Wellenlänge erzeugt, um mit den Gasen in Wechselwirkung zu treten.

MobileGuard™ ist Teil des ABB-Portfolios für Gasdetektionssysteme, die für den autonomen oder kombinierten Betrieb ausgelegt sind. Der drohnengestützte HoverGuard™ erkennt und quantifiziert Methanlecks in schwer zugänglichen Anlagen und Deponien, während der tragbare MicroGuard™ für Untersuchungen zu Fuß eingesetzt wird, um Leckquellen schnell zu lokalisieren. Das Portfolio kombiniert leistungsstarke laserbasierte Messtechnik mit fortschrittlicher Datenanalysesoftware, um Kunden die umfassendsten, effektivsten und effizientesten Methoden zum Auffinden, Quantifizieren und Beheben von Gaslecks zu bieten.  

Analysatoren auf der Grundlage von OA-ICOS™ von ABB werden seit über zwanzig Jahren von Forschern auf der ganzen Welt eingesetzt, um Spurengaskonzentrationen von der Arktis bis zum Amazonas für wissenschaftliche Zwecke zu erfassen, die höchste Genauigkeit erfordern.

ABB ist ein globales führendes Technologieunternehmen im Bereich der Elektrifizierung und Automatisierung für eine nachhaltigere und ressourcenschonendere Zukunft. Durch die Verknüpfung von Engineering- und Digitalisierungs-Know-how hilft ABB der Industrie, Höchstleistungen zu erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um mehr zu leisten. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen kann auf eine über 140-jährige Geschichte zurückblicken und beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com

Der Geschäftsbereich Process Automation von ABB automatisiert, elektrifiziert und digitalisiert industrielle Abläufe, die ein breites Spektrum an grundlegenden Anforderungen erfüllen – von der Versorgung mit Energie, Wasser, und Materialien bis hin zur Produktion und zum Transport von Waren zum Markt. Mit ~20.000 Mitarbeitenden, führender Technologie und Service-Know-how hilft ABB Process Automation der Prozess-, Hybrid- und maritimen Industrie, schlanker und sauberer zu werden. go.abb/Prozessautomatisierung 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp