- Neue kostenlose, webbasierte Softwaregeneration ABB Easy ProTM unterstützt bei der täglichen Planung und Verwaltung von Projekten
- Stromlaufpläne, Stücklisten und normgerechte Dokumentationen direkt im Tool erstellen, das spart Zeit und vereinfacht die Arbeit
- Konfigurationen nahtlos an den Elektrogroßhandel übermitteln – fehlerfrei und ohne manuelle Dateneingabe
In der Welt der Elektroinstallation zählt jede Minute. Projekte müssen effizient geplant, Dokumentationen normgerecht erstellt und Materialbestellungen präzise abgewickelt werden. Gerade für kleinere Betriebe mit begrenzten Ressourcen kann dieser Prozess zeitaufwendig sein. Hier setzt der ABB Easy ProTM Konfigurator an: eine smarte, webbasierte Lösung, die Elektroinstallateuren die Arbeit erheblich erleichtert.
Planen, dokumentieren, bestellen – und das alles mit nur wenigen Klicks: Der ABB Easy ProTM Konfigurator revolutioniert die Planung von Unterverteilungen und bietet Elektroinstallateuren eine schnelle und unkomplizierte Lösung. Die webbasierte Software ermöglicht eine einfache Konfiguration von Verteilern und Reiheneinbaugeräten wie Leitungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und Messgeräten. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche geht die Planung leicht von der Hand, ohne dass eine Anmeldung oder Softwareinstallation erforderlich ist.
Mehrwert für kleine Betriebe und Projekte
Insbesondere für kleine Betriebe und Projekte bietet ABB Easy ProTM einen echten Mehrwert. Elektroinstallateure können mit wenigen Klicks eine vollständige Anlagendokumentation inklusive Stromlaufplan und Kostenübersicht erstellen. Das spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass alle relevanten Dokumente normgerecht vorliegen. Die intuitive Drag-&-Drop-Funktion erleichtert die Zusammenstellung der Verteilung, während das Tool automatisch Prüfungen durchführt und Hinweise gibt, um eine fehlerfreie Planung zu gewährleisten.
Ein weiterer Vorteil: Die fertige Konfiguration kann über die ELBRIDGE 2.0-Schnittstelle direkt an den Elektrogroßhandel übermittelt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und nahtlose Bestellung der Komponenten, ohne dass die Daten erneut manuell übertragen werden müssen. ABB Easy ProTM bietet eine niedrige Einstiegshürde und maximale Flexibilität. Ohne Lizenzkosten und ohne komplizierte Registrierungsprozesse ist das Tool sofort einsatzbereit und von jedem Endgerät aus nutzbar. Damit schafft ABB eine effiziente und praxisnahe Lösung für Elektroinstallateure, die sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen: eine schnelle und professionelle Planung ihrer Projekte.
Der ABB Easy ProTM ist hier zu finden: https://de.easyproweb.abb.com/

Mit dem ABB Easy Pro Konfigurator lässt sich eine schnelle und professionelle Planung umsetzen. So können beispielsweise Stücklisten als Excel- oder PDF-Datei heruntergeladen werden. 
Die übersichtliche, webbasierte Software ermöglicht mit nur wenigen Klicks die vollständige Dokumentation einer Anlage – und bietet dem Kunden maximale Flexibilität. 
Der ABB Easy Pro Konfigurator erstellt automatisch einen Stromlaufplan.
Quelle: ABB
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com
Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification