Ein Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft: 
ABB STOTZ-KONTAKT erhält höchste Auszeichnung

Ein Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft: ABB STOTZ-KONTAKT erhält höchste Auszeichnung

  • Heidelberger Standort von ABB erreicht mit Platin-Zertifizierung Spitzenbewertung für nachhaltige Abfallbewirtschaftung
  • 100% Verwertung gemäß Anforderung von UL Solutions: Keine Entsorgung von Abfall auf Deponien
  • ABB unterstützt das UN-Programm zum Zero Waste Day durch nachhaltige Entsorgungskonzepte

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind integrale Bestandteile der Unternehmenspolitik von ABB. Die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 geht über die Förderung einer kohlenstoffarmen Gesellschaft hinaus und priorisiert auch die Vermeidung und Verwertung von Abfällen mit dem Ziel, Ressourcen zu schonen und die Kreislaufwirtschaft aktiv zu fördern. Das zeigt die von UL Solutions vergebene Platin-Zertifizierung nach dem UL2799A Environmental Claim Validation Procedure for Zero Waste für ABB STOTZ-KONTAKT in Heidelberg. UL Solutions ist weltweit tätig und berät international agierende Unternehmen in den Bereichen Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit. Bekannt ist die Organisation für ihre Zertifizierungen, die Umwelt- und Sicherheitsstandards validieren und optimieren.

100% Verwertung – Zero Waste
Die Zertifizierung ,Zero Waste to Landfill‘ erfolgt in drei Stufen, basierend auf der Verwertungsquote. Nur Unternehmen, die eine Müllverwertungsquote von 100% gemäß Anforderung von UL Solutions vorweisen, erhalten das Platin-Zertifikat – die höchste Auszeichnung. ABB STOTZ-KONTAKT hat diese Anforderung erfolgreich erfüllt, indem das Unternehmen Abfälle weitestgehend vermeidet und konsequent durch nachhaltige Entsorgungskonzepte – wie Recycling oder Kompostierung – verwertet. Mit einer thermischen Verwertung von nur 4% liegt das Unternehmen deutlich unter dem zulässigen Maximum von 10% für die Zertifizierung.

Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette
ABB STOTZ-KONTAKT setzt nachhaltige Praktiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette und im Lebenszyklus seiner Produkte um. Im Rahmen des Audits wurden die verschiedenen Abfallarten sowie die Strategien zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung am Standort Heidelberg eingehend analysiert. Ein zentraler Aspekt war die transparente Dokumentation der Abfallflüsse, einschließlich Stichprobenkontrollen der Entsorgungsnachweise für gefährliche Stoffe. Zudem wurde die regelmäßige Durchführung von Entsorger-Audits, die konsequente Abfalltrennung und die Einhaltung der entsprechenden Arbeitsanweisungen und Prozessabläufe überprüft.

Adalbert Neumann, Geschäftsführer der ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, betont: „Die Zertifizierung ist eine bedeutende Anerkennung für unser kontinuierliches Engagement für Ressourcenschonung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Sie motiviert uns, unsere Strategie zur Abfallvermeidung konsequent weiterzuverfolgen und neue Potenziale zur Optimierung zu identifizieren.“

  • Die Platin-Zertifizierung zeigt das kontinuierliche Engagement von ABB STOTZ-KONTAKT in Heidelberg für nachhaltige Abfallbewirtschaftung und Kreislaufwirtschaft – 100% Verwertung, kein Abfall auf Depo-nien.
  • ABB STOTZ-KONTAKT GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen und Anlagen.

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen und Anlagen. Im Jahr 2024 feierte das Unternehmen das 100-jährige Jubiläum des Patents für den Sicherungsautomaten mit thermisch-magnetischer Auslösung – eine bahnbrechende Erfindung für die Elektrotechnik, die den Grundstein für die sichere Nutzung von Strom legte. Am ABB Standort Heidelberg werden jährlich über 45 Mio. Sicherungsautomaten produziert, die Gesamtzahl der produzierten Pole am Standort hat längst die Milliardengrenze überschritten.

Erfolgreiche Zertifizierung weiterer Standorte
Auch die Busch-Jaeger-Standorte in Lüdenscheid und Bad Berleburg-Aue im Rahmen der Zertifizierung durch UL Solutions ein Gold-Rating erreichen. Lüdenscheid weist eine Müllverwertung von 99% bei einer thermischen Verwertung von 3% auf, während Bad Berleburg-Aue eine Müllverwertung von 98% bei 6% thermischer Verwertung erzielt.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com 

Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp