ABB-Umrichter regeln Spülaggregate von Filter in Kläranlage Deißlingen

ABB-Umrichter regeln Spülaggregate von Filter in Kläranlage Deißlingen

Die Kläranlage Deißlingen des Abwasserzweckverbands Oberer Neckar wurde mit einem GAK-Filter um eine vierte Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination erweitert. ABB-Frequenzumrichter ACQ580 regeln die Spülaggregate des Filters und tragen so zu seiner Funktionsfähigkeit bei.

Der Abwasserzweckverband (AZV) Oberer Neckar mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) reinigt das kommunale Abwasser seiner Mitglieder in der Verbandskläranlage auf der Gemarkung von Deißlingen. Auf dem Kläranlagengelände wurde 2021 ein GAK-Filter (granulierter Aktivkohlefilter) als vierte Reinigungsstufe zur Entfernung von Spurenstoffen, insbesondere Arzneimittelrückständen, errichtet. Seit Juli 2024 ist die Anlage im vollautomatischen Betrieb.

Das gereinigte Abwasser der Kläranlage wird in den Neckar unweit von dessen Quelle geleitet. Die Einleitung erfolgt rund 3 km oberhalb der Keckquelle, die die Trinkwasserversorgung der umliegenden Gemeinden sicherstellt. Da zwischen dem Neckar und dem Grundwasserleiter Verbindungen bestehen und sich flussabwärts ein Naturschutzgebiet anschließt, hatte sich der AZV Oberer Neckar entschlossen, den GAK-Filter zu bauen.

WEBER-Ingenieure mit Sitz in Pforzheim hat die Erweiterung geplant und realisiert. Der abwärtsdurchströmte GAK-Filter mit sieben Kammern ist für die Behandlung eines Teilstroms von 240 l/s ausgelegt. Der Filter kann im Anschluss an die beiden Nachklärbecken im freien Gefälle durchflossen werden.

Spülung sichert Funktionsfähigkeit

Damit der GAK-Filter seine Funktionsfähigkeit behält, muss er regelmäßig mit Luft und Wasser gespült werden. ABB-Frequenzumrichter ACQ580 regeln die Spülaggregate: zwei 75-kW-Geräte für die Spülluftgebläse von Aerzen und drei 22-kW-Geräte für die KSB-Spülwasserpumpen. Zwei weitere ACQ580 mit einer Leistung von 11 kW steuern Pumpen an, die das aufgewirbelte Schlammwasser wieder zur biologischen Reinigungsstufe fördern. Beim ACQ580 handelt es sich um einen Frequenzumrichter speziell für die Wasser- und Abwasserwirtschaft, der über branchenspezifische Funktionen verfügt, die bei bestimmten Anforderungen zum Tragen kommen.

Neben der Drehzahlregelung der Pumpen- und Gebläsemotoren besteht die Aufgabe der Frequenzumrichter darin, die Motoren beim Start über eine Rampe auf einen fixen Drehzahlwert hochzufahren. „Die Spülaggregate müssen geregelt hochgefahren werden, damit die granulierte Aktivkohle nicht hochgewirbelt und ausgespült wird“, erklärt Martin Fuhrmann, Abteilungsleiter für den Bereich Elektrotechnik bei WEBER-Ingenieure. Er hat das Projekt stellvertretend geleitet und die Elektrotechnik der Anlage geplant.

WEBER-Ingenieure hat sich in der Vergangenheit bei Wasserwirtschaftsprojekten wiederholt für ACQ580-Frequenzumrichter entschieden. In einem Projekt kam auch ein Ultra-Low Harmonic Drive der ACQ580-Produktfamilie zum Einsatz. Diese Geräte erzeugen nur einen äußerst geringen Oberschwingungsgehalt. Verglichen mit einem konventionellen Antrieb wird der Oberschwingungsgehalt um bis zu 97 % reduziert.

Bilder und Bildunterschriften

  • Der AZV Oberer Neckar hat als weitere Reinigungsstufe einen GAK-Filter zur Entfernung von Spurenstoffen auf dem Kläranlagengelände gebaut. (Quelle: Martin Fuhrmann/WEBER-Ingenieure)
  • Sieben ABB-Frequenzumrichter ACQ580 regeln in der Anlage die Spülaggregate. (Quelle: Martin Fuhrmann/WEBER-Ingenieure)

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp