Die ABB Ausbildungszentrum gGmbH in Berlin ist ein Bildungsdienstleister. Sie bietet Ausbildungsplätze in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik an. Hier erlernen junge Menschen Berufe mit Zukunft und erweitern bereits während ihrer dualen Berufsausbildung ihre Kompetenzen, um so auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Das Zentrum blickt auf 75 Jahre erfolgreiche Berufsbildungsarbeit zurück. Es übernimmt die Grundausbildung für Auszubildende. Diese kommen von rund 150 Unternehmen und ABB-Gesellschaften. Am Donnerstag, den 15. Mai 2025, lud das Team des Ausbildungszentrums Berlin zum Tag der offenen Tür ein.
Moderne Räumlichkeiten und Berufsorientierung
Neben Schülerinnen und Schülern, die gemeinsam mit Lehrkräften den Tag der offenen Tür zur Berufsorientierung besucht haben, konnten auch Familien sowie Bekannte einen Einblick in den Ausbildungsalltag unserer aktuellen Auszubildenden gewinnen. Zusätzlich nutzten auch künftige Auszubildende die Chance, sich vor Ort ein Bild zu machen und erste Fragen zum Ausbildungsstart 2025 zu stellen.
Die Führungen durch unsere Ausbildungswerkstatt im Pankow-Park wurden von Auszubildenden übernommen, die ihre Erfahrungen teilen konnten. Der Rundgang führte durch die Schulungsräume für Elektroberufe im Obergeschoss, über die Werkstatt im Erdgeschoss bis hin zum Konferenzraum mit Mitmach-Stationen und dem Projekt girlsatec - junge Frauen erobern technische Berufe.
Am Glücksrad konnten die Besucherinnen und Besucher nach erfolgreicher Bearbeitung des Laufzettels den ein oder anderen nützlichen Werbeartikel gewinnen und mit nach Hause nehmen. Auch die Fotobox wurde für das ein oder andere Erinnerungsfoto genutzt.

Es gab viel zu entdecken während den Führungen durch unser Ausbildungszentrum - hier beispielweise der Maschinenpark für Metallberufe in unserer Werkstatt. ©ABB 
Auch im Elektrobereich wurden Schaltungen ausgestellt und erklärt. ©ABB 
Allgemeine Informationen rund um die Ausbildung gaben die Auszubildenden während den Führungen... ©ABB 
... während an der Verbundpartnerkarte die vielen Partnerunternehmen, die gemeinsam mit ABB ausbilden, entdeckt werden konnten. ©ABB 
Auch teschniche Zeichnungen und Pläne wurden kurz besprochen, um einen Eindruck zu gewinnen, was die Auszubildenden im ABB Ausbildungszentrum lernen. ©ABB 
Das Projekt-Team und die Botschafterinnen haben währenddessen im Konferenzraum das Projekt girlsatec vorgestellt ... ©ABB 
... und die Möglichkeit geboten, spielerisch mit Materialien und Werkzeugen im Elektrobereich in Berührung zu kommen. ©ABB 
Erinnerungsfotos konnten in unserer Fotobox gemacht werden. ©ABB 
Wer fleißig an den Mitmach-Stationen war und ein paar Fragen rund um die Ausbildung auf dem Laufzettel beantwortet hat... ©ABB 
... durfte am Glücksrad drehen und aus der Vielfalt an Werbeartikeln gewinnen.©ABB 
Das ABB Ausbildungszentrum sagt Danke an alle Mitarbeitenden, den Besucherinnen und Besuchern sowie besonders den beteiligten Auszubildenden, die persönliche Erfahrungen teilen konnten und alle Fragen beantwortet haben. ©ABB
Nach Führungen selbst aktiv werden - Technik zum Ausprobieren
Wir freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen und unseren nächsten Tag der offenen Tür - hier geht's zum Veranstaltungskalender: Veranstaltungen: Karrieremessen, Workshops etc. | ABB Karriere (careers.abb)
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.de