Seit 25 Jahren ist ABB bereits Premium Partner von Special Olympics Deutschland. Mehr als 3600 Mitarbeitende haben in dieser Zeit bereits bei den nationalen Sommer- und Winterspielen unterstützt. Um diese Vielfalt und Erfahrungen sichtbar zu machen, wurden 25 Kolleginnen und Kollegen zu ihren Volunteergeschichten interviewt. Für sie ist Special Olympics eine Herzensangelegenheit - und auch bei den Landesspielen 2025 in Heilbronn/Neckarsulm ist sie wieder dabei: Nicole Peinelt.
Wer bist du und was machst du beruflich bei ABB?
Mein Name ist Nicole Peinelt. Bei ABB bin ich im Technischen Sales Support bei Robotics in Friedberg.
Wie oft warst du schon als Volunteer bei den Special Olympics dabei?
Ich war 2017 zum ersten Mal in Willingen dabei. Seitdem melde ich mich mit großer Freude regelmäßig für die Spiele an. Insgesamt habe ich bisher sieben Mal teilgenommen.
Was waren deine persönlichen Highlights bisher?
Mein persönliches Highlight sind die großartigen Momente mit den Athletinnen und Athleten sowie den Kolleginnen und Kollegen. Der Zusammenhalt, die Emotionen, die Freude und der Teamgeist bei den Special Olympics sind unvergesslich. Diese Atmosphäre lässt sich kaum in Worte fassen – man muss sie einfach selbst erleben. Ich bin dankbar, ein kleiner Teil von etwas Großem sein zu dürfen.
Gibt es eine besondere Begegnung oder ein Erlebnis bei SO, das dir in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt so viele schöne und besondere Augenblicke, die in meinen Erinnerungen bleiben und mich stets begleiten. Eine besondere Ehre hatte ich in Osterburg, wo ich gemeinsam mit meinen Kollegen die Special Olympics Fahne tragen durfte. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, bei der Siegerehrung mit einem Athleten einen Schuhplattler zu tanzen.
Wie haben die Special Olympics deine Sichtweise auf Inklusion und Vielfalt verändert?
#ZusammenUnschlagbar - unter diesem Motto hatte ich die Ehre bei den #SpecialOlympics teilzunehmen. Wie wichtig es ist, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu zeigen. Durch die Teilnahme an den Special Olympics wird deutlich, dass jeder Mensch wertvoll ist und dass Vielfalt eine Stärke sein kann.

Was motiviert dich, immer wieder als Volunteer bei den Special Olympics mitzumachen?
Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt von den sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten. Die ehrlichen Emotionen und die strahlenden Augen, wenn sie ins Ziel kommen, sind einfach unbeschreiblich.