ABB erweitert Portfolio an großen Industrierobotern

ABB erweitert Portfolio an großen Industrierobotern

  • Neue Modelle IRB 6730S, IRB 6750S und IRB 6760 bieten erstklassige Performance
  • OmniCore™-Steuerung sorgt für signifikante Vorteile in puncto Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit
  • Mit elf Roboterfamilien der nächsten Generation und 60 Varianten bietet ABB das umfassendste Portfolio an Industrierobotern auf dem Markt

Mit der Einführung der neuen Modelle IRB 6730S, IRB 6750S und IRB 6760 erweitert ABB Robotics ihr Angebot an Großrobotern. Zusammen mit weiteren großen Industrierobotern der nächsten Generation, die das Unternehmen seit 2022 auf den Markt gebracht hat, bietet ABB ihren Kunden damit die umfassendste Palette an großen Industrierobotern und Varianten auf dem Markt. Das Portfolio mit insgesamt elf Roboterfamilien und 60 Varianten punktet neben einem Höchstmaß an Flexibilität und Auswahl auch durch erstklassige Performance und Nachhaltigkeit.

„Die Einführung unserer neuen Großroboter zahlt ein auf unsere Vision, dass Vielseitigkeit im Jahr 2025 eine maßgebliche Rolle spielen wird“, betont Marc Segura, Leiter der Robotics-Division von ABB. „Mit unserem marktführenden Angebot an Industrierobotern und Varianten sowie unserem umfassenden Portfolio an Mechatronik-Plattformen, Cobots und AMR sind wir bestens positioniert, um unsere Kunden auf dem Weg in eine neue Welt mit höherer Produktivität und Flexibilität zu unterstützen. Außerdem können unsere Automatisierungslösungen Unternehmen dabei helfen, Herausforderungen wie den Arbeitskräftemangel zu bewältigen und gleichzeitig einen nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten.“

Die beiden Konsolroboter IRB 6730S und IRB 6750S sind darauf ausgelegt, eine höhere Roboterdichte in Produktionslinien zu ermöglichen. Mit bis zu 350 Kilogramm bieten sie nicht nur die höchste Traglast in ihrer Klasse, sie lassen sich auch erhöht – oder auf einer zweiten Ebene – installieren, um zusammen mit am Boden montierten Robotern die Produktivität zu maximieren. Darüber hinaus zeichnen sich die Roboter durch eine hervorragende vertikale und horizontale Beweglichkeit aus. Somit eignen sie sich ideal zur optimalen Raumnutzung in Druckgieß-, Spritzgieß- und Punktschweißanwendungen in der Automobil- und Gießereiindustrie sowie dem Bausektor und der allgemeinen Fertigungsindustrie.

Der IRB 6760 gehört zur neuesten Generation von ABB-Robotern für die Pressenbeschickung und stellt die bis dato leistungsstärkste Lösung für mittelgroße Pressenlinien dar. In Kombination mit dem Werkzeugausleger von ABB aus Carbon ermöglicht der Roboter eine Steigerung der Produktionsleistung auf einen Spitzenwert von 15 Hüben pro Minute bzw. 900 Teilen pro Stunde. Der IRB 6760 eignet sich besonders für die Automobil-, Elektronik- und allgemeine Fertigungsindustrie.

Die drei neuen Roboter werden von OmniCore angetrieben, der fortschrittlichen Steuerung von ABB, die eine 20-prozentige Senkung des Energieverbrauchs1 und eine erstklassige Performance ermöglicht. Der IRB 6750S kann in Verbindung mit der OmniCore-Steuerung zum Beispiel eine Bahngenauigkeit von bis zu 0,9 Millimeter erreichen.

Das umfassende Angebot von Robotern der nächsten Generation ist so konzipiert, dass sich durch Kombination eine weitere Optimierung der Anlagenleistung erzielen lässt. So können zum Beispiel zehn Konsolroboter vom Typ IRB 6730S oder IRB 6750S mit acht am Boden montierten Robotern vom Typ IRB 6710 bis IRB 6740 zusammenarbeiten, um die Anzahl der Schweißpunkte an einer Fahrzeugkarosserie verglichen mit Vorgängermodellen in nur 15 Sekunden von 70 auf 80 zu erhöhen. Darüber hinaus kann das wegweisende modulare Design des Portfolios durch gemeinsame Ersatzteile und Services dabei helfen, die Betriebskosten zu senken.

ABB stellt ihre neuen Großroboter vom 24. bis zum 27. Juni 2025 auf der Fachmesse automatica in München erstmalig der Öffentlichkeit vor. Weitere Informationen unter: https://new.abb.com/products/robotics/de/roboter/knickarmroboter/irb-6750s

1 Stromverbrauch IRB 6750S im Vergleich zum IRB 6650S-200/3.0 mit IRC5-Steuerung.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp