- Die ABB Corporate Research Center in Deutschland und Schweden erhalten ITEA Award of Excellence für Innovationen im Bereich KI-Transparenz und industrielle Zusammenarbeit
- Europäisches Forschungsprojekt EXPLAIN hat erklärbare und benutzerfreundliche KI für die Prozessindustrie entwickelt
- Zusammenarbeit zwischen Partnern in Deutschland, Schweden und den Niederlanden
Die Corporate Research Center von ABB in Deutschland und Schweden sind am 16. September 2025 in Portugal mit dem renommierten ITEA Award of Excellence 2025 in der Kategorie Innovation ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt das internationale EU-finanzierte Forschungsprojekt EXPLAIN, in dem ABB gemeinsam mit Partnern aus drei Ländern bahnbrechende Methoden entwickelt hat, die darauf abzielen, künstliche Intelligenz (KI) für Endanwender in der Prozessindustrie transparent, zuverlässig und verständlich zu machen.
Im Rahmen des Projekts haben die Corporate Research Center von ABB ihre Kompetenz im Management komplexer KI-Technologien eindrucksvoll unter Beweis gestellt und das Potenzial aufgezeigt, wie sich fortschrittliche Forschung in zukunftsweisende Lösungen für Industriepartner überführen lässt.
Durch die Kombination von Spitzenforschung im Bereich der KI mit einer starken industriellen Zusammenarbeit hat das Projekt gezeigt, wie menschenzentrierte erklärbare KI (XAI) Betreiber und Experten in die Lage versetzen kann, KI-Systemen zu vertrauen, mit ihnen zu interagieren und sogar Feedback zu geben. Dieser Ansatz stellt sicher, dass KI zu einem zuverlässigen und intuitiven Bestandteil des täglichen Arbeitsprozesses wird – nicht nur eine technische Innovation, sondern ein praktisches Werkzeug für die reale Entscheidungsfindung in der Industrie.
ABB-koordinierte Anwendungsfälle, die im Rahmen des EXPLAIN-Konsortiums entwickelt und gemeinsam mit Industriepartnern validiert wurden, brachten erklärbare KI in den realen Betrieb:

Dr. Ruben Hühnerbein (ABB Corporate Research Center Deutschland / Mitte) nahm die Auszeichnung stellvertretend für ABB und die Kundenpartner entgegen, gemeinsam mit ITEA-Vizevorsitzendem Régis Cazenave (links) und ITEA-Vorsitzendem Dirk Elias. Bild: ITEA 
Die Vertreter von ABB und ITEA neben dem ITEA Award of Excellence 2025 in der Kategorie Innovation. Bild: ITEA 
Treffen des Konsortiums im ABB Corporate Research Center in Deutschland. Bild: ABB 
Marcel Dix (ABB Corporate Research Center Deutschland / rechts) auf der Bühne beim KWTK mit Dr. Jan Koltermann (LEAG / links) Bild ABB 
Das ABB Corporate Research Center in Schweden. Bild: ABB 
Treffen bei Boliden: Dr. Ruben Hühnerbein (ABB), Dr. Fabian Bülow (ABB), Rasmus Tammia (Boliden), Hugo Wärnberg (ABB), Dr. Yanqing Zhang (ABB), Robert Brown (ABB) Bild: ABB
Im Bergbau arbeitete ABB eng mit Boliden zusammen, um KI-Lösungen für Flotationsprozesse zu entwickeln und zu pilotieren, die auf eine höhere Harmonisierung und Effizienz abzielen. "Durch die Einbeziehung von Branchenexperten in den gesamten Entwicklungsprozess hat EXPLAIN konkrete Ergebnisse geliefert", sagt Rasmus Tammia, Program Manager - Artificial Intelligence in Mining bei Boliden. "Das Projekt hat auf eine neue Art und Weise gezeigt, wie KI in der Industrie angewendet werden kann – und wir freuen uns darauf, die Erkenntnisse weiter zu nutzen."
In der Zellstoff- und Papierindustrie arbeiteten ABB und akademische Partner mit Södra zusammen, um die Stabilität der Zellstoffqualität während des Aufschlussprozesses zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf Erklärbarkeit und nutzerzentriertem Design lag. "Durch EXPLAIN hat Södra zusätzliche Möglichkeiten zur Anwendung industrieller KI gewonnen", sagt Andreas Darnell, Senior Development Engineer OT – Södra Cell Technology Development. "Das Projekt hat die Notwendigkeit hervorgehoben, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um die besten Bedingungen für Vertrauen und Robustheit zu schaffen. Dadurch haben wir wertvolle Methoden und Werkzeuge für die Zukunft gewonnen.”
Im Energiesektor hat ABB gemeinsam mit der LEAG ein KI-basiertes System zur Erkennung von Anomalien entwickelt. Die Lösung schlägt nicht nur Alarm, sondern erklärt auch, was wo und warum passiert – und macht somit KI-Vorhersagen für Kraftwerksbetreiber transparenter. "Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Gebieten mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen industriellen Anwendungsbereichen im Rahmen des EXPLAIN-Projekts hat ein dynamisches und hochproduktives Umfeld geschaffen", sagt Dr. Jan Koltermann, Projektleiter für Digitalisierung bei der LEAG. "Für LEAG ergaben sich daraus wertvolle Einblicke in erklärbare KI-Technologien und deren praktische Anwendungen – sowohl in Kraftwerksleitwarten als auch in der Energiemarktanalyse."
In der nächsten Phase geht es darum, die Ergebnisse auf ein breiteres Spektrum industrieller Umgebungen zu übertragen, die Wirkung zu verstärken und effizientere datengesteuerte Abläufe in der gesamten Prozessindustrie zu ermöglichen.
"Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Forschungszentren diese Anerkennung erhalten haben", so Dr. Jan-Henning Fabian, Leiter des ABB Research Center in Deutschland. "Diese Auszeichnung zeigt, welchen Unterschied wir machen können, wenn wir weltweit führende Technologie und eine enge Zusammenarbeit von Industrie und Wissenschaft kombinieren. Es ist uns gelungen zu zeigen, wie KI sowohl verständlich als auch nützlich sein kann – und damit einen echten Nutzen für unsere Kunden schafft."
Über das EXPLAIN-Projekt:
EXPLAIN steht für EXPLanatory interactive Artificial intelligence for INdustry
Duration: 2022–2025, with 15 partners from Germany, Sweden, and the Netherlands.
- Laufzeit: 2022–2025, mit 15 Partnern aus Deutschland, Schweden und den Niederlanden
- Deutschland: ABB Corporate Research, Eraneos, LEAG, Universität Hildesheim, Technische Universität Darmstadt
- Schweden: ABB Corporate Research, Boliden, Södra, Universität Umeå, Universität Linköping und Viking Analytics
- Niederlande: Technische Universität Delft, MEK, Prodrive Technologies und Signify
- Ergebnisse: neue XAI-Methoden, industrieerprobte Prototypen, 70+ wissenschaftliche Beiträge und ein öffentlicher Leitfaden für erklärbare KI in der Prozessindustrie
Das EXPLAIN-Projekt wurde von nationalen Agenturen in allen drei teilnehmenden Ländern finanziell finanziert und begleitet:
- Deutschland: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR; 01IS22030)
- Schweden: Vinnova (2021-04336)
- Niederlande: Niederländische Unternehmensagentur (RVO; AI2212001)
ABB dankt für die Unterstützung, die – zusammen mit dem ITEA-Framework – diese internationale Zusammenarbeit ermöglicht hat.
ITEA (Information Technology for European Advancement) ist eines der europäischen Clusterprogramme von EUREKA, das sich auf Software-Innovation und Digitalisierung konzentriert. Ziel ist es, Europas Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Bereich durch gemeinsame Projekte von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen nachhaltig zu stärken. Jährlich verleiht ITEA die „Awards of Excellence“ an ausgewählte Projekte, die herausragende Ergebnisse in den Bereichen Innovation, wirtschaftlicher Nutzen und Standardisierung erzielt haben.
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com