- Investitionen in vier US-Produktionsstätten zur Deckung der künftigen Nachfrage in Schlüsselsektoren wie Rechenzentren und Stromnetze
- Fortschrittliche neue Emax 3-Leistungsschalter werden in den USA hergestellt
- Investitionen von jeweils 30 Millionen US-Dollar in Richmond, Virginia, und Arecibo, Puerto Rico, schaffen knapp 200 neue Arbeitsplätze
- Weitere Investitionen von 35 Millionen US-Dollar in Pinetops, North Carolina, und 15 Millionen US-Dollar in Senatobia, Mississippi
ABB hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in den USA in diesem Jahr weitere 110 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Forschung, Entwicklung und Fertigung ihrer innovativen Elektrifizierungslösungen investieren wird. Damit reagiert ABB auf die zunehmende Fokussierung von Kunden auf die Verbesserung der Energieeffizienz und Anlagenverfügbarkeit, um Kosten zu senken. Schätzungen der IEA zufolge sind die Grosshandelsstrompreise in den USA im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 30–40 Prozent gestiegen.
Die Investitionen werden annähernd 200 neue Arbeitsplätze schaffen und das erwartete Wachstum in Schlüsselbranchen wie Rechenzentren und Stromnetze unterstützen. Aufgrund der rasanten Expansion von Rechenzentren in den USA dürfte der Strombedarf sowohl 2025 als auch 2026 um mehr als zwei Prozent jährlich zunehmen, womit sich die durchschnittliche Zuwachsrate der letzten zehn Jahre mehr als verdoppelt (IEA).
In Mississippi wird eine neue Produktionslinie für die innovativen Emax 3-Leistungsschalter von ABB errichtet. Dabei handelt es sich um eine hoch entwickelte Technologie, die zum Schutz kritischer Infrastrukturen wie Rechenzentren eingesetzt wird.
«Diese Investitionen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar sind Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie in unserem weltweit grössten Markt», sagte Morten Wierod, Chief Executive Officer von ABB. «Die Nachfrage wird von zentralen Trends getrieben, darunter der steigende Strombedarf durch KI in Rechenzentren, die fortschreitende Netzmodernisierung sowie die Verbesserung der Energieeffizienz und Anlagenverfügbarkeit in Kundenbetrieben – mit dem übergeordneten Ziel der Kostensenkung. Diese Investitionen stellen sicher, dass wir die wachsende Nachfrage von Kunden in ganz Nordamerika im Einklang mit unserer Local-for-Local-Strategie bedienen können.»
Fertigung neuer Technologien
An ihrem Standort in Senatobia, Mississippi, investiert ABB 15 Millionen US-Dollar in die Errichtung einer neuen Produktionslinie für den Emax 3. Dieser innovative offene Leistungsschalter erhöht die Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit von Stromversorgungssystemen in Grossanlagen mit hohem Strombedarf, darunter Rechenzentren, hochmoderne Produktionsstätten und Flughäfen. Die neue Linie wird voraussichtlich 2026 in Betrieb genommen.
Durch eine Investition von 30 Millionen US-Dollar verdoppelt ABB die Fläche ihres Werks in Richmond, Virginia. Dadurch wird die Anlage um ein neues Testzentrum, ein Lager und neue Montagelinien erweitert. Die in Richmond hergestellten Power-Quality- und Schutzprodukte kommen in Rechenzentren, Produktionsstätten und Versorgungsunternehmen zum Einsatz, wo sie kritische Systeme in wichtigen operativen Bereichen wie Server, MRT-Geräte und Produktionslinien vor elektrischen Störungen schützen. Die neue Anlage, die im vierten Quartal 2025 eröffnet werden wird, schafft rund 100 Arbeitsplätze in der Produktion und im Engineering.
In Arecibo, Puerto Rico, investiert ABB mehr als 30 Millionen US-Dollar in den Ausbau einer Fabrik, die um drei neue Produktionslinien erweitert wird. Die in Arecibo hergestellten Technologien sind für Industrie- und Gewerbebetriebe in den USA bestimmt. Sie umfassen intelligente Leistungsschalter und Schaltgeräte sowie wichtige elektrische Komponenten zur Stromverteilung, zum Schutz von Geräten und zur Überwachung des Energieverbrauchs. Durch die Erweiterung werden bis Ende 2026 90 neue qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.
Eine Investition im Umfang von 35 Millionen US-Dollar wird die Kapazität des Fertigungsstandorts von ABB in Pinetops, North Carolina, erhöhen. Ziel des Projekts ist es, die erwartete Nachfrage nach fortschrittlichen Nieder- und Mittelspannungsnetzkomponenten seitens Versorgungsunternehmen und von Rechenzentren und Industrieanlagen zu decken. Die Erweiterung wird Kunden dabei unterstützen, ihre Energieinfrastruktur mit fortgeschrittenen Sensoren und neuen Schalt- und Netzschutzgeräten auszubauen. Das modernisierte Werk wird 2026 eröffnet werden.
Von 2022 bis 2024 hat ABB rund 500 Millionen US-Dollar in ihr US-Geschäft investiert. Unter anderem hat das Unternehmen ein neues Produktions- und Innovationszentrum für 100 Millionen US-Dollar in New Berlin, Wisconsin, gebaut und eine neue Fabrik im Wert von 40 Millionen US-Dollar in Albuquerque, New Mexico, errichtet. Im März 2025 kündigte ABB Investitionen in Höhe von insgesamt 120 Millionen US-Dollar an ihren Standorten in Selmer, Tennessee (80 Millionen US-Dollar), und Senatobia, Mississippi (40 Millionen US-Dollar), an. In Selmer werden zusätzlich 20 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Produktionskapazität investiert. In Dallas, Texas, eröffnete ABB im August 2025 ein neues regionales Distributionszentrum im Wert von 4 Millionen US-Dollar und investierte weitere 4 Millionen US-Dollar in verschiedene Servicestätten, um den Kundensupport noch in diesem Jahr zu verbessern.
2024 erzielte ABB in den USA einen Umsatz von annähernd 9 Milliarden US-Dollar, was etwa 27 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns entsprach. Mit rund 17’000 Mitarbeitenden betreibt ABB in 20 US-Bundesstaaten fast 40 Fertigungs-, Vertriebs- und Betriebsstätten, darunter neun grosse Forschungs- und Entwicklungszentren. ABB ist in allen 50 US-Bundesstaaten vertreten. Rund 75 bis 80 Prozent des von ABB in den USA generierten Umsatzes stammen heute aus Produkten, die in den USA hergestellt werden.
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com