ABB erweitert IE5-SynRM-Portfolio, um Ultra-Premium-Effizienz in noch mehr Anwendungen zu ermöglichen

ABB erweitert IE5-SynRM-Portfolio, um Ultra-Premium-Effizienz in noch mehr Anwendungen zu ermöglichen

  • ABB erweitert ihr Portfolio an IE5-Synchronreluktanzmotoren (SynRM) um kleinere Baugrößen und bietet damit eine umfangreiche Palette an Motoren ohne Magnete und Seltene Erden
  • Die bewährten SynRM-Motoren können im Vergleich zu IE3-Motoren 40 % Energie einsparen, und das bei Amortisationszeiten, die oft weniger als ein paar Monate betragen
  • ABB präsentiert einen Ausschnitt aus dem SynRM-Portfolio auf der SPS 2025

ABB hat ihr IE5-SynRM-Motorenportfolio um drei kleinere Baugrößen (90, 100, 112) sowie den Leistungsbereich für die Motoren mit 3.000 Umdrehungen erweitert, die nun 0,75 kW bis 450 kW abdecken. Damit steht den Kunden ein breites Angebot an magnetfreien Motoren zur Verfügung, die außerdem keine Seltenen Erden benötigen. So können Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in noch mehr Anwendungen gesteigert werden. Mit den erweiterten Leistungs- und Drehzahloptionen eignen sich die Motoren ideal für Pumpen, Lüfter und Kompressoren - perfekt kombiniert mit ABB-Frequenzumrichtern für maximale Leistung.

„Kleinere Motoren werden oft in hohen Stückzahlen und in Umgebungen mit Dauerbetrieb oder Platzmangel eingesetzt. Hier sind thermische Performance und hoher Wirkungsgrad bei Teillast entscheidend“, sagt Stefan Flöck, President IEC LV Motors, ABB. „Mit unserem erweiterten SynRM-Portfolio stellen wir sicher, dass jeder Motor - unabhängig von seiner Größe - dazu beiträgt, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und gleichzeitig die Emissionen zu senken.“

IE5-SynRM-Motoren von ABB reduzieren die Energieverluste im Vergleich zu IE3-Motoren um bis zu 40 %, was zu erheblichen Einsparungen führt. Ein einziger 90-kW-Motor kann beispielsweise etwa 60.000 Euro einsparen und die CO₂-Emissionen über 15 Jahre um bis zu 72.000 kg reduzieren. Industriestandorte haben in der Regel neben größeren oft Dutzende oder sogar Hunderte kleinerer Motoren in Betrieb, wodurch sich diese Einsparungen und Klimavorteile vervielfachen und sich oft schon nach vier Monaten amortisieren.

  • Mit dem SynRM-Portfolio steht eine umfangreiche Palette an Motoren ohne Magnete und Seltene Erden zur Verfügung.
  • IE5-SynRM-Motoren sparen im Vergleich zu IE3-Motoren 40 % Energie ein.
  • ABB hat ihr IE5-SynRM-Motorenportfolio um drei kleinere Baugrößen (90, 100, 112) erweitert.

Die SynRM-Motoren sind Teil des ABB EcoSolutions-Portfolios, das Kunden und Partner hilft, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, indem es mehr Transparenz über die Kreislauffähigkeit und die Klimaauswirkungen der einzelnen Produkte schafft. Dies unterstützt eine fundierte und verantwortungsvolle Entscheidungsfindung. Die Produkte dieses Portfolios werden durch extern geprüfte Umweltproduktdeklarationen Dritter (ISO 14025 Typ III) unterstützt.

Die Erweiterung des SynRM-Portfolios unterstreicht das Engagement von ABB für die „Hyper-Effizienz“ IE6, die bereits von ausgewählten SynRM-Modellen über 90 kW erreicht wird. Diese zukunftsweisenden Motoren liefern bis zu 20 % weniger Verluste als IE5 und setzen damit einen Maßstab für die Energieeffizienz in der Branche.

Auf der SPS 2025 in Nürnberg zeigt ABB einen Ausschnitt ihres SynRM-Portfolios in Halle 4, Stand 420.

Über ABB

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110.000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

ABB Motion, ein weltweit führender Anbieter von Motoren und Frequenzumrichtern, steht im Zentrum der Entwicklung hin zu einer produktiveren und nachhaltigeren Zukunft. Wir treiben Innovationen voran und verschieben die Grenzen des technisch Machbaren, um energieeffiziente, dekarbonisierende und zirkuläre Lösungen für Kunden, Industrien und die Gesellschaft bereitzustellen. Mit unseren digitalisierten Steuerungen, Frequenzumrichtern, Motoren und Services unterstützen wir unsere Kunden und Partner, um eine bessere Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Mit dem Claim „We help industries outrun – leaner and cleaner”, liefern wir elektrische Antriebslösungen für eine breite Palette von Anwendungen in allen Industriesegmenten. Unsere mehr als 23.000 Mitarbeitenden in rund 100 Ländern können auf mehr als 140 Jahre Erfahrung im Bereich elektrischer Antriebe zurückgreifen und lernen täglich dazu. go.abb/motion

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp