Rotterdam Shore Power wählt ABB für weltweit grösstes Landstromsystem-Projekt

Rotterdam Shore Power wählt ABB für weltweit grösstes Landstromsystem-Projekt

  • ABB entwickelt und baut Landstromsysteme mit Gesamtleistung von über 100 Megavoltampere für Hafen von Rotterdam
  • Massgeschneiderte Lösung unterstützt ab zweitem Halbjahr 2028 drei Containerterminals im grössten Hafen Europas
  • Installationen tragen zu deutlicher Reduzierung von Emissionen und Lärmbelastung bei

ABB hat mit Rotterdam Shore Power (RSP) Verträge über die Entwicklung und den Bau von Landstromsystemen unterzeichnet, die mehrere Installationen im Rotterdamer Hafen umfassen. RSP ist ein Joint-Venture des Hafens Rotterdam und des internationalen Energieunternehmens Eneco mit Sitz in den Niederlanden.

Mit einer Gesamtleistung von über 100 Megavoltampere (MVA) werden die kombinierten Landstromsysteme, gemessen an der Kapazität, voraussichtlich die grössten der Welt sein. Die Installationen ermöglichen eine deutliche Emissionssenkung im Hafen von Rotterdam und unterstützen die Einhaltung der «FuelEU Maritime»-Verordnung. Dieser Regelung zufolge müssen alle Container- und Passagierschiffe mit einer Bruttoraumzahl über 5000 in EU-Häfen ab dem 1. Januar 2030 Landstrom oder eine gleichwertige emissionsfreie Technologie nutzen.

Die massgeschneiderten Lösungen sollen im zweiten Halbjahr 2028 in Betrieb gehen und im grössten Hafen Europas drei Tiefsee-Containerterminals mit Strom versorgen. Die Landstromsysteme von ABB enthalten 35 Anschlusspunkte an den Terminals APM Terminals Maasvlakte II (APMT), Hutchison Ports ECT Delta und Hutchison Ports ECT Euromax und können bis zu 32 Containerschiffe gleichzeitig während des Be- und Entladens mit Strom versorgen. Der Auftrag umfasst mehrjährige Wartungsvereinbarungen für die Terminals und wurde im Dezember 2025 gebucht. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

ECT Euromax terminal in Rotterdam
ECT Euromax terminal in Rotterdam
center

Neben der Entwicklung, Lieferung und Installation der Landstromsysteme übernimmt ABB auch die Inbetriebnahme und Prüfung vor Ort. Vorgefertigte Lösungen reduzieren die Installationszeit und minimieren betriebliche Unterbrechungen. Gleichzeitig ist die Infrastruktur skalierbar, um künftiges Wachstum abdecken zu können und erneuerbare Energiequellen integrieren zu können. Im Lieferumfang von ABB enthalten ist zudem ein SCADA-System zur Überwachung und Steuerung des Landstromsystems und zur Erfassung des Energieverbrauchs für korrekte Kundenabrechnungen.

Landanschlüsse von ABB machen es Schiffen möglich, ihre Motoren am Liegeplatz abzuschalten. Verwenden Schiffe mindestens 90 Prozent ihrer Liegezeit an den drei Tiefsee-Containerterminals Landstrom, können sie ihre jährlichen CO2-Emissionen gemäss Berechnungen von Rotterdam Shore Power ab 2030 um rund 96’000 Tonnen verringern. Das mindert auch die Lärmbelastung und verbessert die Luftqualität im Hafengebiet erheblich, was zu einem besseren Arbeits- und Wohnumfeld führt.

«Wir freuen uns sehr, bei diesem für RSP wegweisenden Projekt mit ABB zusammenzuarbeiten», sagen Ina Barge und Tiemo Arkesteijn, Co-Chief Executive Officers von Rotterdam Shore Power. «Gestützt auf unsere fundierte Fachkenntnis und nachgewiesene Erfolgsbilanz tragen wir dazu bei, dass Schiffen an allen APMT- und ECT-Terminals im Rotterdamer Hafen Landstrom zur Verfügung steht – das wird die CO2-Emissionen deutlich reduzieren. Rotterdam ist Vorreiter bei Elektrifizierungsprojekten dieser Grössenordnung.»

«Dieses mehrere Installationen umfassende Grossprojekt für Rotterdam Shore Power unterstreicht die Expertise von ABB im Bereich Landstromversorgung vom Konzept bis zum Anschluss», sagte Rune Braastad, Leiter der Division Marine & Ports von ABB. «Unsere bewährten und effizienten End-to-End-Lösungen erstrecken sich von der Planung und Inbetriebnahme bis zur Wartung und zum Support und reduzieren Betriebsunterbrechungen in der Installationsphase auf ein Minimum. Wir sind stolz, zur Dekarbonisierung des Rotterdamer Hafens beizutragen – dies ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des EU-Ziels emissionsfreier Häfen.»

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110’000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp