ABB / TenneT: Modernisierung des Prozessleitsystems auf Offshore-Plattform DolWin beta steigert Sicherheit und Zuverlässigkeit

ABB / TenneT: Modernisierung des Prozessleitsystems auf Offshore-Plattform DolWin beta steigert Sicherheit und Zuverlässigkeit

Der Abschluss des umfassenden Upgrades des Prozessleitsystems auf der Offshore-Windplattform DolWin beta gewährleistet für das nächste Jahrzehnt einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts bildete die Grundlage für den nächsten Schritt: eine ähnliche Modernisierung, die Anfang 2026 auf DolWin alpha umgesetzt wird.

Bei DolWin1 und DolWin2 handelt es sich um Hochvolt-Gleichstrom (HVDC) Offshore-Netzanschlusssysteme in der Nordsee, die zum Transport von grüner Windenergie an Land eingesetzt werden. Die zugehörigen Plattformen DolWin alpha und DolWin beta befinden sich vor der Nordwestküste Deutschlands. Auf diesen Plattformen wird der Strom von Offshore-Windparks von AC in DC umgewandelt, wodurch eine effiziente Übertragung über Unterwasserkabel zum Festlandnetz ermöglicht wird. Sowohl DolWin1 als auch DolWin2 sind Eigentum von TenneT, dem deutsch-niederländischen Übertragungsnetzbetreiber.

Vor Kurzem haben ABB und TenneT erfolgreich gemeinsam das Prozessleitsystem der DolWin2-Plattform modernisiert. Ziel dieses Upgrades war es, durch die Aktualisierung des ABB Ability™ System 800xA® Leitsystems die Funktionale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Cybersicherheit der Anlage deutlich zu erhöhen.

Mit über 12.000 installierten Systemen in mehr als 100 Ländern überwacht und steuert das Prozessleitsystem 800xA weltweit mehr als 60 Millionen Messungen und Antriebe. Seit über einem Jahrzehnt trägt es dazu bei, dass ABB als führender Anbieter von Leitsystemen international Maßstäbe setzt.

Brandschutz als wesentlicher Treiber
Im Mittelpunkt des Projekts stand das Upgrade des Brandmelde- und Sicherheitssystems der Plattform, da die bisherige Anlage eines Drittanbieters nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprach. Gerade das Brandmeldesystem ist für die Sicherheit des Betriebspersonals und die zuverlässige Stromübertragung ins Netz von zentraler Bedeutung. Dank der Modernisierung sind das Leitsystem und das Brandmeldesystem auf dem neuesten Stand und kompatibel miteinander. Die Plattform profitiert dadurch heute von einer deutlich erhöhten Betriebssicherheit, speziell im Hinblick auf den Schutz vor Brandgefahren.

Neues Niveau der Cybersicherheit
Die Modernisierung von System 800xA bedeutet einen erheblichen Schub für die Cybersicherheitskonformität und die Gefahrenreduktion auf der Plattform. Basierend auf der ABB Ability™ Cyber Security Workplace (CSWP)-Plattform entsprechen die Systeme nun der neuen NIS2-Richtlinie (Network and Information Security Directive 2) in Europa, die in vielen Schlüsselindustrien höhere Cybersicherheitsstandards vorschreibt. Darüber hinaus verfügt das System 800xA nun über den vollständigen Lebenszyklus-Support und gewährleistet die Anpassungsfähigkeit für mindestens 10 Jahre, dank des modularen Designs des Systems. Der Lieferumfang von ABB umfasste Server, Switches, Clients, Firewalls und Backupsysteme, Steuerungs- und Kommunikationskarten sowie das Brandmelde- und Sicherheitssystem.

Unterstützung der Energiewende und Kreislaufwirtschaft
DolWin2 und die zugehörige Plattform sind Teil einer Reihe von Offshore-Windanbindungsprojekten, die ABB erfolgreich umgesetzt hat. Sie verdeutlichen, wie umfassende Automatisierungsexpertise und innovative Technologien den Fortschritt der Energiewende vorantreiben und den Weg in eine CO₂-arme Zukunft ebnen. Dank des modularen und austauschbaren Designs des System 800xA lässt sich die Lebensdauer deutlich verlängern, ohne dass eine Komplettmodernisierung nötig ist. Stattdessen wurden die alten Steuerungen gezielt durch neue ersetzt, die sich nahtlos in die vorhandene Infrastruktur integrieren ließen. Bestehende Netzwerkkabel und Schaltschränke konnten für die HSI-Komponenten weiter genutzt werden, was den Modernisierungsprozess besonders effizient machte.

Länderübergreifende Zusammenarbeit
Das Projekt resultierte aus einer engen Partnerschaft zwischen ABB und dem Kunden TenneT. Es beinhaltete Remote-Tests, Offshore-Inbetriebnahmen sowie eine intensive Zusammenarbeit über Deutschland, die Niederlande und die Tschechische Republik hinweg. Der erfolgreiche Factory Acceptance Test (FAT) in Mannheim sowie die reibungslose Umsetzung auf See unterstreichen die langjährige, vertrauensvolle Beziehung zwischen ABB und TenneT.


Alexander Schellbach, Betriebsingenieur für Grid Field Operations Offshore & HGÜ bei TenneT, hebt hervor, wie die hervorragende Kooperation maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss des Projekts beitrug:

„Wir danken dem ABB-Team herzlich für die ausgezeichnete Arbeit auf DolWin beta, insbesondere im Bereich der Brandmelde-, Gas- und Notabschaltsysteme. Alle Tests verliefen problemlos und ohne Beanstandungen. Das hohe Maß an Professionalität und die gründliche Vorbereitung von ABB sorgten dafür, dass alle Abläufe perfekt ineinandergreifen konnten. Trotz der Komplexität der Systeme verlief die Umsetzung makellos – die Zusammenarbeit war jederzeit effizient und angenehm. Es war eine Freude, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten, und wir sehen künftigen Kooperationen mit Freude entgegen.“

Atakan Özcay,  Division Manager ABB Energy Industries D-A-CH, und Gerton Dekkers, Vice President ABB Process Automation Benelux, betonen, dass der Projekterfolg vor allem auf die hervorragende Zusammenarbeit zurückzuführen ist: „Unsere Stärke liegt neben der technischen Expertise besonders in der engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Dieses gemeinsame Projekt zwischen den Niederlanden und Deutschland zeigt eindrucksvoll, wie geteiltes Know-how und gegenseitiges Engagement zu außergewöhnlichen Ergebnissen für unsere Kunden und die Energiewende führen. Wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Partnerschaft bei zukünftigen Projekten weiterzuführen.“

Detlef Winkler, Projektleiter TenneT Operational Technology Upgrade Projects, unterstreicht die durchdachte technische Lösung, die präzise Planung und die zuverlässige Umsetzung dieses komplexen Vorhabens. Gerade im Offshore-Bereich ist die strikte Einhaltung von Terminen und Maßnahmen essenziell. „Mit ABB als kompetentem, proaktivem und verlässlichem Partner gelang uns die erfolgreiche Umsetzung des Upgrades. So ist der Betrieb des Netzanschlusssystems für viele weitere Jahre sichergestellt und die Sicherheit entspricht nun den aktuellen Anforderungen und Standards.“

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp