ABB erhält von Non-Profit-Organisation CDP Note A bei Wasser und Klima

ABB erhält von Non-Profit-Organisation CDP Note A bei Wasser und Klima

  • Dank verbesserter Transparenz und Berichterstattung sichert sich ABB erstmals Platz auf CDP-A-Liste für Wasser
  • ABB wurde zum dritten Mal in Folge auf die Climate Change A List gesetzt und gehört zu den Top 1 Prozent der 22.100 Unternehmen, die ein Doppel-A-Rating erzielt haben
  • Alliance for Water Stewardship (AWS) vergibt AWS-Standard-Zertifizierung (Kategorie Gold) an Nelamangala-Werk von ABB India 

ABB hat in der aktuellen Rangliste der Non-Profit-Organisation CDP die Bestnote A bei Klima und Wasser erreicht und sich damit einen Platz in der jährlichen A-Liste für Klimaschutz und erstmals auch für verantwortungsvolle Wassernutzung gesichert. Damit gehört ABB zu dem 1 Prozent von 22 100 bewerteten Unternehmen, das ein zweifaches A-Rating erhalten hat.  

Anke Hampel, Group Head of Sustainability von ABB, sagte: "Die Aufnahme in die CDP-A-Liste für Klima und Wasser ist eine wichtige Anerkennung unserer Führungsrolle in Sachen Performance und Unternehmenstransparenz. Wir haben den Fokus verstärkt auf Wasserrisiken, nachhaltige Wassernutzung und Governance gelegt und Lieferanten hinsichtlich Wasserrisiken stärker eingebunden – damit haben wir in der Kategorie Wasser erstmals die Bestnote A erreicht." 

Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Industrienachfrage setzen die Wasserversorgungssicherheit unter Druck. Vor diesem Hintergrund erkennt ABB Frischwasser als endliche und gemeinsame Ressource an und setzt sich dafür ein, Wasser entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette verantwortungsvoll zu nutzen. Die weltweite Wasser- und Abwasserwirtschaft durchläuft einen tiefgreifenden Wandel, getrieben durch zunehmende Wasserknappheit, steigenden Verbrauch, neue Technologien und Entwicklungen im regulatorischen Umfeld. ABB ist Vorreiterin bei der Förderung von Innovationen im gesamten Kreislauf der Wasserbewirtschaftung und hält hohe Branchen- und regulatorische Standards für eine sichere, hochwertige Wasserproduktion, Wasserverteilung und Abwasserbehandlung ein.  

ABB konnte ihre Bewertung im Bereich Wassersicherheit stetig verbessern: von B im Jahr 2023 auf A- im Jahr 2024 und nun auf A im Jahr 2025. Besonders relevant ist Wassermanagement bei ABB in Gebieten mit erhöhtem Wasserstress. Das Unternehmen führt an allen 320 Standorten weltweit jährlich eine Bewertung der Wasserrisiken durch, mit besonderem Schwerpunkt auf Standorten in Regionen mit Wasserknappheit (91 im Jahr 2024). ABB hat alle Standorte in diesen Regionen aufgefordert, bis Ende 2026 eine Selbstbewertung ihrer Wassernutzung vorzunehmen, gefolgt von Massnahmen zur Reduzierung des Wasserstresses. Zudem regt ABB ihre Standorte an, die Anforderungen der Alliance for Water Stewardship (AWS) zu erfüllen. Dieses weltweit anerkannte Rahmenwerk für nachhaltige Wasserwirtschaft befasst sich mit verantwortungsvoller Wassernutzung, Wasserqualität und Governance auf Ebene der Wassereinzugsgebiete und bindet dafür verschiedene Stakeholder ein. 

  • Der Standort ABB India Nelamangala erhielt die AWS Standard Gold-Zertifizierung
  • CDP Climate & Water A Liste

Nelamangala-Werk erhält als erster Standort von ABB AWS-Standard-Zertifizierung (Kategorie Gold) von der Alliance for Water Stewardship (AWS)

In der südindischen Metropole Bengaluru haben die schnelle Urbanisierung und eine übermässige Wasserentnahme den Grundwasserspiegel stark sinken lassen. Angesichts dieser Herausforderungen hat ABB an ihrem Werk in Nelamangala im Nordwesten von Bengaluru proaktive Massnahmen ergriffen, um das Grundwasser im lokalen Umfeld wieder aufzufüllen und aufbereitetes Wasser vor Ort wiederzuverwenden. Da nun rund 85 Prozent des aufbereiteten Wassers recycelt werden, kann sich das Grundwasser fast 1,25-mal schneller neu bilden als es verbraucht wird. Der Standort hat den Oberflächenabfluss mit umfassenden Initiativen zur Regenwassernutzung verringert und dazu beigetragen, dass der lokale Grundwasserpegel in den letzten drei Jahren um über 30 Meter gestiegen ist. Im Dezember 2025 erhielt das Werk die AWS-Standard-Zertifizierung (Gold) in Anerkennung seiner Investitionen in intelligentes Wassermanagement, seiner lokalen Innovationen und der starken Einbindung von Gemeinschaften und Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette. Diese Zertifizierung bestätigt, dass der Standort einen weltweit anerkannten Standard für verantwortungsvolle Wassernutzung erfüllt. Weitere Informationen finden Sie hier: a4ws.org. 

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp