ABB verkauft Grundstück in Oerlikon an Pensimo und ermöglicht Bau von rund 500 Wohnungen

ABB verkauft Grundstück in Oerlikon an Pensimo und ermöglicht Bau von rund 500 Wohnungen

  • ABB schliesst Verkauf von rund 7000 Quadratmeter grosser Parzelle an zentraler Lage neben dem Bahnhof Zürich Oerlikon erfolgreich ab
  • Neue Eigentümerin Pensimo plant auf Grundstück eine Überbauung von rund 500 Wohnungen inklusive eines Hochhauses und Geschäftsflächen
  • Im Zuge des Verkaufs wird ABB im ersten Quartal 2026 einen operativen Veräusserungsgewinn von rund 290 Millionen Schweizer Franken vor Steuern ausweisen

ABB hat den Verkauf eines rund 7000 Quadratmeter grossen Grundstücks auf einem ehemaligen Industrieareal in Zürich Oerlikon an die Immobiliendienstleisterin Pensimo erfolgreich abgeschlossen. Die in Zürich ansässige Pensimo investiert für Schweizer Pensionskassen in Immobilien.

Mit dem Verkauf des Grundstücks, das ABB nicht mehr als strategische Landreserve benötigt, ermöglicht ABB die Weiterentwicklung des Quartiers Neu-Oerlikon. Das Grundstück am Max-Frisch-Platz an zentraler Lage bietet im Rahmen der 2022 von der Stadt Zürich teilrevidierten Sonderbauvorschriften grosses Entwicklungspotenzial. Das ehemalige Industriegebiet soll in den nächsten Jahren zu einem Quartier mit einer Mischung aus Wohnen, Dienstleistung, Arbeitsplätzen sowie kulturellen und kommerziellen Angeboten entwickelt werden. Die neue Eigentümerin Pensimo plant, auf dem Areal in den nächsten Jahren eine Überbauung mit rund 500 Wohnungen inklusive eines Hochhauses sowie Geschäftsflächen zu realisieren.

Aufgrund des Verkaufs wird ABB im ersten Quartal 2026 einen operativen Veräusserungsgewinn von rund 290 Millionen Schweizer Franken vor Steuern ausweisen.

ABB bleibt auch nach dem Verkauf des Grundstücks fest mit Zürich Oerlikon verbunden, wo sich seit der Fusion von BBC und ASEA 1988 der globale Konzernhauptsitz befindet. Heute sind hier rund 500 Personen beschäftigt.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp