- IE6-SynRM-Motoren von ABB sind jetzt in großen Baugrößen für einen breiten Leistungsbereich von 110 bis 450 kW erhältlich
- Betreiber erzielen eine 76-prozentige Verbesserung1 bei Energieeinsparungen, ROI und CO2-Emissionen, wenn sie sich für einen IE6- statt für einen IE5-Motor entscheiden
- Die magnetfreie SynRM-Technologie bietet eine nachhaltige Lösung, die auf Wiederverwertbarkeit und den Verzicht auf Seltene Erden ausgelegt ist.
ABB steigert die Energieeffizienz in der Industrie mit einer erweiterten Palette von IE6-Hyper-Effizienz-Synchronreluktanzmotoren (SynRM). Die magnetfreie Technologie - jetzt von 110 bis 450 kW in den Baugrößen 280 und 315 und mit Drehzahlen bis zu 3.600 U/min erhältlich - bringt Effizienz und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau in noch mehr industrielle Anwendungen. Dieser Schritt basiert auf dem Meilenstein aus dem Jahr 2024, als ABB als weltweit erster Hersteller einen magnetfreien IE6-SynRM-Motor für Spezialanwendungen auf den Markt brachte. ABB hat diesen Durchbruch nun zu ihrem Standard gemacht und geht damit der erwarteten Hyper-Effizienzklasse IE6 voraus.
„Der World Energy Outlook 20252 der IEA unterstreicht, dass Energieeffizienz einer der schnellsten und kosteneffizientesten Hebel für industrielle Produktivität und Dekarbonisierung ist. Gemäß unserer Philosophie ‚Engineered to Outrun‘ sind die IE6-SynRM-Motoren genau dafür konzipiert“, sagt Stefan Flöck, Präsident IEC LV Motors, ABB. „Die Kunden können nun auf maximale Effizienz in einem breiten Leistungsbereich zurückgreifen. Während sie so ihren Nachhaltigkeitszielen näherkommen, erfolgt die Amortisation oft schon nach wenigen Monaten.“
Die Umstellung auf SynRM-Motoren mit Ultra-Premium-Effizienz IE5 bringt nachweislich erhebliche Einsparungen im Vergleich zu einem entsprechenden IE4-Asynchronmotorpaket. Ein noch größerer Vorteil ergibt sich jedoch, wenn man auf die mittlerweile standardmäßige IE6-SynRM-Option von ABB umsteigt. Bei einer typischen Nutzungsdauer von 20 Jahren erhöhen sich die Einsparungen3 auf 51.200 Euro und 92.200 kg CO2 – entsprechend der Fahrleistung von 21,5 benzinbetriebenen PKW in einem Jahr. Das ist eine 76-prozentige Verbesserung gegenüber der Umstellung von IE4 auf IE5, mit einem ROI von acht Monaten.

IE6-SynRM-Familie von ABB 
IE6-SynRM und Frequenzumrichter in einer Pumpenapplikation 
Der IE6-SynRM ist von 110 bis 450 kW erhältlich
Der IE6-SynRM wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt und enthält keine Permanentmagnete und Seltene Erden. Er ist zu 98 Prozent recycelbar und gehört zum ABB EcoSolutions™-Portfolio mit vollständig verifizierten Umweltproduktdeklarationen (ISO 14025 Typ III). Dies ermöglicht Kunden und Partnern, fundiertere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, da mehr Transparenz über die Kreislauffähigkeit und die Umweltauswirkungen der einzelnen Produkte verfügbar ist.
Die IE6-SynRM-Motoren entsprechen der Größe von Standard-Asynchronmotoren und können somit bei Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren und anderen Anwendungen einfach ausgetauscht werden. In Kombination mit einem ABB-Frequenzumrichter unterstreichen sie das Engagement von ABB für maximale Energieeffizienz, reduzierte Betriebskosten und die Unterstützung der Industrie, ihre Dekarbonisierung zu beschleunigen.
Mehr über die SynRM-Motoren von ABB erfahren Sie auf dieser Website.
1 - Der Ersatz eines IE4-Induktionsmotors durch einen IE5-SynRM könnte jährliche CO2-Emissionen von 2.610 kg vermeiden. Mit dem IE6-SynRM von ABB als Standardoption erhöht sich dieser Wert auf 4.610 kg - eine Verbesserung um 76 Prozent.
2 - IEA (2025), World Energy Outlook 2025, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025, Lizenz: CC BY 4.0 (Bericht); CC BY NC SA 4.0 (Anhang A).
3 - Die Berechnung basiert auf einer 110-kW-Motoranwendung mit einer Betriebszeit von 8.760 Stunden bei 75 Prozent Leistung und angenommenen Energiekosten von 0,2 Euro pro kWh
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110.000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com
ABB Motion, ein weltweit führender Anbieter von Motoren und Frequenzumrichtern, steht im Zentrum der Entwicklung hin zu einer produktiveren und nachhaltigeren Zukunft. Wir treiben Innovationen voran und verschieben die Grenzen des technisch Machbaren, um energieeffiziente, dekarbonisierende und zirkuläre Lösungen für Kunden, Industrien und die Gesellschaft bereitzustellen. Mit unseren digitalisierten Steuerungen, Frequenzumrichtern, Motoren und Services unterstützen wir unsere Kunden und Partner, um eine bessere Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Mit dem Claim „We help industries outrun – leaner and cleaner”, liefern wir elektrische Antriebslösungen für eine breite Palette von Anwendungen in allen Industriesegmenten. Unsere mehr als 23.000 Mitarbeitenden in rund 100 Ländern können auf mehr als 140 Jahre Erfahrung im Bereich elektrischer Antriebe zurückgreifen und lernen täglich dazu. go.abb/motion