ABB liefert das digitale Prozessleitsystem für das neue Wasserkraftwerk 
Kühtai 2

ABB liefert das digitale Prozessleitsystem für das neue Wasserkraftwerk Kühtai 2

Mit dem Auftrag der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) bestätigt ABB seine führende Position im Bereich digitaler Leittechnik für Wasserkraftwerke in Österreich. TIWAG – ein auf Wasserkraft spezialisiertes Energieunternehmen – hat ABB mit der Lieferung des Prozessleitsystems ABB Ability™ System 800xA® für das Erweiterungsprojekt Kühtai beauftragt.

Im Zuge des Erweiterungsprojekts Kühtai wird das Kraftwerk Kühtai 2 errichtet, ein zusätzliches Pumpspeicherkraftwerk, das hoch in den Tiroler Alpen entsteht. Es ergänzt die bestehende Kraftwerksgruppe Sellrain Silz und wird mit Investitionen von rund 1 Milliarde Euro realisiert. Das Werk kann Energie speichern, indem Wasser bei geringer Nachfrage in ein höher gelegenes Becken gepumpt wird. Bei hoher Nachfrage wird es durch Turbinen wieder abge-lassen, um Strom zu erzeugen.

Ein großer Schritt für erneuerbare Energie und Versorgungssicherheit

Der Betrieb des unterirdischen Kraftwerks soll 2026 starten. Das Erweiterungsprojekt umfasst unter anderem ein großes Speicherbecken mit einem Fassungsvermögen von ca. 31 Millionen m³ sowie einer knapp 26 km langen Beileitung mit sechs Wasserfassungen und zwei Pumpwerken im Ötz- und Stubaital. Zwei Pumpturbinen erhöhen die Gesamtleistung der bestehenden Anlage und tragen mit flexibler Ausgleichs- und Regelenergie dazu bei, das Stromnetz zu stabilisieren. Das Werk fungiert als „grüne Batterie“ mit einer Kapazität von 12 GWh, die gesamte Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz erzeugt jährlich zusätzlich rund 220 Millionen kWh Strom – ein bedeutender Beitrag zur Energiewende in Österreich.

Durch das neue Kraftwerk und das zusätzliche Speicherbecken kann TIWAG erneuerbare Energie flexibler einspeisen und Lastspitzen besser abdecken. Zudem können größere Mengen an Strom aus Wind- und Solarkraft zwischenzeitlich gespeichert werden. So gewinnt TIWAG mehr Handlungsspielraum, um Schwankungen bei der Einspeisung auszugleichen. Kühtai 2 verbessert außerdem die Versorgungssicherheit. Zusätzlich nutzt TIWAG natürliche Zuflüsse effizienter, was die Gesamtleistung der Kraftwerksgruppe Sellrain Silz deutlich steigert.

  • Fotomontage des neuen Kühtai-Reservoirs sowie der bestehenden Finstertal- und Längental-Reservoirs (Quelle: TIWAG)
  • Blick auf den neuen Damm für das Kühtai-Reservoir (Dammhöhe: 113 m) (Quelle: TIWAG)
  • Blick in das Kavernengehäuse der beiden neuen Pumpen-Turbinen-Einheiten mit jeweils 140 MW im Pumpenmodus (Quelle: TIWAG)

Lieferumfang von ABB

  • ABB Ability™ System 800xA® Prozessleitsystem mit Servern, Bedienplätzen, Visualisierung, Datenarchivie-rung und Protokollierung
  • ABB Ability™ System 800xA® Digital Control System für zwei Pumpturbinen, Schaltanlagen, Kühlsysteme, Entwässerungsanlagen, Staubereich, Wasserfassungen und Pumpstationen (insgesamt mehr als 12.000 I/O-Signale) 
  • Mechanische Schutzsysteme 
  • ABB Ability™ System 800xA® Cyber Security für Leitsysteme
  • Hardware- und Software-Engineering
  • Rund 100 dezentrale Schaltschränke
  • Feldinstrumentierung 
  • Füllstandsmesstechnik für das Oberbecken 
  • OT-Netzwerkinfrastruktur 
  • Komplette Montagearbeiten 
  • Baustellenmanagement 
  • Trocken- und Nassinbetriebnahme

Für einen effizienten und sicheren Anlagenbetrieb

Wir sind stolz auf die Kooperation mit TIWAG in diesem bedeutenden Projekt, das in vielerlei Hinsicht wichtig ist – insbesondere für die Versorgungssicherheit und die Integration erneuerbarer Energien. Die fortschrittliche DCS-Technologie von ABB und unser umfassender Lieferumfang sorgen dafür, dass die Anlage effizient, sicher und um-weltfreundlich betrieben werden kann“, sagt Richard Winkler, Projektleiter von ABB für Kühtai 2.
Philipp Tramposch, Leiter des Planungsteams Elektrotechnik und Leittechnik bei TIWAG, ergänzt: "Wir blicken auf mehrere Jahre sehr guter Erfahrungen mit ABB und dem eingesetzten Leitsystem zurück. Direkte Kommunikation, flexible Lösungsfindung und eine verlässliche Partnerschaft waren und sind entscheidende Erfolgsfaktoren. In wenigen Monaten startet die Inbetriebnahmephase, und wir sind zuversichtlich, diese gemeinsam mit ABB erfolgreich umzusetzen."

Bildquelle: TIWAG

ABB ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung und ermöglicht eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft. Durch die Verbindung seiner Fachkenntnisse in den Bereichen Technik und Digitalisierung hilft ABB Branchen, mit hoher Leistung zu arbeiten und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werdenABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Der ABB-Geschäftsbereich Automation automatisiert, elektrifiziert und digitalisiert industrielle Abläufe, die eine Vielzahl von Grundbedürfnissen abdecken – von der Energie-, Wasser- und Materialversorgung über die Produktion von Gütern bis hin zu deren Transport zum Markt. Mit rund 26.000 Mitarbeitenden sowie führender Technologie- und Servicekompetenz unterstützt ABB Automation Kunden in der Prozess-, Hybrid- und maritimen Industrie dabei, effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». https://go.abb/automation

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp