Die ABB Ausbildungszentrum gGmbH in Berlin ist ein Bildungsdienstleister. Sie bietet Ausbildungsplätze in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik an. Hier erlernen junge Menschen Berufe mit Zukunft und erweitern bereits während ihrer dualen Berufsausbildung ihre Kompetenzen, um so auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Das Zentrum blickt auf über 75 Jahre erfolgreiche Berufsbildungsarbeit zurück. Es übernimmt die Grundausbildung für Auszubildende von rund 150 Unternehmen und ABB-Gesellschaften. Am Dienstag, den 24. Februar 2026, lud das Team des Ausbildungszentrums Berlin zum Tag der offenen Tür ein.
Ein Blick hinter die Kulissen: Ausbildung erleben im Pankow-Park
Neben Schülerinnen und Schülern, die gemeinsam mit Lehrkräften den Tag der offenen Tür zur Berufsorientierung besucht haben, konnten auch Familien sowie Bekannte einen Einblick in den Ausbildungsalltag der aktuellen Auszubildenden gewinnen. Zusätzlich nutzten auch künftige Auszubildende die Chance, sich vor Ort ein Bild zu machen und erste Fragen zum Ausbildungsstart im Sepetember 2026 zu stellen.
Die Führungen durch die Ausbildungswerkstatt im Pankow-Park wurden von Auszubildenden übernommen, die dabei ihre eigenen Erfahrungen teilen konnten. Der Rundgang führte durch die Schulungsräume für Elektroberufe im Obergeschoss, vorbei an der Jobwand mit aktuellen Stellenangeboten, über die Werkstatt im Erdgeschoss bis hin zum Konferenzraum, in dem sich das Projekt girlsatec - junge Frauen erobern technische Berufe vorstellte und zusätzlich Vertreterinnen und Vertreter von 17 Verbundunternehmen für Austausch und Bewerbungen zur Verfügung standen.
Am Glücksrad konnten die Besucherinnen und Besucher nach erfolgreicher Bearbeitung des Laufzettels durch Gespräche mit Auszubildenden, Unternehmen und Mitarbeitenden den ein oder anderen nützlichen Werbeartikel gewinnen und mit nach Hause nehmen. Auch die Fotobox wurde Erinnerungsfotos genutzt - natürlich auch vom Team des ABB Ausbildungszentrums in Berlin selbst.

Ein Teil der Gruppe, die durch das Haus geführt haben. ©ABB 
Auf dem Weg durch den Elektrobereich... ©ABB 
... mit Blick in die Schulungsräume ... ©ABB 
... ging es vorbei an der Job Wall... ©ABB 
... in unsere Metallwerkstatt ... ©ABB 
... und zum Abschluss in den Konferenzraum zum Berufebasar. ©ABB
Der InfoTruck der M+E-Industrie war auch wieder mit dabei und informierte über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder in der Metall- und Elektro-Industrie. Die Jugendlichen konnten anhand von Experimentierstationen die Faszination Technik praxisnah und intuitiv erleben. Neben der Steuerung einer pneumatischen Verpackungsanlage, dem Programmieren eines Roboters oder dem Fräsen eines Aluminiumblocks stellten die Kollegen des M+E-Infotrucks die Vorteile der Branche vor und betonten die sicheren und gut bezahlten Jobmöglichkeiten. In Deutschland und den angrenzenden Ländern sind insgesamt 10 Trucks unterwegs, die insbesondere von Schulen angefragt werden können.
Sei dabei! Die nächsten Veranstaltungen findest du hier
Wir freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen und unseren nächsten Tag der offenen Tür - hier geht's zum Veranstaltungskalender: Veranstaltungen: Karrieremessen, Workshops etc. | ABB Karriere (careers.abb)
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. www.abb.de