Unternehmerische Weitsicht zahlt sich aus: Über eine Million ComfortLine-Schränke gefertigt

Unternehmerische Weitsicht zahlt sich aus: Über eine Million ComfortLine-Schränke gefertigt

  •  STRIEBEL & JOHN steigert Effizienz, Prozesssicherheit und Auslastung durch automatisierte Produktionslinie
  • Praxisorientiertes Design beschleunigt Installation und Integration intelligenter Messsysteme
  • Neuer Mission-to-ZeroTM-Standort produziert klimafreundlicher und erzeugt jährlich über 1.500 MWh Solarstrom
  • Langfristige Investitionsstrategie stärkt regionale Produktion und sichert Versorgung im wachsenden Markt für Energie- und Zählerverteiler

STRIEBEL & JOHN hat am Standort Sasbach den Meilenstein von über einer Million ComfortLine-Schränke erreicht. Seit der Einführung der Serie im Jahr 2020 erfreuen sich die Kleinverteiler sowie Zähler- und Wandschränke einer anhaltend hohen Nachfrage. Der einmillionste Schrank wurde kürzlich auf derselben Produktionslinie gefertigt, die zur Markteinführung in Betrieb ging.

Um der Entwicklung des Marktes und steigenden Installationsanforderungen gerecht zu werden, investierte STRIEBEL & JOHN bereits 2022 in eine zweite, automatisierte Fertigungslinie. Beide Linien sind bis heute voll ausgelastet und auf flexible Planung, hohe Montagegeschwindigkeit und prozesssichere Abläufe ausgelegt.

„Über eine Million gefertigte ComfortLine-Schränke sind ein wichtiger Meilenstein für unseren Standort“, sagt Sebastian Smolka, Geschäftsleiter von STRIEBEL & JOHN in Sasbach. „Sie zeigen, wie sich durchdachte Produkte, effiziente Prozesse, und kontinuierliche Investitionen in die Fertigung gegenseitig verstärken. Genau daran arbeiten wir hier jeden Tag.“

Automatisierte, effiziente Fertigung
Auch in der Produktion steht die ComfortLine‑Serie für Effizienz:  Der gesamte Verpackungsprozess wurde vollständig automatisiert, wodurch frühere manuelle Abläufe entfallen. Das erhöht nicht nur die Prozessstabilität, sondern entlastet gleichzeitig Mitarbeitende und verbessert die Durchlaufzeiten.

Für Installateurinnen und Installateure bietet die Serie praxisorientierte Vorteile wie zahlreiche, flexibel nutzbare Leitungseinführungen, ein Quick-Mounting-System für die schnelle Vormontage sowie ein modulares Innenausbausystem, das die Integration intelligenter Messsysteme beschleunigt und die Berücksichtigung zukünftiger technischer Anforderungen erleichtert.

Dies unterstützt höhere Installationsgeschwindigkeiten und reduziert Fehlerquellen – ein entscheidender Faktor angesichts der steigenden Komplexität und des wachsenden Bedarfs im Messstellenbetrieb.

Nachhaltige Produktion  am Mission-to-ZeroTM-Standort
Der Standort Sasbach blickt auf mehr als 65 Jahre Tradition zurück und gehört seit 1993 zu ABB. Im Rahmen der globalen Mission-to-ZeroTM-Initiative stellt STRIEBEL & JOHN die Produktion Schritt für Schritt auf klimaverträgliche Prozesse um. Sasbach zählt zu aktuell 37 ABB-Standorten weltweit, die ihre betrieblichen Emissionen erheblich senken.

Auf den Dächern der Bürogebäude und Werkhallen erzeugen rund 3.410 Photovoltaikmodule jährlich über 1.500 Megawattstunden grünen Strom. Damit werden rund 550 Tonnen CO₂ pro Jahr vermieden; zusätzliche Modernisierungsmaßnahmen – darunter modernisierte Heizsysteme, geplante Energiespeicher und Effizienzoptimierungen- ermöglichen weitere Einsparungen von rund 3.786 Tonnen CO₂ erreicht.

Mit diesen Investitionen stärkt STRIEBEL & JOHN eine ressourcenschonende, zukunftsorientierte Produktion, die Regionalität, Qualität und nachhaltige Wertschöpfung am Standort Sasbach verbindet.

  • Über eine Millionen ComfortLine-Schränke sind bereits vom Band gelaufen
  • Die ComfortLine-Schränke gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
  • Der Verpackungsvorgang der ComfortLine Serie wurde von manuell auf vollautomatisiert umgestellt.

Bilder: ABB AG - STRIEBEL & JOHN

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

STRIEBEL & JOHN ist eine Marke der ABB und zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern hochwertiger Energie-Verteilersysteme in Deutschland. Am Traditionsstandort Sasbach entstehen normgerechte Stromkreis- und Kleinverteiler, Wand- und Zählerschränke sowie Stand- und Reihenschaltschränke für Wohngebäude, Gewerbe und Industrie. Mit hoher Fertigungstiefe, regionaler Wertschöpfung und einem portfolioübergreifenden Qualitätsanspruch bietet STRIEBEL & JOHN seit mehr als 65 Jahren Lösungen, die effiziente Installationsprozesse, flexible Planung und zukunftssichere Energieverteilung ermöglichen. www.striebelundjohn.com 

Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp