- Erhebliche Investitionen in Ausbau der indischen Forschung und Entwicklung (F&E) und Fertigung von kritischen Elektrifizierungslösungen
- Erweiterung der Produktionskapazitäten für kritische Infrastrukturen wie erneuerbare Energien, U-Bahnen und Rechenzentren an fünf Standorten
- Hochmoderne neue F&E- und Testlabors in Hyderabad und Bengaluru unterstützen „Make in India“-Initiative
- Mehr als 300 neue qualifizierte Arbeitsplätze in Forschung sowie technischem und operativem Bereich fördern lokalisierte Produktion von nachhaltigen Technologien
ABB hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Jahr 2026 weitere rund 75 Millionen US-Dollar in einen deutlichen Ausbau seiner Produktionsstätten und Forschung und Entwicklung in Indien investieren wird. Bereits 2025 hatte ABB 35 Millionen US-Dollar in Indien investiert. Diese Investitionen unterstreichen das Bekenntnis von ABB, ihre Local-for-Local-Strategie im Land weiter zu stärken. Rund 85 Prozent der in Indien verkauften Produkte und Lösungen von ABB werden lokal hergestellt.
Die Investitionen unterstützen das Wachstum in den drei ABB-Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automation und knüpfen an ein Jahrzehnt mit starken jährlichen Wachstumsraten in Indien an. Allein in diesem Zeitraum hat ABB mehr als 230 Millionen US-Dollar investiert, um Indiens Position als globales Produktionszentrum zu festigen. ABB ist seit 76 Jahren in dem Land aktiv.
„Diese Investitionen in Indien sind ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, den Infrastrukturausbau und die weitere Entwicklung in einem unserer wachstumsstärksten Märkte zu unterstützen“, sagte Morten Wierod, Chief Executive Officer von ABB. „Wir sehen eine kräftige Nachfrage, getrieben durch die Energiewende, die Modernisierung des Stromnetzes, die Entwicklung von Rechenzentren und das rasche Wachstum in den Bereichen U-Bahn und Hochgeschwindigkeitszüge in Indien. Mit dem Ausbau unserer Anlagen stellen wir sicher, dass wir diese Nachfrage decken und andere Märkte in der Region weiterhin bedienen können.“
Investitionen in indische Betriebe
In den drei ABB-Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automation liegt der Schwerpunkt der Investitionen auf der Erweiterung der Produktion an mehreren Standorten in Indien. Ziel ist es, sowohl die Energiewende im Land als auch Branchen zu unterstützen, die für die Wirtschaft des Landes von zentraler Bedeutung sind, beispielsweise Rechenzentren und öffentliche Infrastruktur. Im Rahmen der Investitionen dürften etwa 300 qualifizierte neue Arbeitsplätze im technischen und operativen Bereich und in der Forschung entstehen.
Bengaluru: Nelamangala 1 und 2
ABB investiert 14 Millionen US-Dollar in Nelamangala, um das Wachstum voranzutreiben und die Lokalisierungsstrategie des Unternehmens zu vertiefen. Aufbauend auf früheren Erweiterungen, steigert ABB ihre Produktionskapazitäten auf Campus 1 und bereitet die Einführung neuer Technologieangebote im Jahr 2026 vor, darunter fortschrittliche Lösungen für elektrischen Schutz und Gehäuse. Ein Schwerpunkt der Investition liegt auf dem Ausbau des Umrichterwerks von ABB, das eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des schnell wachsenden Sektors der nachhaltigen Mobilität in Indien spielen wird. ABB plant, ihr Portfolio für den Hochgeschwindigkeits- und U-Bahnverkehr erheblich auszubauen und ihre Kapazitäten bei Antriebssystemen, Umrichtern, Traktionsmotoren und zugehörigen Dienstleistungen zu erhöhen.
Der neu errichtete Nelamangala Campus 2 des Unternehmens soll den wachsenden Bedarf an Leistungsschutztechnik mit einer Verzehnfachung der Produktion von unterbrechungsfreien Stromversorgungslösungen sowie die dazugehörige Forschung und Entwicklung decken. Zudem wird der Campus eine hochmoderne Gleichrichterfertigung, Erregungs- und Mischsysteme sowie eine Anlage für integrierte Gasanalysesysteme beherbergen, die verschiedene Branchen bedienen und die regionale Stromversorgungs- und Prozessinfrastruktur stärken sollen.
Bengaluru: Peenya
ABB investiert 21 Millionen US-Dollar in ihrem Standort Peenya, um die Fertigungskapazitäten zu steigern und ihre Kompetenzen im Bereich fortschrittlicher Technologien zu stärken. Die Investitionen fliessen insbesondere in den Ausbau der Fertigungsanlagen für Niederspannungsantriebe und Spezialmotoren wie explosionsgeschützte (Ex-) Motoren, Rollgangsmotoren und grosse Rauchabzugsmotoren. Zusätzlich erweitert das Unternehmen seine Serviceleistungen und digitalen Kompetenzen durch die Einrichtung eines Innovationslabors, die Einführung von Fernüberwachung und Ferndiagnose und durch verbesserte Schulungseinrichtungen. Ausserdem modernisiert ABB ihre hochpräzise Kalibrieranlage für elektromagnetische Durchflussmesser und unterstützt damit eine stärkere Lokalisierung und eine fortschrittliche Geräteproduktion in Indien.
Hyderabad
ABB treibt derzeit ein mehrphasiges Labor- und Büroprojekt in Hyderabad voran und investiert dabei im Jahr 2026 12 Millionen US-Dollar. Diese erste Phase umfasst den Umzug des Unternehmens im Februar 2026 in ein angemietetes Büro- und Laborgebäude mit einer Fläche von über 12.400 Quadratmetern. In der zweiten Phase ist für das Jahr 2026 ein innovatives Hochleistungslabor auf einem 16.630 Quadratmeter grossen ABB-eigenen Grundstück geplant. An diesem Standort werden Mitarbeitende aus der Forschung und Entwicklung und dem technischen Bereich tätig sein.
Nashik
In Nashik investiert ABB 22 Millionen US-Dollar in den Ausbau ihres bestehenden Werks, um dort auch Leistungsschalter für den Innen- und Aussenbereich herzustellen. Das ausgebaute Werk wird zudem eine erweiterte Fabrik für Vakuumschaltkammern beherbergen. Die Erweiterung wird bis 2028 auch die Lokalisierung von gasisolierten 33-kV-Schaltanlagen für die Primärverteilung und von neuen SF6-freien Technologien vorantreiben.
Vadodara
ABB investiert 6 Millionen US-Dollar in die Erweiterung der Produktionsfläche am Standort Vadodara. Der Fokus liegt dabei auf einer Vergrösserung des Werks für langsam laufende Synchrongeneratoren und einem Kapazitätsausbau in der Fabrik für Asynchronmotoren. Ziel ist es, die wachsende Nachfrage aus Kernbranchen wie Metalle, Öl & Gas, Zement und Wind zu bedienen. Darüber hinaus wird ABB ihre Servicewerkstatt erweitern, weitere Anlagen verbessern und ein Schulungszentrum einrichten.
2025 erzielte ABB in Indien einen Umsatz von über 1,5 Milliarden US-Dollar, entsprechend etwa 4 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns. Mit mehr als 10 000 Mitarbeitenden betreibt ABB in Indien an fünf Standorten annähernd 25 Produktionsstätten, Distributions- und Betriebseinrichtungen sowie fünf grosse F&E-Zentren.
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com