Aktionäre von ABB genehmigen alle Anträge an die Generalversammlung 2026

Aktionäre von ABB genehmigen alle Anträge an die Generalversammlung 2026

Die Aktionäre von ABB haben alle Anträge des Verwaltungsrats an die heute in Zürich, Schweiz, abgehaltene Generalversammlung 2026 genehmigt. An der Generalversammlung nahmen insgesamt 728 Aktionäre teil, die zusammen mit der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin 85,82 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten.

Die Aktionäre genehmigten die beantragte erhöhte Dividendenausschüttung in Höhe von CHF 0.94 pro Aktie. Die Dividendenauszahlung in der Schweiz ist für den 25. März 2026 geplant. Des Weiteren wurden der Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für 2025 genehmigt. Darüber hinaus erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung. 

Peter Voser wurde als Präsident des Verwaltungsrats von ABB bestätigt. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine weitere Amtszeit wiedergewählt: David Constable, Frederico Fleury Curado, Johan Forssell, Denise C. Johnson, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline, Claudia Nemat und Mats Rahmström. 

Des Weiteren genehmigten die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2026–2027 und die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027. Ferner stimmten die Aktionäre in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung für den Vergütungsbericht 2025 sowie für das Sustainability Statement 2025. 

Die endgültigen Ergebnisse der Generalversammlung können via diesen Link eingesehen werden. Am 22. April 2026 legt ABB ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 vor. 

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 19. März 2026, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. 

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com   

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp