- Aufbauend auf früheren Aufträgen liefert ABB 35 weitere rotierende Phasenschieber mit Schwungradtechnologie sowie E-Houses für weltweite Stromerzeugungsprojekte von VoltaGrid
- Ausrüstung ermöglicht VoltaGrid erheblichen Ausbau seiner Data-Center-Versorgungsplattform und gewährleistet die für KI-Infrastrukturen der nächsten Generation nötige Spannungsstabilität
- Vereinbarung für erweiterte Kooperation wurde auf der CERAWeek 2026 unterzeichnet, einer der weltweit bedeutendsten Konferenzen der Energieindustrie
- Vereint ein integriertes Angebot aus den Bereichen Automatisierung, Elektrifizierung und Antriebstechnik von ABB, um den Kundennutzen zu steigern
ABB hat vom Mikronetzanbieter VoltaGrid mit Sitz in Texas weitere Grossaufträge für weltweite Projekte zur Stromversorgung von Rechenzentren erhalten, um das KI-Wachstum zu unterstützen. Die Unternehmen unterzeichneten die Vereinbarung am 25. März 2026 auf der globalen Energiekonferenz CERAWeek in Houston. Sie erweitern damit ihre bestehende Kooperation zur Bereitstellung einer zuverlässigen, stabilen und schnell einsetzbaren Energieinfrastruktur für KI-Workloads im Hyperscale-Massstab. Die Aufträge werden im zweiten Quartal 2026 verbucht. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.
ABB liefert 35 rotierende Phasenschieber mit Schwungradtechnologie und zugehörige vorgefertigte E-House-Einheiten. Diese Systeme dienen innerhalb der Behind-the-Meter-Lösungen von VoltaGrid als wichtige Stabilisatoren, da sie die für KI-Chips der nächsten Generation nötige Spannungsstabilität gewährleisten.
Die branchenführenden rotierenden Phasenschieber von ABB wirken wie Stossdämpfer für das Stromnetz. Sie können sofortige Trägheit und Kurzschlussleistung bereitstellen und durch Blindleistungsmanagement die Netzspannung aufrechterhalten. So halten sie das Netz stabil, was den kontinuierlichen und resilienten Betrieb von Rechenzentren mit hoher Leistungsdichte sicherstellt. Der Lieferumfang von ABB umfasst zudem hochverfügbare Verteilungsinfrastrukturen auf Mittel- und Niederspannungsebene sowie Erregersysteme, die die Systemzuverlässigkeit und Verfügbarkeit maximieren.
«Die Stromversorgungsplattform von VoltaGrid ist speziell darauf ausgelegt, Energie für die digitale Infrastruktur der nächsten Generation bereitzustellen, und zwar in grossem Massstab, mit herausragender Dynamik und höchst zuverlässig», sagte Nathan Ough, CEO von VoltaGrid. «Durch die Integration der fortschrittlichen Netzstabilisierungs-Technologien von ABB in unsere KI-optimierten Energiesysteme können wir die immer strengeren Anforderungen des transienten Leistungsbedarfes erfüllen und gleichzeitig die Einführung im Gigawatt-Massstab beschleunigen.»

Die Lösungen von VoltaGrid sind nicht nur auf Leistung und Geschwindigkeit ausgelegt, sondern auch auf Betriebseffizienz, Geräuschreduzierung und Kompaktheit.
Vor dem Hintergrund des wachsenden Energiebedarfs und der zunehmenden Komplexität von Stromnetzen unterstützt ABB Rechenzentren weltweit mit fortschrittlichen Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und Digitalisierungstechnologien, die höchste Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit bieten.
«Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit VoltaGrid unterstreicht die Stärke der gemeinsamen Arbeit der ABB‑Geschäftsbereiche. Sie vereint Expertise und Technologien von ABB in den Bereichen Automatisierung, Elektrifizierung und Antriebstechnik mit innovativen dezentralen Energiesystemen, um einen noch grösseren Mehrwert für Kunden zu schaffen », sagte Per Erik Holsten, Leiter der Division Energy Industries von ABB. «Zusammen ermöglichen wir eine zuverlässige, resiliente und skalierbare Versorgungsinfrastruktur für Rechenzentren und unterstützen so die rasant wachsende KI-Wirtschaft.»
Rechenzentren machten 2024 etwa 1,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs aus – davon entfielen etwa 45 Prozent auf die USA.
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110'000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com