ABB-Mahltechnologie stärkt künftige Metallversorgung durch grosses Bergbauprojekt in Australien

ABB-Mahltechnologie stärkt künftige Metallversorgung durch grosses Bergbauprojekt in Australien

  • Internationales Bergbauunternehmen Harmony Gold wählt ABB für Lieferung von getriebelosen und Zahnkranz-Mühlenantriebssystemen für wegweisende Kupfermine «Eva» in Queensland
  • Lokal entwickelte Lösungen gewährleisten Einhaltung australischer Standards und beschleunigen die Installation effizienter und verlässlicher Erzmahlanlagen
  • Projekt stärkt künftige Kupferversorgung bei steigender globaler Nachfrage

ABB hat von Harmony einen Auftrag für die Lieferung von getriebelosen und Zahnkranz-Mühlenantriebssystemen für das Eva Copper Mine Project, eine neue grosse Tagebau-Kupfermine in Queensland, Australien, erhalten. Prognosen zufolge wird die globale Kupfernachfrage bis 2035 um 24 Prozent steigen. Mit einer Produktionskapazität von jährlich rund 60‘000 Tonnen Kupfer und einer Minenlebensdauer von mindestens 15 Jahren dürfte sich der Standort zu einer bedeutenden neuen Kupfermine in der Region entwickeln. Der Auftrag wurde im vierten Quartal 2025 gebucht. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Die Lösung von ABB ermöglicht höchst effiziente und zuverlässige Mahlprozesse bei maximaler betrieblicher Flexibilität. Damit eignet sie sich ideal für einen modernen Konzentrator, der auf zeitgemässe Verfahrensabläufe und risikoarme Technologien ausgelegt ist.

Der Auftrag spiegelt die steigende Nachfrage nach kritischen Metallen und Mineralien sowie die erstarkte Dynamik bei Bergbau-Grossprojekten in Australien im Zuge der Energiewende wider. Zudem erweitert er die installierte Basis von getriebelosen Mühlenantrieben (GMD) und Zahnkranzantrieben (RMD) von ABB, die rund um den Globus zur Versorgung der modernen Industrie mit unverzichtbaren Rohstoffen beitragen.

«ABB bündelt lokale Fertigungskapazitäten, globale Expertise und bewährte Technologien, um das wichtigste neue Bergbauprojekt in Queensland zu unterstützen», sagte Björn Jonsson, Global Business Line Manager, Mining & Materials, der ABB-Division Process Industries. «Unsere Mühlenantriebssysteme gewährleisten zuverlässige, effiziente Mahlprozesse im Zentrum der Eva-Kupfermine. Diese wird die Kupfer-Lieferkette massgeblich stärken und die weltweite Energiewende voranbringen.»

ABB entwickelt und liefert ein 24-MW-getriebeloses Antriebssystem für die 40-Fuss-halbautogene Mühle (SAG-Mühle) der Mine und ein 18-MW-Doppelritzel-Zahnkranzantriebssystem mit variabler Drehzahl für eine 27-Fuss-Kugelmühle. Die SAG-Mühle und die Kugelmühle werden die grössten Stromverbraucher vor Ort sein. Daher war die Effizienz der Antriebssysteme ein entscheidender Faktor bei der detaillierten Technologiebewertung für das Projekt.

Das Projekt umfasst auch ein eHouse, das in Australien entwickelte und hergestellt wird, um lokale Standards und betriebliche Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die lokale Fertigung ermöglicht einen effizienteren Aufbau, kürzere Logistikwege und eine einfachere Integration vor Ort. Die Konstruktion wird von einem globalen ABB-Team mit Mitgliedern aus Australien, Finnland und der Schweiz durchgeführt.

Nach der Installation werden die kombinierten GMD- und RMD-Systeme die hohe Verfügbarkeit und Funktionalität bieten, die für eine effiziente Verarbeitung von Kupfererz über die Lebensdauer der Mine unerlässlich sind.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110'000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp