ABB übernimmt Specialtrasfo und ergänzt Portfolio mit Spezialtransformatoren für industrielle Elektrifizierung

ABB übernimmt Specialtrasfo und ergänzt Portfolio mit Spezialtransformatoren für industrielle Elektrifizierung

  • Übernahme ergänzt bestehendes Motor- und Antriebsangebot des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik um Spezialtransformatoren und optimiert Powertrain-Portfolio  
  • Akquisition stärkt Wettbewerbsfähigkeit und Lieferkettenresilienz von ABB bei weltweit steigendem Strombedarf durch integriertes Inhouse-Angebot  
  • Spezialtransformatoren umfassen Umrichter- und Gleichrichtertransformatoren für motorische und nichtmotorische Industrieanwendungen 

ABB hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Specialtrasfo S.p.A. unterzeichnet. Das italienische Unternehmen, das sich derzeit in Privatbesitz befindet, stellt spezialisierte Mittelspannungstransformatoren einschliesslich Umrichter- und Gleichrichtertransformatoren her, die in mehr als 70 Ländern weltweit zum Einsatz kommen. Spezialtransformatoren sind massgeschneiderte Komponenten, die kritische Industrie- und Energieanwendungen mit effizienter Leistungsumwandlung, Steuerung und zuverlässiger Systemleistung unterstützen. Durch die Übernahme kann ABB nun eine vollständig optimierte Lösung für den Antriebsstrang anbieten, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und eine schnelle und flexible Reaktion auf Kundenbedürfnisse ermöglicht. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Geschäft wird in die Division Motion High Power von ABB integriert. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. 

Specialtrasfo wurde 1946 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Grossraum Mailand (Agrate Brianza) und beschäftigt an drei Fertigungsstandorten in Norditalien insgesamt 130 Mitarbeitende. 2025 erzielte Specialtrasfo einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro, wovon etwa die Hälfte auf das integrierte Angebot von ABB entfiel. Das übernommene Portfolio ist auf Spezialtransformatoren für verschiedene industrielle Anwendungen in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Metalle, Bergbau, industrielle Verarbeitung und Offshore-Anwendungen ausgerichtet. Es fügt dem Antriebsstrang-Angebot von ABB einen wichtigen Baustein hinzu und stärkt die Position von ABB als bevorzugter Partner für Kunden, die nach integrierten, leistungsstarken Lösungen suchen. 

„Die jahrzehntelange Geschäftsbeziehung zwischen unseren Unternehmen ist ein klares Zeichen des Vertrauens, das ABB in die technische Expertise von Specialtrasfo und die nachgewiesene Qualität und Zuverlässigkeit seiner Transformatoren setzt“, sagte Juha Koskela, Leiter der Division Motion High Power von ABB. „Diese strategische Akquisition erweitert unser Angebot und erhöht die Resilienz unserer Lieferkette für stark nachgefragte Transformatoren. Damit ist ABB noch besser positioniert, um zuverlässige, integrierte Lösungen bereitzustellen. Mit der Bündelung von leistungsstarken Motoren, Frequenzumrichtern und Transformatoren in einem hochwertigen Portfolio helfen wir unseren Kunden, ihre spezifischen Branchenanforderungen sicher zu erfüllen.“

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge wird sich der weltweite Stromverbrauch bis 2050 voraussichtlich verdoppeln. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind der zunehmende Strombedarf in der Industrie, die Expansion von Rechenzentren und das rasante Wachstum der KI1. Der steigende Strombedarf lässt die Nachfrage nach Transformatoren steigen, die in der Leistungsumwandlung in der Industrie eine wichtige Rolle spielen. Mit der Übernahme ergänzt ABB ihre Kompetenzen und kann die Nachfrage nun durch eine vertikale Integration bedienen, die die Lieferkette durch eine wichtige Komponente für den Antriebsstrang stabiler macht. 

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com  

Vorbehalte gegenüber Zukunftsaussagen 
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die auf gegenwärtigen Erwartungen, Einschätzungen und Voraussagen beruhen. Diese Erwartungen, Einschätzungen und Voraussagen werden im Allgemeinen mit Begriffen wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“ oder Ähnlichem als solche bezeichnet. Es gibt jedoch viele Risiken und Unwägbarkeiten, wovon viele ausserhalb unseres Einflussbereichs liegen, die unsere Fähigkeit, bestimmte Ziele zu erreichen, beeinträchtigen könnten. Dazu gehört auch die Durchführung dieser Transaktion. Obwohl ABB Ltd glaubt, dass die in solchen Zukunftsaussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantien abgeben, dass diese Erwartungen erfüllt oder bestimmte Ziele oder Ergebnisse erreicht werden. 

1) IEA (2025), World Energy Outlook 2025, Current Policies Scenario (CPS) im Vergleich zu 2024

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp