Vom 15. bis 20. Juni 2026 haben mehr als 100 ABB-Mitarbeitende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Nationalen Spiele im Saarland als Volunteers begleitet. Ihr gemeinsamer Einsatzbereich: Leichtathletik – eine der zentralen Disziplinen der Spiele. Die Aufgaben waren vielfältig: Riegenführer begleiteten die Athletinnen und Athleten zu ihren Wettbewerben und sicher wieder zurück. Technische Helfer unterstützten direkt im Wettkampfgeschehen, so wurde beispielsweise beim Weitsprung, Speerwerfen und anderen Disziplinen gemessen, gerichtet und der Ablauf koordiniert. An den Siegerehrungen sorgten weitere Volunteers dafür, dass die Athletinnen und Athleten mit Wasser und Snacks versorgt wurden, sich auf ihren großen Moment vorbereiten konnten und ihre Medaillen in Empfang nehmen durften. Und dann war da noch eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt: das lautstarke Anfeuern. Bei sommerlicher Hitze und ausgezeichneter Stimmung haben die ABB-Volunteers mit jeder Menge Energie dafür gesorgt, dass kein Jubel ausblieb.
Eine Woche voller Highlights
Die Woche startete am Montag mit der Helfereinweisung: Die Volunteers wurden in ihre jeweiligen Aufgaben eingeführt, lernten das Gelände kennen und fanden sich in ihren Teams zusammen. Den Abschluss des ersten Tages bildete die feierliche Eröffnungsfeier – ein emotionaler Auftakt, der den Startschuss für die kommenden Tage gab.
Ab Dienstag starteten die Wettbewerbe – und mit ihnen der Volunteer-Alltag in vollen Zügen. Am selben Abend lud ABB zum Helferabend ein. Der wurde zu einem ganz besonderen Moment: Alexander Zumkeller, Arbeitsdirektor und Personalvorstand der ABB AG, verkündete feierlich, dass ABB die Partnerschaft mit Special Olympics Deutschland um weitere vier Jahre verlängert. „Gemeinsam steuern wir damit auf drei Jahrzehnte Zusammenarbeit zu", so Zumkeller. Eine Botschaft, die den Raum sichtlich bewegte.Von Mittwoch bis Samstag folgten weitere intensive Wettkampftage mit Siegerehrungen, gemeinsamen Erlebnissen und vielen kleinen Momenten, die Special Olympics so einzigartig machen.
Mehr Eindrücke in der Bildergalerie:

Gruppenbild aller ABB-Volunteers (alle Bilder: Luca Siermann). 
Auch Studierende hatten dieses Jahr wieder die Chance, sich zu bewerben und bei den Special Olympics als Volunteer zu unterstützen – dabei konnten sie den ABB-Spirit hautnah erleben. 
Außerdem gab es dieses Jahr wieder einige Volunteers von ABB in Österreich und ABB in der Schweiz. 
Unsere Volunteers unterstützten im Bereich Leichtathletik. Als Riegenführer führten sie die Athletinnen und Athleten sicher zum Start, ... 
halfen bei der Vorbereitung auf die Disziplinen, ... 
und sammelten die Athletinnen und Athleten am Ziel wieder ein und begleiteten sie zum nächsten Programmpunkt. 
Als technische Helferinnen und Helfer unterstützten die Volunteers bei Disziplinen wie Ballwurf, Weitsprung, Speerwerfen oder Kugelstoßen. 
Die Volunteers messen, richten und dokumentieren die Ergebnisse. 
Außerdem halfen einige unserer Volunteers im Bereich der Siegerehrung: Sie bereiteten die Athletinnen und Athleten auf ihren großen Moment vor, reichten Snacks und Getränke... 
und begleiteten sie zur Siegerehrung. 
Aber die mit Abstand wichtigste Aufgabe für alle Volunteers: Anfeuern, ... 
sich mit den Athletinnen und Athleten freuen... 
und gute Stimmung verbreiten! 
Im ABB-Helferzelt war jederzeit gute Stimmung und zwischen den Disziplinen war genug Zeit für ein Match im Tischkicker. 
Ein ganz besonderer Moment abseits vom Stadion: Beim ABB-Helferabend verkündete Arbeitsdirektor Alexander Zumkeller feierlich die Verlängerung der Partnerschaft mit Special Olympics.
Das Highlight: Ein Tunnel für die Athletinnen und Athleten
Was bleibt, wenn man die Volunteers nach ihrem persönlichen Highlight fragt? Für viele war es ein Moment am Ende eines langen Wettkampftages: Es war bereits später Abend, die Siegerehrungen näherten sich dem Ende zu und alle noch anwesenden Volunteers und Zuschauerinnen und Zuschauer bildeten ein 50m-langen Spalier für die Athletinnen und Athleten. Sie gingen hindurch, umgeben von Applaus und dem Anfeuern des Publikums. Nicht geplant, sondern einfach aus dem Moment heraus entstanden. Ein unvergesslicher Abschluss eines langen Tages, der genau das verkörpert, wofür Special Olympics steht: Wertschätzung, Wärme und echter Respekt.
Über Landesgrenzen hinaus
Zum ersten Mal fanden die Nationalen Spiele im Saarland statt, mit dezentral organisierten Wettbewerben im gesamten Bundesland und einzelnen Veranstaltungen im französischen Forbach, ein starkes Signal für grenzübergreifende Zusammenarbeit. Parallel zu den Wettbewerben boten Programme wie Healthy Athletes® medizinische Untersuchungen und Beratung kostenlos und niedrigschwellig an. Auch das ABB-Volunteerteam selbst spiegelte diesen Gedanken wider: Mitarbeitende aus drei Ländern, mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen, die gemeinsam für eine Sache einstehen.
#GemeinsamStark
Das Feedback der Volunteers war durchweg positiv. Was viele mitnahmen, war mehr als eine tolle Erfahrung – es war ein tieferes Verständnis für Inklusion, erlebt im direkten Miteinander. Genau das ist der Kern dieser Partnerschaft, die ABB seit dem Jahr 2000 trägt und die nun in die nächste Phase geht.
Mehr Informationen zum ABB-Engagement für Special Olympics Deutschland: www.abb.de/specialolympics