ABB übernimmt Advantics und erweitert Portfolio für Gleichstromlösungen

  • Übernahme stärkt branchenführende ABB-Technologien für Gleichstromanwendungen
  • Lösungen von Advantics erzielen bei anspruchsvollen Anwendungen im Bereich Leistungsumwandlung Wirkungsgrade von bis zu 99 Prozent
  • Akquisition zielt auf steigende Nachfrage durch Ausbau der Energieinfrastruktur und wachsenden Rechenzentren-Markt ab

ABB übernimmt Advantics, einen auf Lösungen zur Stromumwandlung auf Siliziumkarbid-Basis spezialisierten Anbieter mit Sitz in Frankreich, in der Nähe von Genf. Mit der Übernahme baut ABB ihr Gleichstromportfolio (DC) aus und bringt sich in Position, um die steigende Nachfrage nach effizienten DC-Lösungen für Rechenzentren, industrielle Mikronetze, Stromerzeugung und Elektrofahrzeug-Infrastruktur zu bedienen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil der Elektrizität am weltweiten Endenergieverbrauch von derzeit 20 Prozent auf rund 36 Prozent im Jahr 2035 steigen. Durch den Einsatz modernster Halbleitertechnologie ermöglichen ABB-Gleichstromlösungen (DC) eine effizientere Nutzung elektrischer Energie. Dadurch lassen sich wiederholte AC-DC-Umwandlungen vermeiden und der Wirkungsgrad deutlich steigern.

Mit der Übernahme von Advantics erweitert ABB ihr umfassendes Gleichstromportfolio um hocheffiziente Siliziumkarbid-Technologie für die Leistungsumwandlung und stärkt damit die Bausteine, die für das Design, den Schutz, die Umwandlung, die Verteilung und das Management von Energie in neuen Stromarchitekturen mit höherer Leistungsdichte, Robustheit und Effizienz erforderlich sind. In Kombination mit der Expertise von ABB in den Bereichen Schutztechnik, Energieverteilung, digitale Steuerung und Systemengineering stärkt die Akquisition die Entwicklung hocheffizienter Gleichstromsysteme, die Effizienz, Energiespeicherung und flexible Stromquellen maximieren.

Massimiliano Cifalitti, Leiter der ABB-Division Smart Power, sagte: «Wir investieren kontinuierlich in Technologien und qualifizierte Mitarbeitende, um den weltweiten Ausbau der Energieinfrastruktur zu unterstützen. ABB verfügt über ein führendes Portfolio an Gleichstromlösungen. Die Technologien von Advantics zur Leistungsumwandlung und die erstklassige Engineering-Expertise des Unternehmens ergänzen dieses Portfolio ideal. Damit erweitern wir unser Angebot um kompakte, hocheffiziente Lösungen für Rechenzentren, industrielle Mikronetze und Elektrofahrzeug-Infrastruktur. Gemeinsam werden wir die Entwicklung und Bereitstellung von Gleichstromlösungen der nächsten Generation vorantreiben.»

Michal Elias, Gründer und CEO von Advantics, sagte: «Advantics hat gezeigt, dass sich mit Siliziumkarbid-Technologie (SiC) erhebliche Leistungssteigerungen erzielen lassen. Mit der fortschreitenden Elektrifizierung entstehen beispiellose Innovationschancen. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach effizienter und intelligenter Leistungsumwandlung so schnell wie nie zuvor. ABB teilt unsere Vision für die Zukunft dieser Technologie. Gemeinsam wollen wir die Infrastruktur gestalten, die die Energiewende und die digitale Transformation in den nächsten zehn Jahren vorantreiben wird.»

Advantics mit Sitz in Saint-Genis-Pouilly im Osten Frankreichs vereint das Unternehmen Hardware, Firmware und Software, um die Leistungsumwandlung in anspruchsvollen Anwendungen zu optimieren – darunter Rechenzentren, industrielle Mikronetze, Stromerzeugung und Elektrofahrzeug-Infrastruktur. Die Leistungsumrichtermodule des Unternehmens erreichen Wirkungsgrade von bis zu 99 Prozent.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp