ABB modernisiert drei Wasserkraftwerke von Statkraft in Norwegen

ABB modernisiert drei Wasserkraftwerke von Statkraft in Norwegen

  • Statkraft beauftragt ABB mit Modernisierung wichtiger Wasserkraftwerke für Norwegens erneuerbare Energieinfrastruktur
  • ABB liefert und installiert Prozessleitsystem ABB Ability™ System 800xA®, elektrische Systeme und digitales Erregersystem UNITROL® 8000
  • Projekt verlängert Lebensdauer der drei Wasserkraftwerke und trägt zur Energiesicherheit Norwegens bei

ABB wurde von Statkraft AS ausgewählt, um den Wasserkraftkomplex Vikfalli in der Gemeinde Vik, 170 Kilometer nordöstlich von Bergen an der norwegischen Westküste, zu erneuern. Die drei Wasserkraftwerke erzeugen jährlich 830 GWh Strom – genug für die Versorgung von rund 53‘000 norwegischen Haushalten. Der Auftrag wurde im zweiten Quartal 2026 gebucht. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Der Auftrag umfasst die vollständige Modernisierung der Schutz- und Steuerungstechnik, der Erregersysteme und elektrischen Infrastruktur. Damit wird die Lebensdauer der Anlagen verlängert, die für eine zuverlässige und kohlenstoffarme Stromversorgung in Norwegen von zentraler Bedeutung sind. Im Juni 2026 entfielen fast 90 Prozent der gesamten Stromerzeugung des Landes auf Wasserkraft.

Zum Projekt Vikfalli gehören die drei Wasserkraftwerke Målset (24 MW), Refsdal (92 MW) und Hove (68 MW) mit insgesamt fünf Stromerzeugungseinheiten. ABB installiert im Rahmen des Projekts das Prozessleitsystem ABB Ability System 800xA. Es wird in die bestehenden Turbinensysteme integriert und schafft so eine einheitliche Betriebsumgebung für den gesamten Wasserkraftkomplex.

  • Maschinenhalle im Wasserkraftwerk Refsdal (Foto: Statkraft)
  • ABB UNITROL® 8000-Erregungssysteme werden in fünf Kraftwerksblöcken in drei Wasserkraftwerken von Statkraft zum Einsatz kommen.

Im Rahmen des Auftrags stattet ABB alle fünf Stromerzeugungseinheiten mit dem Erregersystem UNITROL 8000 aus. Des Weiteren kommen moderne Lösungen für Cybersicherheit, Nieder- und Mittelspannung, Schwingungsüberwachung und -schutz sowie digitale Anwendungen zum Einsatz. Darüber hinaus übernimmt ABB die Lieferung und Installation der Kabel. Fortschrittliche Erregungs- und Schutzsysteme helfen dabei, die sich wandelnden Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger zu erfüllen.

«Mit der Modernisierung von Vikfalli stärken wir einen wichtigen Bestandteil der norwegischen Infrastruktur für erneuerbare Energien. Bereits in einer frühen Projektphase haben wir eng mit ABB zusammengearbeitet, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu entwickeln», sagte Inge Hass, Power Plant Manager der Kraftwerksgruppe Sogn von Statkraft.

Wasserkraft steht weltweit an dritter Stelle bei der Stromerzeugung und steuerte 2024 rund 14 Prozent der globalen Stromproduktion bei. Die Wasserkraftkapazitäten dürften bis Ende des Jahrzehnts weiter wachsen. Bis dahin sollen weltweit mehr als 154 GW an neuer Leistung hinzukommen. In Norwegen ist Wasserkraft das Rückgrat der Stromversorgung: Rund 90 Prozent der Stromerzeugung stammen aus Wasserkraft. Damit deckt das Land nicht nur seinen eigenen Bedarf, sondern trägt auch zur Stabilisierung der europäischen Strommärkte bei.

«Wasserkraft spielt eine Schlüsselrolle in einem zunehmend erneuerbaren Energiesystem: Sie unterstützt den Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten und sorgt gleichzeitig für eine stabile Grundversorgung des Stromnetzes», sagte Per Erik Holsten, Leiter der Division Energy Industries von ABB. «Nun gilt es, bestehende Anlagen wie Vikfalli mit moderner Leit- und Digitaltechnik fit für die Zukunft zu machen. Damit lassen sie sich sicherer, sauberer und effizienter betreiben und sind zugleich für die Anforderungen des Stromnetzes von morgen gerüstet.»

Dem Auftrag ging eine enge Zusammenarbeit zwischen ABB und Statkraft voraus. Bereits in der frühen Entwicklungsphase erarbeiteten und optimierten die beiden Unternehmen gemeinsam die technische Lösung, bevor Statkraft den Hauptauftrag vergab. Dieser Ansatz zeigt, wie sich die Modernisierung kritischer Energieinfrastruktur verändert: Grosse Betreiber binden Technologiepartner früher ein, um Risiken zu mindern und bessere Projektergebnisse zu erzielen. Die Arbeiten am Standort Målset sollen 2028 beginnen. Refsdal und Hove sollen 2029 folgen.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp