- ABB wird Partner von Ferrari Hypersail, einem innovativen Projekt für eine seetaugliche 100-Fuss-Full-Foiling-Einrumpfyacht mit erneuerbarer Energieversorgung
- Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Gleichstromtechnologie treibt ABB die Entwicklung moderner 800-Volt-Gleichstromsysteme voran
- ABB-Expertise steigert Leistung und Widerstandsfähigkeit erneuerbarer Energiesysteme an Bord – auch unter extremen Bedingungen auf See
ABB gibt heute eine Technologiepartnerschaft mit Ferrari Hypersail bekannt. Die Zusammenarbeit verbindet die langjährige Erfahrung von ABB in der Elektrifizierung mit einer der weltweit ambitioniertesten sportlichen Herausforderungen auf offener See. Als Elektrifizierungspartner unterstützt ABB Ferrari Hypersail mit umfassender Expertise in der Energieversorgung für Schiffsanwendungen, Gleichstromtechnologie und fortschrittlichen elektrischen Systemen.
Ferrari Hypersail ist eine innovative, seetaugliche 100-Fuss-Foiling-Einrumpfyacht, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das Boot wurde entwickelt, um neue Massstäbe für nachhaltige Höchstleistung auf See zu setzen. Es vereint Geschwindigkeit, Energieerzeugung an Bord und Energiemanagement unter technisch äusserst anspruchsvollen Bedingungen.
ABB verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Gleichstromtechnologie und kann auf ein Portfolio von über 700 Patenten in diesem Bereich zurückgreifen. Die Zusammenarbeit mit ABB als Elektrifizierungspartner umfasst Energiemanagement, elektrische Schiffssysteme und Energiespeicherung.
Die Partnerschaft mit Ferrari Hypersail bietet ABB die Möglichkeit zu zeigen, wie moderne Elektrifizierungslösungen, Gleichstromarchitekturen und intelligentes Energiemanagement selbst unter extremen Bedingungen auf hoher See Effizienz und Widerstandsfähigkeit erhöhen können. Das Zusammenspiel von erneuerbarer Energieerzeugung, Speicherung und Stromverteilung in Echtzeit ist entscheidend für die Entwicklung der nächsten Generation industrieller Mikronetze.
„Ferrari Hypersail ist für ABB ein einzigartiges Innovationsprojekt, bei dem wir gemeinsam mit unseren Partnern die Grenzen der Gleichstromtechnologie erweitern“, sagte Giampiero Frisio, Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung von ABB. „Ferrari Hypersail ist für Einsatzbedingungen konzipiert, die mit den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen unserer Systeme vergleichbar sind. Der Beitrag von ABB zeigt, wie Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnologien die Industrie dabei unterstützen, ihre Ziele zu übertreffen und neue Höchstleistungen zu erreichen. Die Erfahrungen aus einem Projekt mit derart hohen Anforderungen helfen uns, resiliente und effiziente Stromversorgungssysteme für unsere Kunden in zahlreichen Anwendungsbereichen weiterzuentwickeln – von der Schifffahrt und erneuerbaren Energien bis zu Rechenzentren und industriellen Mikronetzen.“

Für Enrico Voltolini, Projektleiter von Ferrari Hypersail, schafft die Partnerschaft die technischen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. „Hypersail deckt seinen gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen“, sagte Voltolini. „Das Boot muss auch unter extremsten Bedingungen auf den Weltmeeren wochenlang energieautark arbeiten können. Das umfassende Know-how, das ABB in der Elektrifizierung in das Projekt einbringt, ist für uns ein entscheidender Vorteil im Betrieb.“
Die Gleichstromarchitektur von Ferrari Hypersail ist als leistungsstarkes, autarkes Mikronetz ausgelegt. Die Systeme arbeiten mit 48 und 800 Volt Gleichspannung. Das Mikronetz erzeugt, speichert und steuert die elektrische Energie für zentrale Systeme wie Navigation, Foil-Steuerung, Sicherheit und Antrieb – auch bei extremer Kälte, Salzwasser, hohem Druck und starken Bewegungen.
Das ABB-Team unterstützt Ferrari Hypersail bei der Integration der Gleichstromsysteme, der Echtzeitüberwachung und der Auslegung der Systeme für einen zuverlässigen Betrieb unter auf hoher See. Die Erkenntnisse aus dem Projekt liefern wichtige Impulse für die Entwicklung fortschrittlicher Stromversorgungssysteme in Bereichen wie Schifffahrt, Rechenzentren und Infrastruktur für erneuerbare Energien.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com