ABB lanciert neues Gleichstromportfolio für Energieinfrastruktur von KI-Rechenzentren

ABB lanciert neues Gleichstromportfolio für Energieinfrastruktur von KI-Rechenzentren

  • ABB stellt mit Infinitus branchenweit erstes Source-to-Rack-Gleichstromportfolio für KI-Rechenzentren vor und ermöglicht flexible Gestaltung der Systemarchitektur 
  • Innovativer Infinitus-Festkörpertransformator steigert Energieeffizienz und reduziert Platzbedarf – Technologien für Gleichstromverteilung und -schutz verbessern Gesamtsystemleistung 
  • Infinitus-Gleichstromportfolio bietet vergleichbare Vorteile auch in weiteren Branchen wie Industriegebäude, Fertigung, erneuerbare Energien und Schifffahrt  

ABB hat heute die Markteinführung von Infinitus bekannt gegeben – einem Portfolio von Gleichstromlösungen, das den steigenden Energiebedarf von KI-Rechenzentren effizienter adressieren soll. Infinitus wird den Einsatz von Gleichstromarchitekturen in Rechenzentren beschleunigen, die Energieeffizienz steigern und den Platzbedarf für die Stromversorgung reduzieren. Gleichzeitig steht mehr Rechenkapazität zur Verfügung. ABB geht davon aus, dass auch andere energieintensive Branchen zunehmend auf Gleichstromarchitekturen setzen werden. 

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass sich der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 mehr als verdoppeln wird, und ABB schätzt, dass etwa 25 bis 40 Prozent der im Jahr 2030 neu installierten Kapazitäten auf Gleichstromverteilung basieren könnten. KI-Chips der nächsten Generation werden voraussichtlich 1 MW oder mehr pro Rack benötigen. Das entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber den heute üblichen knapp 200 kW pro Rack. Dies erfordert den Übergang zu einer Gleichstromarchitektur, die die benötigte Rechenleistung unterstützt und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessert. Die 800-Volt-Gleichstromverteilung ermöglicht eine kompaktere Bauweise, reduziert Umwandlungsschritte und verringert die Wärmeverluste herkömmlicher Wechselstromsysteme. Ein aktueller Bericht von BCG und ABB kommt zum Schluss, dass Gleichstromverteilung die Energieeffizienz um mehr als 5 Prozent steigert und zusätzlichen Platz für Server-Racks schafft. Bei einem Rechenzentrum mit einer Leistung von 500 MW kann bereits eine Effizienzsteigerung von 5 Prozent zusätzliche 25 MW für umsatzgenerierende IT-Anwendungen freisetzen. Dies könnte einen potenziellen Mehrumsatz von über 300 Millionen US-Dollar jährlich ermöglichen. Ein Rechenzentrumscampus mit einer Leistung von 500 Megawatt könnte durch eine Steigerung der Effizienz um 5 Prozent innerhalb eines Jahres genug Energie einsparen, um Washington D.C. fast eine Woche lang mit Strom zu versorgen. 

Giampiero Frisio, Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung von ABB, sagte: "ABB leistet seit mehr als 25 Jahren Pionierarbeit bei Gleichstromtechnologien in verschiedenen Anwendungsbereichen. Wir arbeiten eng mit Chipherstellern, Hyperscale-Kunden, Lieferanten und Branchenverbänden zusammen, um Standards mitzugestalten und die Einführung hocheffizienter Gleichstromarchitekturen voranzutreiben. Infinitus stellt als erstes Portfolio die notwendigen Komponenten für unterschiedlichste Rechenzentrumsarchitekturen bereit – von reinen Gleichstrom- bis zu hybriden AC/DC-Architekturen – und ermöglicht damit eine effiziente Stromversorgung der nächsten Generation von KI-Chips. Auch andere energieintensive Branchen, von der industriellen Fertigung über erneuerbare Energien bis zur Schifffahrt, können mit dieser Technologie ihre Energieeffizienz in ähnlichem Masse steigern." 

Infinitus ist das branchenweit erste integrierte Gleichstromportfolio, das die gesamte Stromversorgung von der Energiequelle bis zum Server-Rack abdeckt. Herzstück des Portfolios ist die fortschrittliche Festkörpertransformator-Technologie von ABB, mit der sich Anlagen platzsparender und energieeffizienter betreiben lassen. ABB ist die einzige Anbieterin von Elektrifizierungslösungen, die sowohl den weltweit ersten vollständig IEC-zertifizierten Halbleiter-Leistungsschalter als auch die branchenweit erste Mittelspannungs-USV fertigt. Damit bietet ABB ein in dieser Breite am Markt einzigartiges Technologieportfolio. 

Das Infinitus-Gleichstromportfolio von ABB umfasst fünf zentrale Komponenten: 

  • Medium Voltage Powertrains gewährleisten eine stabile und zuverlässige Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz oder aus lokaler Stromerzeugung 
  • DC Sources and Power Quality wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um, sodass die Stromumwandlung im White Space entfällt 
  • DC Power Distribution sorgt für eine sichere und zuverlässige Energieverteilung und ermöglicht eine höhere Leistungsdichte bei geringerem Platzbedarf 
  • DC Power Protection schützt Bedienpersonal, KI-Server und Hardware vor Überströmen im Gleichstromsystem 
  • Cooling Optimization reduziert den Energieverbrauch im Grey und White Space durch drehzahlgeregelte Gleichstrommotoren- und Antriebe 

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt ABB Lösungen, die auf den jeweiligen Leistungsbedarf, die räumlichen Gegebenheiten und den Energiemix zugeschnitten sind. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht dabei eine optimale Auslegung auf Effizienz und Zuverlässigkeit. Das Infinitus-Portfolio ergänzt herkömmliche Wechselstromsysteme um flexible Gleichstromlösungen und unterstützt Kunden bei unterschiedlichsten Stromversorgungsarchitekturen. Gleichzeitig setzt es bei Effizienz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von KI-Rechenzentren neue Maßstäbe. 

In Rechenzentren der nächsten Generation ermöglicht diese integrierte Architektur eine hocheffiziente Stromversorgung mit der hohen Leistungsdichte, die den Anforderungen künftiger KI-Chips gerecht wird. In den kommenden zwölf Monaten sollen mehrere Hauptkomponenten gefertigt werden. Die ersten vollständig auf Gleichstrom ausgelegten Rechenzentren mit dem kompletten Infinitus-Portfolio sollen innerhalb von zwei bis drei Jahren installiert und in Betrieb genommen werden. 

Mit der Einführung des Portfolios vertieft ABB zugleich die Zusammenarbeit mit NVIDIA. Die im Oktober 2025 angekündigte Kooperation zielt darauf ab, 800-VDC-Stromversorgungsarchitekturen für KI-Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab zu entwickeln. ABB verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Gleichstromtechnologie und kann auf ein Portfolio von über 700 Patenten zurückgreifen – von erneuerbaren Energien und Stromerzeugung über Energiespeicherung bis hin zu Motoren und Antrieben. 

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp