Wie funktioniert das Gewinnspiel?
Fotografieren Sie sich mit Ihrem persönlichen Highlight des ABB-Stands auf den Power-Days, posten Sie es unter unseren Facebook-Beitrag zu den Power-Days auf der ABB Österreich Facebook-Seite und gewinnen Sie ein Wochenende, von Freitag 12:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr, im neuen Jaguar I-Pace (max. 1000km). Einzulösen bis 31.12.2019, je nach Verfügbarkeit des Fahrzeuges.
Wer kann teilnehmen?
An der Verlosung/dem Gewinnspiel von ABB Österreich (ABB AG) sind alle Personen ab einem Mindestalter von 18 Jahren und Personen im Besitz eines gültigen österreichischen Führerscheins berechtigt mitzumachen, mit Ausnahme von Mitarbeitern der ABB Österreich (ABB AG). Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ohne Verpflichtung für die TeilnehmerInnen. Ein mehrmaliger Gewinn ist nicht möglich. In einem solchen Fall wird erneut ausgelost.
Wer darf nicht teilnehmen?
ABB Österreich behält sich das Recht vor, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen. Hierzu zählen beispielsweise der Verstoß gegen vorliegende Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige Beiträge, die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Marken-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. ABB Österreich behält sich vor, gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Nutzer müssen für etwaige Rechtsverstöße einstehen. Automatisierte Gewinnspiel-Dienste sowie Gewinnspielvereine sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Was passiert, wenn sich der Gewinner nicht meldet?
Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Kontaktaufnahme bzw. der Benachrichtigung über seinen Gewinn melden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall wird aus allen gewinnberechtigten Teilnehmern eine andere Person per Zufall ausgewählt. Das geschieht auch, wenn durch die Angabe falscher/fehlerhafter Daten bezüglich der Kontaktadresse die Übermittlung des Gewinns nicht möglich sein sollte. Meldet sich abermals kein Gewinner, wiederholt sich diese Vorgehensweise (ein neuer Gewinner wird ausgelost).
Wer ist der Veranstalter?
Veranstalter ist ABB AG, Brown-Boveri-Straße 3, 2351 Wiener Neudorf
Wie werden die Gewinner ermittelt?
Das Gewinnspiel endet am 15. März 2019, um 23.59 Uhr. Es werden 3 Gewinner nach dem Zufallsprinzip mittels einer Software ermittelt.
Wie werden die Gewinner benachrichtigt?
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per Direktnachricht auf Facebook über den Gewinn benachrichtigt und die Gewinnübergabe wird vereinbart und fixiert. Anschließend wird, je nach Verfügbarkeit, das Auto persönlich übergeben. Das Gewinnspiel/die Verlosung beginnt ab dem Zeitpunkt des Postes auf Facebook, am 13. März 2019 um 9.00 Uhr.
Datenschutz
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten (inkl. E-Mail-Adressen, Namen, Adressen etc.) des Teilnehmenden durch ABB AG weder an Dritte weitergegeben, noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die Daten der Teilnehmenden werden nicht gespeichert und werden ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung/-übermittlung genutzt.
Der/Die TeilnehmerIn erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre übermittelten personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Ort, Fotografie oder andere elektronische Materialien) im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und Abwicklung im Internet, Online Medien oder Fachzeitschriften veröffentlicht werden.
Der/Die TeilnehmerIn kann die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten bereits im Zuge der Teilnahme oder auch nachträglich widerrufen.
Allfälliges
Wir legen besonderen Wert auf die Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Regelungen. Allfällige Verwaltungsstrafen, die durch das Verhalten des AN im Straßenverkehr verhängt werden, sind ausschließlich vom Teilnehmer zu bezahlen. Der Teilnehmer verpflichtet sich weiters, bei einer Fahrbeeinträchtigung jede Benutzung des Kfz zu unterlassen.
Das Fahrzeug darf ohne Einwilligung der ABB AG nur in Österreich verwendet werden.
Rechtsweg
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf Übermittlung, Auszahlung oder Umtausch des Gewinnes ist nicht gegeben. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
Information zu Gewinnspielen auf Facebook:
1. Teilnehmende des Gewinnspiels/der Verlosung stehen in keinerlei Verbindung zu Facebook.
2. Das Gewinnspiel/die Verlosung steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird nicht gesponsert, unterstützt oder organisiert von Facebook, sondern von ABB AG.
3. Informationen werden von den Teilnehmenden und nicht von Facebook bereitgestellt.
Diese Teilnahmebedingungen können von ABB jederzeit geändert werden.