- OPTIMAX® und „Energy and Efficiency as a service“: 360 Grad Full-Service-Paket entlang der kompletten Wertschöpfungskette – von der ersten Beratung bis zum Betrieb in einer Partnerschaft mit dem deutschen Energiedienstleister MVV.
- OPTIMAX®,ein einfaches und skalierbares Optimierungspaket, das sich flexibel und unabhängig von bestehenden Managementsystemen implementieren und in bestehende Systeme integrieren lässt.
„Unsere skalierbare Energiemanagement-Lösung OPTIMAX® führt standort- und größenunabhängig zu nachhaltigeren Abläufen – von kleinsten Unternehmen über den Mittelstand bis hin zu großen Industriestandorten. Sie ist für internationale Stromnetze und Energiemärkte adaptierbar und unterstützt unser Bestreben nach einer weltweit minimierten CO2-Belastung“, erläutert Dr. Sleman Saliba, Produkt Manager OPTIMAX®, ABB.
Überblick, Kontrolle, Optimierung und Steuerung
OPTIMAX® ist das führende und weltweit praxiserprobte Energiemanagement-System von ABB. Die Lösungen des ABB Ability™ OPTIMAX®-Portfolios sind zugeschnitten auf individuelle Anforderungen und einfach zu implementieren. Ein Visualisierungsdashboard ermöglicht dem Verantwortlichen einen schnellen Überblick über das Energiesystem.
OPTIMAX® sorgt für einen transparenten Einblick in den Energieverbrauch, erlaubt die Echtzeitüberwachung und Optimierung der Energienutzung sowie der Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen und flexibler Verbraucher und Speicher.
Mit dem OPTIMAX® for Industrial and Commercial Sites sind nun auch kleine und mittlere Industriestandorte in der Lage, ihre Energiekosten zu senken und Zusatzerlöse durch die Teilnahme an den Energiemärkten zu generieren. Durch die Einbindung eigener dezentraler Energieressourcen lassen sich sowohl Effizienz optimieren als auch Energiekosten und CO2-Ausstoß reduzieren, bis hin zu einer autarken, klimaneutralen Energieversorgung.
„Allein schon wegen steigender Energiekosten, zunehmend strenger Auflagen und des durch die Energiewende bedingten Strukturwandels sind Geschäftskunden auf ein Echtzeit-Management ihrer Energieinfrastruktur angewiesen“, sagt Kevin Kosisko, Managing Director Energy Industries bei ABB.
Energy and Efficiency as a service, powered by ABB
Im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft haben ABB und MVV, basierend auf der energiewirtschaftlichen Energieeffizienz-Expertise und Lösungen von MVV sowie der Integration von ABB OPTIMAX® und der Anbindung der Energiemärkte über das virtuelle Kraftwerk der MVV eine ganzheitliche Lösung für B2B Kunden entwickelt.
Energy and Efficiency as a service, powered by ABB, ist die ganzheitliche, integrierte Full-Service Energieeffizienz-Dienstleistung von MVV, die B2B Kunden eine nachhaltige und modulare Optimierung und Steuerung nach individuellen Zielvorgaben (wie z.B. Maximierung Eigenverbrauch/Autarkie, Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, Realisierung von CO2- Einsparungen) ermöglicht. Die Energieflüsse von Anlagen und energetischer Infrastruktur werden hochaufgelöst in Echtzeit gemessen, verarbeitet und durch ABB OPTIMAX® optimiert.
Flexibilitäten durch abschaltbare Lasten und Energiespeicher werden von MVV intelligent mit dem Energiemarkt über das eigene virtuelle Kraftwerk gekoppelt und heben zusätzliche Vermarktungspotentiale.
Ergänzt wird die Dienstleistung durch weitere MVV Energieeffizienz-Bausteine (ganzheitliche und nachhaltige Beratung zu Umsetzungsmaßnahmen im Bereich der energetischen Infrastruktur und administrative Abwicklung regulatorischer Anforderungen sowie Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb von energetischen Anlagen).
Dr. Joachim Hofman, Geschäftsführer der MVV Enamic, meint dazu: „Energy and Efficiency as a service unterstützt Unternehmen bei der Einführung neuer Energiegeschäftsmodelle und ermöglicht die Prüfung und Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette von Energiedienstleistungen, von der Beratung bis zum Betrieb. Unsere Kunden können so Einsparungen nutzen und durch Vermarktung der verfügbaren Flexibilitäten oder Energieüberschüsse sogar zusätzliche Einkünfte erzielen.”
„ABB ist stolz auf die Zusammenarbeit mit MVV bei diesem Rundum-Service, der eine praktische Möglichkeit ist, um eine dezentrale und effiziente Energieversorgung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs zu verwirklichen, und nachhaltige betriebliche Abläufe erreichbarer und skalierbarer macht”, ergänzt Kevin Kosisko, Managing Director Energy Industries bei ABB.
Von der Industrie in die Stadt
Ob Klein- oder Megastadt, ABB hilft modernen Städte dabei, den Herausforderungen von Bevölkerungswachstum und überalterten Infrastrukturen besser zu begegnen. Dabei arbeitet ABB mit Kommunalverwaltungen und Bürgern zusammen an der Umsetzung von Initiativen für die smarte Energieversorgung, smarte Gebäude, smarten Verkehr und smarte Industrien. In Deutschland ist ABB wesentlich an der Gestaltung innovativer Projekte beteiligt und hat in diesem Rahmen neue Energiemanagementsysteme entwickelt, mit Fokus auf dem Erhalt der Netzzuverlässigkeit, der Bewältigung des Lastbedarfs und der Sicherstellung einer maximalen Auslastung, oft in volatilen und dezentralisierten Märkten.
Für jede Stadt die passende Smart City-Lösung
|
Mannheim (Deutschland) |
Energiemanagementsystem für ein Neubauviertel mit 9.000 Einwohnern |
|
Trier (Deutschland) |
Lösung zur Integration und Digitalisierung kommunaler Anlagen wie Windkraft und Solar, Kraft-Wärme-Kraftwerke, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge |
|
Kiel (Deutschland) |
Ausbau der Elektromobilität und intelligente Energiespeichersysteme mit einheitlicher Informationstechnik |
|
Västerås (Schweden) |
Energieversorger wird zum Anbieter integrierter „Infraservices“ wie Fernwärmeoptimierung und Anlagenmanagement auf einer zentralen Plattform |
|
Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) |
Reduzierung der Trinkwasserverluste durch beschädigte Netze um mehr als 30% (150 Millionen Kubikmeter) dank Echtzeitsteuerung und -überwachung des Netzes |
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führendenAngebot für digitale Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovationpräsentiert sich ABB heute als Technologieführer in digitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führenden Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstützt werden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability™. Das marktführende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de
Über MVV: Mit rund 6.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung in Verbindung mit der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze und in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten. MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.